Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

에뮬레이션, 테스트, 개선: FactoryTalk Logix Echo 사용해 보기

Rockwell Automation의 강력한 컨트롤러 에뮬레이션 소프트웨어를 30일 동안 무료로 이용해 보세요

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
컴퓨터 화면을 보고 있는 엔지니어

고객의 요청에 따라, Rockwell Automation의 최신 컨트롤러 에뮬레이션 소프트웨어를 위험 없이 체험할 수 있도록 FactoryTalk® Logix Echo의 30일 라이선스를 제공합니다. 이제 ControlLogix 5580, GuardLogix 5580, CompactLogix 5380 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러의 프로그램 테스트, 문제 해결 및 교육을 위한 컨트롤러 에뮬레이션의 이점을 직접 확인할 수 있습니다. 이 체험판은 에뮬레이션 소프트웨어의 기능을 경험하는 동시에 Rockwell Automation의 최신 컨트롤러 제품군에서만 제공되는 독점 기능도 물리적 하드웨어 없이 이용할 수 있는 이중 혜택을 제공합니다. FactoryTalk Logix Echo를 사용하면 하드웨어에 투자하기 전에 최신 플랫폼으로의 컨트롤러 업그레이드가 귀하의 과제를 효과적으로 해결하거나 비즈니스 요구 사항에 부합하는지 평가할 수 있습니다. FactoryTalk Logix Echo를 통해 에뮬레이션된 소프트웨어 컨트롤러에서 물리적 컨트롤러에서 놓쳤던 기능을 확인할 수 있습니다. 다음은 FactoryTalk Logix Echo의 무료 30일 평가판으로 오늘 바로 사용해 볼 수 있는 몇 가지 기능입니다(Studio 5000 Logix Designer®의 기능 호환 버전이 필요합니다).

Logix 태그 기반 알람

태그 기반 알람을 구현하면 개발 및 문제 해결 시간을 최소화하여 효율성을 높일 수 있습니다. 간단한 태그 구성을 통해 특정 태그의 상태 또는 값을 기반으로 알람 조건을 정의할 수 있어 명령어 기반 알람(ALMA/ALMD)의 필요성을 대체할 수 있습니다. 사용자는 사전 설정된 모듈형 코드를 사용하거나 테스트된 Add-On Instruction(AOI)으로 전체 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 또한, FactoryTalk Logix Echo를 사용하면 시험 또는 테스트 단계에서 하드웨어 없이 HMI를 통해 이러한 알람을 시각화할 수 있습니다.

Logix 태그 기반 알람은 Studio 5000 Logix Designer 버전 31에서 사용할 수 있습니다.

Axis Test Mode

물리적 드라이브에 대한 액세스가 없더라도 5380 또는 5580 컨트롤러 제품군에서 프로그램의 기능을 테스트할 수 있습니다. FactoryTalk Logix Echo 컨트롤러에 프로젝트를 다운로드하면 CIP Motion 축이 자동으로 테스트 모드로 전환되어 소프트웨어의 “수정 불필요” 가치를 강화합니다. 여기에는 안전 태스크 모션 로직에 대한 지원이 포함되어 코드 검증을 허용하고, 가상 테스트 기능을 더 많은 고객에게 확장합니다. 이 기능을 사용하여 안전하고 격리된 환경에서 물리적 컨트롤러나 모션 하드웨어 없이 시스템에서 엔지니어 또는 작업자를 시운전, 테스트 또는 교육할 수 있습니다.

Axis Test Mode는 Studio 5000 Logix Designer 버전 35에서 사용할 수 있습니다(안전 태스크 모션은 버전 36 사용).

프로세스 컨트롤러

프로세스 컨트롤러 사용자는 Studio 5000 Logix Designer에서 프로세스 기반 환경을 이용할 수 있습니다. 프로세스 애플리케이션을 더욱 효율적으로 설계할 수 있도록 특별히 제작된 프로세스 컨트롤러는 기본 태스크 모델과 전용 명령어로 구성됩니다. 이러한 구성은 사용자가 PlantPAx 지침을 준수하여 더욱 예측 가능한 성능을 제공하는 전반적인 설계 및 배포를 달성할 수 있도록 지원합니다. 또한, 내장된 프로세스 명령어는 AOI를 추가하여 동일한 기능을 달성하는 것에 비해 더욱 효율적인 메모리 사용과 간단한 사용자 경험을 제공합니다. FactoryTalk Logix Echo에서 애플리케이션을 실행하여 기존 컨트롤러와 비교해 개선 사항을 확인해 보십시오.

프로세스 컨트롤러 지원은 Studio 5000 Logix Designer 버전 33에서 제공됩니다.

FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
자세히 알아보기

Published 2024년 6월 5일

주제: Integrated Architecture FactoryTalk Logix Echo Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 에뮬레이션, 테스트, 개선: FactoryTalk Logix Echo 사용해 보기