Loading
블로그 | The Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

IO-Link Wireless로 패키징 장비 개선

IO-Link Wireless로 패키징 장비의 적응성 강화

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
태블릿에서 작업하는 남성

Rockwell Automation의 Independent Cart Technology(ICT) 는 트랙 시스템 분야에 혁신을 일으키고 있으며, 마찰 없는 추진으로 정밀한 모션 제어를 가능하게 합니다. 모션의 독립성은 유연성, 병목 현상 감소, 성능 향상을 가능하게 해주기 때문에 대량 맞춤화의 핵심입니다. 그러나 이러한 기계적 자유는 무버의 센서와 액추에이터에 실시간 데이터 연결을 제공하는 것이 매우 어려워지기 때문에 비용이 발생합니다. ICT를 통해 무버에 제공되는 독립성은 다양한 애플리케이션에서 많은 이점을 제공하지만, 무버에 온보드 자동화를 적용하면 ICT를 사용하여 추가적인 중요한 이점을 얻을 수 있는 잠재력이 열립니다.

무버에 IO-Link Wireless를 포함하여 실시간 제어를 가능하게 하면 제품이 민첩하고 동기화된 방식으로 지속적으로 이동하는 동안 처리될 수 있기 때문에 추가적인 독립성을 제공합니다. 이는 장비 전반에 걸쳐 제품을 운송하는 것뿐만 아니라 실제 생산 프로세스를 변경하여 고객의 요구에 맞게 조정하는 데에도 생산을 간소화합니다. 전환 및 툴링 설정 시간이 최소화되어 장비당 다양한 제품 유형을 지원할 수 있으며, 새로운 제품 유형 및 설계 적용에 따른 비용과 출시 시간을 줄일 수 있습니다. 케이블, 체인, 벨트, 기계 부품 및 추가 외부 자동화 액세서리의 감소로 인해 장비 설치 면적과 유지보수 오버헤드가 감소합니다. 무버와의 통신을 통해 상태 모니터링 기능과 예측정비도 가능합니다.

실시간 제어에는 산업용 등급의 연결이 필요합니다. 최근까지도 공장 자동화에서는 유선 연결이 기본이었습니다. 높은 신뢰성과 낮은 지연 시간 덕분에 장비 제어와 모니터링이 가능했기 때문입니다. 그러나 독립형 무버 운송 트랙 시스템에서 케이블을 사용하는 것은 사실상 불가능합니다. 무선 통신 솔루션이 필요하지만, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth와 같은 기존 무선 기술은 무버 제어를 위한 신뢰성과 지연 시간이 부족합니다. 이들은 초고신뢰성, 저지연성, 확장성 있는 통신에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되지 않았습니다.

오늘날 사용 가능한 솔루션으로서 이러한 유형의 무선 자동화의 필요에 맞게 설계된 IO-Link Wireless가 있습니다. IO-Link Wireless는 공장 자동화를 위한 실시간 센서/액추에이터 제어 및 모니터링에서 케이블을 대체하기 위한 글로벌 무선 통신 표준으로 개발되었습니다. IO-Link IEC 61131-9 표준을 기반으로 이미 확립된 IO-Link 기반 기술에 대한 시스템 확장입니다. IO-Link Wireless는 결정론적 저지연, 견고성 및 확장성을 갖춘 산업용 등급의 높은 신뢰성을 제공하여 무선으로 제어되는 장치의 고밀도 및 처리량을 지원합니다.

Rockwell Automation 기술 파트너인 CoreTigo는 ICT 시스템에서 고성능 IO-Link Wireless 통신을 가능하게 하는 솔루션을 제공합니다. 각 무버에는 무버 자체에서 여러 센서와 액추에이터의 연결을 가능하게 하는 IO-Link Wireless 멀티포트 허브(TigoHub)가 장착되어 있습니다. IO-Link Wireless 마스터(TigoMaster)는 무버의 장치와 무선으로 통신하고 자동화 제어를 위해 PLC에 연결되며, 데이터 모니터링을 위해 사물인터넷 및 엔터프라이즈 IT 수준 서버에 연결됩니다. CoreTigo의 독특한 안테나 솔루션은 ICT 통합을 위한 핵심 구성 요소입니다. 이 솔루션은 수백 개의 무버와 장치에 무선으로 통신을 지원할 수 있는 매우 신뢰성 높고 확장 가능하며 안전한 솔루션을 제공합니다. 이는 여러 ICT 시스템이 있는 제한된 장비 또는 작업셀 영역 내에서 무버가 지속적으로 이동하는 동안에도 가능합니다. 또한, Rockwell Automation 기술 파트너인 VAHLE의 Contactless Power System을 사용하여 무버에 유도 전력을 공급할 수 있습니다. VAHLE는 초소형 설치 면적과 저중량으로 이동 무버에 필요한 전력을 제공하는 비접촉 에너지 전송 시스템을 개발합니다. 따라서 장비 제조업체는 필요한 페이로드를 유지하면서 무버에 센서 액추에이터를 장착할 수 있는 자유도를 얻습니다. CoreTigo의 IO-Link Wireless 장치와 유도 전력 기술의 조합은 ICT를 위한 완전한 무선 전력 및 감지 솔루션을 가능하게 합니다.

엔드 유저 Cloostermans는 2년 전 CoreTigo의 솔루션을 사용하기 시작했으며, Rockwell Automation ICT 시스템 위에 강력한 무선 전력 및 통신 조합을 구축한다는 비전을 가지고 있었습니다. 오늘날 Cloostermans는 하나의 장비에서 300개 이상의 장치가 동기화되어 작동하는 최대 규모의 무선 ICT 시스템 통합을 제공합니다. 새로운 운송 시스템을 설계하고 있다면, 제한 없이 지속적인 움직임 중에 실시간 제어 및 모니터링을 가능하게 하는 산업용 무선 솔루션으로 더욱 독립적이고 적응력 있게 만드는 것이 지금이 바로 적기입니다. 자세한 내용은 Rockwell Automation 영업 담당자 또는 지역 CoreTigo 담당자에게 문의하십시오.

Published 2022년 2월 23일

주제: The Connected Enterprise 독립형 카트 기술

Ohad Oman
Ohad Oman
CoreTigo의 제품 마케팅 책임자
Ohad Oman은 CoreTigo의 제품 마케팅 책임자입니다. 그는 사물인터넷, 무선 기술 및 산업 자본 장비에 대한 광범위한 다학제적 전문 지식을 보유하고 있습니다. CoreTigo는 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 프로그램의 Technology Partner입니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link Wireless로 패키징 장비 개선