Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

다각화 장려: 아일랜드 산업의 미래?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
다각화 장려: 아일랜드 산업의 미래? hero image

아일랜드 산업을 생각할 때 무엇이 떠오르나요?

의심할 여지 없이 성공 사례, 10년 전 글로벌 금융 위기 이후 아일랜드 경제 회복의 선두주자, 기술 기업, 식음료, 그리고 가장 중요한 생명과학 부문에 기반을 두고 있습니다. 10년이라는 관점은 유용합니다. 실제로 무엇을 할 수 있는지 보여줍니다. 그렇다면 10년 후를 내다봅시다.

아일랜드 산업의 미래는 무엇일까요? 어디로 갈 수 있고, 어떤 모습이어야 하며, 우리가 극복해야 할 과제는 무엇일까요?

10년 후 산업의 핵심에는 생명과학의 지속적인 발전이 있을 것으로 예상합니다. 제약 회사와 의료 제품 제조업체는 아일랜드에서 매우 편안한 환경을 가지고 있으며, 앞으로도 계속될 것입니다.

마찬가지로, 인상적인 아일랜드 식음료 부문은 강세를 유지할 것입니다. 아일랜드 산업의 이 두 기둥은 산업 4 시대에 변화하고 있으며, 이는 도전을 제시하겠지만, 전반적으로 정부의 적절한 지원과 함께 좋은 전략적 경영 하에 강력한 기회를 가질 것입니다.

그러나 아일랜드 산업에는 훨씬 더 많은 것이 있으며, 우리는 산업의 더 작거나 덜 성숙한 측면을 성장시키고 명성, 생산량 및 생산성을 구축할 수 있는 큰 기회가 있습니다.

사실, 향후 10년 동안 아일랜드의 산업 성장을 위한 최선의 경로는 산업 다각화에서 비롯된다고 주장할 수도 있습니다.

여기를 클릭하여 John Condon의 마지막 블로그를 확인하십시오.

이전 블로그에서 언급했듯이, 저는 아일랜드 섬의 국가 이사로 Rockwell Automation에 합류하기 전에 중동에서 여러 해 동안 다양한 역할을 수행했습니다. 그곳에서 산업의 최우선 과제는 다각화입니다. 석유 및 가스 부문에 대한 (이해할 수 있는) 의존은 장기적인 전략으로 간주되지 않으며, 재정적 및 지적 측면에서 다각화에 대한 막대한 투자가 이미 결실을 맺고 있습니다.

아일랜드의 다각화도 큰 의미가 있습니다. 중동의 대부분과 달리 우리는 아무것도 없는 상태에서 시작하는 것이 아닙니다. 제 경력 동안 여러 대륙의 광산 시설을 방문한 경험이 있습니다.

모든 광산에서 아일랜드 기술을 보았습니다. 놀랍지 않나요? 북아일랜드에서 제조된 기계는 100개 이상의 국가에 판매되고, 이 클러스터는 100개 이상의 기업에서 4000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

이 산업은 확립된 공급망과 두 세계적 수준의 대학에 있는 강력한 엔지니어링 및 연구 센터의 지원을 받습니다. 또한, 이동성을 위해 구축된 기술의 원격 모니터링 및 진단의 이점을 활용하면서 큰 발전을 이루고 있는 산업이기도 합니다. 이에 대한 자세한 내용은 Connected Mining 페이지를 참조하십시오.

향후 10년 동안 아일랜드 산업의 추가적인 다각화에 기여할 수 있는 많은 기업들이 이미 존재합니다. 아일랜드의 기업가 정신은 여전히 살아 있으며, 잘 알려진 산업뿐만 아니라 덜 알려진 산업에서도 그 정신을 분명히 볼 수 있습니다.

아일랜드에서 Rockwell Automation의 국가 책임자로서 비교적 짧은 시간 동안 근무하면서 자동차 공급망 내에서 일하는 것을 포함하여 다양한 부문에서 잠재적으로 글로벌 브랜드로 성장할 수 있는 여정을 시작한 환상적인 기업들을 보았습니다.

Industry 4.0은 아일랜드와 같은 국가가 올바르게 활용할 경우 이러한 다각화가 뿌리를 내리고 매우 빠르게 성장할 수 있는 환경을 제공합니다. 신생 기업에 대한 진입 장벽은 계속해서 줄어들고 있으며, 이제는 빠르게 확장할 수 있는 기술이 존재하고, 유연하고 고도로 자동화된 산업에서 투자 수익(ROI)을 입증하기가 더 쉬워지고 있으며, 이러한 모든 것을 가능하게 하는 정교한 공급망과 인프라가 이미 아일랜드에 존재합니다.

물론 과제도 존재하며 가장 중요한 과제는 항상 인간 요소와 관련이 있습니다. 세계 최고의 자동화는 인간의 가능성을 확장할 수 있지만, 대체할 수는 없습니다. 인간은 산업에서 가장 중요한 자원이며, 자동화가 가치 사슬에서 인간 요소를 더욱 끌어올리면서 고도로 숙련되고 유연한 인력의 중요성은 그 어느 때보다 커지고 있습니다.

Published 2019년 4월 1일


John Condon
John Condon
Country Sales Director Ireland, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 다각화 장려: 아일랜드 산업의 미래?