Loading
블로그 | 디지털 트랜스포메이션
Recent ActivityRecent Activity

디지털로 계몽된 – 환경적으로 스마트

Sustainder가 더 스마트하고 혁신적인 제조 방법으로 스마트 시티로 가는 길을 밝히는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
디지털로 계몽된 – 환경적으로 스마트 hero image

기후 변화에 대응하는 것은 대부분의 조직에서 중요한 과제이며, 에너지 소비를 줄이기 위한 야심찬 목표는 어디에서나 혁신과 투자를 촉진하고 있습니다.

이러한 사실은 유럽 전역의 지방 자치 단체와 현지 당국이 배출량을 줄이고 인프라를 개선하기 위한 도전적인 목표를 설정하고 있는 공공 공간에서 더욱 분명하게 나타납니다.

공공 도로 및 공간의 조명은 기존 인프라를 에너지 효율적인 LED 조명으로 교체하여 막대한 비용과 에너지 소비를 절감할 수 있는 분야입니다. 몇 년 전 Sustainder를 설립했을 때, 우리는 더 나아갈 수 있는 기회를 보았습니다.

우리는 LED 기술을 사용하여 에너지 소비를 줄일 뿐만 아니라 환경과 상호 작용하고 공공 공간의 제어, 안전, 유연성 및 관리를 개선할 수 있는 조명, 즉 우리가 제품이라고 부르는 “조명기구”를 설계하는 도전을 스스로에게 부여했습니다.

몇 년 만에 우리는 유연하고 미래 지향적이며 미래를 엿볼 수 있는 진정한 스마트 조명 솔루션을 개발, 제조 및 설치했습니다.

그 순간

우리의 출발점은 지방 및 국가 정부가 기후 변화 효율성 목표를 달성하기 위해 야심찬 LED 조명 보급을 수행해야 한다는 사실을 깨닫는 것이었습니다. 현지 당국의 요구 사항을 더 넓게 생각하면서, 우리는 이러한 규모의 모든 변화는 건강, 이동성, 안전 및 통신 문제와 관련된 현재 및 미래의 요구 사항 측면에서 고려되어야 한다는 것을 깨달았습니다.

 

이러한 개선이 기존 인프라와 함께 작동해야 한다는 점을 이해하고, 전기 공급원이 있는 기존의 전통적인 기둥을 출발점으로 삼고 스마트 시티를 종착점으로 삼았습니다.

스마트 시티는 구현 측면에서 아직 초기 단계이지만, 연결성과 센서가 더 안전한 거리, 자율 운송, 생태학적으로 지속 가능한 생활을 위한 도시 인프라 기능을 제공하는 미래를 고려하는 것은 흥미로운 일입니다. 이를 달성하기 위해 필요한 새로운 인프라의 대부분이 각 기술이 자체 네트워크, 마스트 및 배선을 필요로 하는 대신 기존 가로등에 구축될 수 있다는 사실을 빠르게 깨달았기 때문에, 진정한 스마트 조명이 무엇을 할 수 있는지 고려하기 시작했습니다.

요컨대, 우리는 필수적인 LED 조명으로의 전환과 스마트 시티로의 지속적인 발전이라는 두 가지 중요한 트렌드를 결합할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 우리는 현지 당국에 대규모의 긴급한 효율성 향상의 이점을 제공하는 동시에, 조명 제품의 연결성 기반과 기능으로 미래의 스마트 인프라 요구 사항을 뒷받침할 수 있다는 것을 깨달았습니다.

팬데믹 상황에서 제조업의 디지털 트랜스포메이션
Main Image
팬데믹 상황에서 제조업의 디지털 트랜스포메이션

Rockwell 오토메이션 영상에서 Sustainder와 Technologies Added가 어떻게 협력하는지 자세히 알아보세요.

 

스마트 시티로 가는 길

당사의 조명기구는 기술로 가득 차 있습니다. 모든 공공 조명 공간의 요구 사항을 충족하도록 거의 무한하게 구성할 수 있습니다.

  • 모션 활성화가 가능하여 통과하는 차량, 자전거 또는 보행자가 필요할 때만 켜지고, 빛 공해와 에너지 소비를 줄이기 위해 어두워집니다.
  • 환경 센서가 장착되어 공기질 측정값을 보고하거나 가스 누출을 감지할 수 있습니다.
  • 사고를 현지 당국에 알리고 출동하는 긴급 서비스의 조명 수준을 자동으로 높일 수 있는 마이크가 장착될 수도 있습니다.
  • 5G 안테나를 장착하여 전체 지역을 차세대 모바일 연결성으로 전환하여 가까운 미래의 스마트 모빌리티 솔루션에 대비할 수 있습니다.
  • 트래픽을 집계하고 모니터하며, 트래픽 흐름이나 안전을 개선하기 위해 카메라를 포함할 수 있습니다.

또한 중앙 제어 대시보드에서 모든 작업을 수행하고 원격으로 관리할 수 있습니다.

당연히 보행자 중심의 도심에서 조명기구에 대한 요구사항은 고속도로, 주거지 도로 또는 자전거 도로에서의 요구사항과 다릅니다. 심지어 조명기구의 기존 조명 기능도 특정 현지 당국의 다양한 조명 밝기 수준, 색상 및 배선 요구사항을 충족하기 위해 큰 변화를 제공합니다.

스마트한 아이디어는 스마트 공장을 요구합니다

고객에게 이러한 다양한 기능을 제공하려면 고급 제조 기능이 필요합니다. 제품 변동에도 불구하고 각 고객의 정확한 구성 요구 사항을 매우 효율적인 생산 프로세스로 전환할 수 있는 유연성이 뛰어난 기능입니다.

이것은 디지털 트랜스포메이션의 미래에 있어 가장 흥미로운 과제 중 하나라고 생각합니다. 기술은 모든 것을 가능하게 만들고 있지만, 기존의 인프라를 고려할 때, 도시 거리나 전 세계 공장에서 우리가 가진 것에서 가능한 것으로 어떻게 연결할 수 있을까요? 전통적인 방식으로 제조한다면 어떻게 파괴적 기술을 확장할 수 있을까요? Sustainder와 같은 스타트업이 대형 경쟁사와 경쟁할 수 있는 방식으로 고객에게 디지털 지원 제조 혜택을 제공하려면 어떻게 해야 할까요?

우리의 경우, 답은 Factory-as-a-Service 모델에 대한 개념 증명이기도 했습니다. 우리가 필요로 했던 것은 막대한 자본을 들여 건설할 수 없었고, 처음에는 최대한 활용할 주문도 없었던 대규모 제조 시설이었습니다. 우리는 기존 공급망, 고급 ERP, MES 및 주문 처리 기술이 필요했습니다. 대형 국제 조명 생산업체와 경쟁하기 위해서는 실제로 처음부터 구축할 수는 없지만, 유사하거나 더 발전된 제조 역량과 규모를 활용해야 했습니다.

서비스로서의 공장

우리의 솔루션은 네덜란드 Emmen에 있는 Technologies Added 공유 스마트 공장입니다. 서비스로서의 공장과 협력함으로써, 우리는 Rockwell Automation 디지털 백본을 포함한 그들의 시설을 이용하여 빠르게 구성 가능한 생산 라인을 구축할 수 있으며, 이를 통해 제품 변형을 제공하는 데 필수적인 유연하고 확장 가능한 프로세스인 '대량 맞춤화'를 실현할 수 있습니다.

이 공장은 3D 모델링, 스마트 로봇 공학, 디지털 트윈, 데이터 기반 제조 등과 같은 최첨단 기술과 역량에 대한 액세스를 제공하여 구성 소프트웨어에서 생산 주문을 생성할 수 있도록 합니다. 그런 다음 숙련된 직원과 Technologies Added의 제조 프로세스 역량을 통해 이를 구현합니다.

우리 모델의 가장 큰 장점은 얼마나 가볍고 확장성이 뛰어난가 하는 점입니다. 우리는 Technologies Added가 계속 성장하여 우리의 요구 사항을 흡수하고, 잠재적으로는 주요 시장에 더 가까운 다른 위치에서 모델을 복제할 수 있는 훨씬 더 큰 계약의 미래를 기대합니다. 중요한 것은 Emmen의 제조 방법을 Rockwell Automation 디지털 백본에서 직접 복제할 수 있다는 점입니다. 즉, Sustainder에 기하급수적인 출력 기능을 추가하는 과정은 비교적 간단합니다.

더 밝은 미래를 위한 유연한 접근 방식

또 다른 흥미로운 측면은 Sustainder 모델의 새로운 제조 방법이 조명기구 제조에 새로운 방향을 제시하고, 아마도 미래에 다른 혁신적인 기술 스타트업의 확장에도 영향을 미칠 수 있다는 점입니다.

조명 가구는 이전에는 25년 이상 사용할 수 있는 일회성 제품으로 판매되었지만, 조명기구의 교체 가능한 카세트(브레인)는 시스템의 초기 판매가 필요에 따라 기능을 추가하거나 변경하는 지속적인 관계의 출발점이 될 수 있는 기회를 제공합니다. 더 나아가, 이는 고객과의 관계를 다르게 발전시킬 수 있는 가능성을 열어줍니다. 예를 들어, 단일 구매(자본 지출)에서 장비의 라이프사이클 동안 총 소유 비용(TCO)을 고려하고 '서비스로서' 구매되는 모델(운영 지출 모델)로 전환할 수 있습니다.

이러한 가능성은 현재 적극적으로 조사되고 있지 않지만, Sustainder는 미래에 이러한 아이디어를 탐구할 수 있는 내재된 유연성을 가지고 있습니다. 이는 Sustainder 직원들이 Factory as a Service 모델을 운영함으로써 조명 솔루션의 판매 및 개발, 시립 조명 시스템의 소프트웨어 엔지니어링, 최첨단 조명기구의 하드웨어 엔지니어링, 고객 및 기술 지원 운영 등 우리가 가장 잘하는 일에 전적으로 집중할 수 있다는 사실에 의해 뒷받침됩니다. 이를 가능하게 하는 제조 및 디지털 백본은 제조(Technologies Added) 및 자동화 및 정보 솔루션(Rockwell Automation) 분야의 최첨단을 유지하는 데 전념하는 기업에 의해 시간이 지남에 따라 충족되고 수정 및 개선될 것입니다.

Sustainder에게 있어 이것은 더 스마트하고 안전하며, 더 많이 연결되고, 기후에 더 민감한 미래를 위해 공공 조명의 한계를 확장하는 밝은 미래를 의미합니다.

BBC StoryWorks Commerical Productions에서 제작하고 Digital Europe에서 “Digitally Enlightened” 시리즈의 일부로 제공하는 Rockwell Automation 영화에서 Sustainder와 Technologies Added가 어떻게 협력하는지 자세히 알아볼 수 있습니다.

Published 2021년 4월 20일

 
주제: 디지털 트랜스포메이션 경영진 관점 자동차 및 타이어 화학 엔터테인먼트 섬유 및 직물 식음료(F&B) 가정용품 및 생활용품 인프라 생명과학 선박 채광, 금속 및 시멘트 오일 & 가스 전력 발전 인쇄 및 출판 펄프 및 제지 반도체 상하수도 및 폐수 처리

Marco Bosch
마케팅 및 오퍼레이션 디렉터, Sustainder
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 디지털로 계몽된 – 환경적으로 스마트한