Loading
블로그 | Water Wasterwater
Recent ActivityRecent Activity

디지털 트랜스포메이션이 물 산업의 효율성 향상을 위한 물꼬를 트다

기후 변화와 천연 자원, 특히 물을 보존해야 할 필요성은 기술 채택과 디지털 트랜스포메이션이 제공하는 가치를 더 이상 무시할 수 없음을 의미합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
두바이. 2016년 여름. 아라비아만 해안에 위치한 현대적인 담수화 플랜트.

선진국에 사는 대부분의 사람들은 가정용 식수를 당연하게 여긴다고 말할 수 있습니다. 가스, 전기, 그리고 최근에는 Wi-Fi처럼, 우리는 수도꼭지에서 나오는 상품에 대해 너무 많이 생각하지 않는 경향이 있습니다. 그럴 필요가 없습니다.

그러나 기후 변화, 인구 증가, 기존 도시와 새로운 서식지로의 사회적 마이그레이션, 그리고 한정된 자연 담수 공급과 함께 물은 많은 국가, 심지어 강우량이 풍부한 국가에서도 우려의 대상이 되고 있습니다.

수치를 보면 이것이 간단한 문제가 아닌 이유를 알 수 있습니다. 내셔널 지오그래픽은 이렇게 간결하게 요약합니다. “전 세계의 약 70%가 물로 덮여 있지만, 그 중 2.5%만이 담수이며, 그 중 1%만이 쉽게 접근할 수 있고, 대부분은 빙하와 눈밭에 갇혀 있습니다. 본질적으로 지구의 물 중 0.007%만이 68억 인구를 부양하고 먹여 살리는 데 사용됩니다.”

이러한 물 부족 문제는 인구 증가에 따른 식량 공급을 위해 농업과 축산업에서 추가적인 수요가 발생하면서 더욱 심각해지고 있습니다. 내셔널 지오그래픽은 평균 햄버거 한 개를 생산하는 데 2400리터(630갤런)의 물이 필요하다는 사실을 통해 이를 완벽하게 설명하고 있습니다!

투자 및 트랜스포메이션

투자 부족과 시스템 업그레이드에 시간과 노력을 투자하는 정부의 관성까지 더해지면 문제는 더욱 심각해지고 광범위해집니다. 이러한 이유로 많은 국영 운영 회사들은 부족분과 역동성 부족을 해결하고 인프라를 훨씬 더 효율적이고 훨씬 더 지속 가능성 있는 표준으로 끌어올리기 위해 상업 기업의 도움을 구하고 있습니다.

역사적으로 유틸리티 부문은 마진이 작고, 가치 제안이 불확실하며, 규제 기관의 지침이 제한적이었습니다. 이러한 이유로 효율성과 공급 문제를 해결할 수 있는 디지털 기술을 도입하는 데 시간이 걸렸습니다. 기후 변화 문제와 천연 자원 보존의 필요성을 고려할 때, 기술 도입이 제공하는 가치를 더 이상 무시할 수 없습니다. 기술 제공업체는 현재의 제품을 확장하기 위해 가속화된 디지털 트랜스포메이션을 추진하고 있습니다.

2030 Water Resources Group은 ‘Charting Our Water Future: Economic frameworks to inform decision-making’이라는 간행물에서 이러한 필요성의 긴급성을 요약하며 다음과 같이 설명합니다. “이 보고서에 따르면 단 20년 만에 물 수요가 현재보다 40% 증가하고 가장 빠르게 발전하는 국가에서는 50% 이상 증가할 것입니다. 역사적인 공급 확장 및 효율성 개선 속도로는 이러한 격차의 일부만 해소할 수 있습니다. 지역, 국가 및 글로벌 커뮤니티가 함께 모여 물을 구상하고 관리하는 방식을 획기적으로 개선하지 않는 한, 더 많은 마을이 굶주림에 시달리고 환경이 악화될 것이며, 많은 국가에서 경제 발전 자체가 위험에 처할 것입니다.”

석유를 따라

우리는 이미 중동과 아프리카에서 대규모 개발을 목격하고 있습니다. 인구 중심지가 석유 기반 탐사, 마이그레이션 및 추출을 중심으로 따라가고 발전함에 따라 다른 산업과 공급업체(및 관련 인력)가 번성할 수 있는 경제적 조건을 제공하고 있습니다.

그리고 담수화 시설을 활용하는 경우가 많은 이러한 그린필드 부지가 전 세계가 따라야 할 벤치마크를 설정할 수 있습니다.

에너지 집약적인 공정인 담수화 작업과 그에 따른 저장, 전송, 분배 및 사용에서 최대 효율을 추출하는 것이 주요 목표입니다. 그리고 스마트하고 연결된 시스템을 통한 디지털 트랜스포메이션이 여기에 중요한 역할을 할 것입니다.

다른 산업에서 배우기

실제로 이러한 신흥 수자원 인프라는 그들이 따르고 있는 석유 및 가스 운영에서 몇 가지를 배울 수 있습니다. 석유 및 가스 산업이 거의 지속적인 경제적 변동 상태에 있는 상황에서, 소유자 운영자는 디지털 트랜스포메이션, 원활한 통합 및 유정에서 탱크 농장까지의 강력한 운영 데이터 경로라는 아이디어를 신속하게 수용했습니다. 이 접근 방식은 수백만 시간, USD수백만, 배출량 및 문제를 절약했습니다.

공공/민간 파트너십과 상업 조직(정부보다 비용/수익에 더 민감한)의 참여 덕분에 디지털 트랜스포메이션이 제공할 수 있는 것을 정의하는 산업을 창출할 수 있는 놀라운 잠재력이 있습니다.

전체 공급망

담수화에서 저장, 전송, 분배 및 최종 사용에 이르기까지 모든 단계에서 디지털 기술을 통해 운영자는 프로세스의 효율성을 극대화하는 동시에 누수와 낭비를 최소화할 수 있습니다. 실제로 역삼투압 기술이 개선되고 에너지 생산이 더 깨끗한 재생 에너지로 전환됨에 따라 담수화된 물의 입방미터당 요금이 하락하고 있습니다.

디지털 트랜스포메이션을 통한 효율성 향상은 물 프로세스 전반에 걸친 TCO를 해결하여 전체 물 공급망과 지구를 위한 지속 가능성 결과를 이끌어냅니다.

Rockwell Automation은 정보가 지속 가능성의 핵심이라고 믿습니다. 매일 수만 명의 고객이 비즈니스와 지구 모두에 도움이 되는 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 고객이 디지털 트랜스포메이션을 활용하여 스마트하고 연결된 시스템을 통해 글로벌 영향을 줄일 수 있도록 지원합니다. 더 나은 연결성은 더 큰 잠재력을 발휘합니다. 이러한 잠재력을 실현하려면 프로세스, 효율성 및 지속 가능성 결과를 개선할 수 있는 가치 있는 생산 데이터 및 통찰력의 맥락화가 필요합니다.

이를 종합해 보면, 담수화 비용을 USD0.20/m³로 낮추면서 탄소 배출량을 계속 줄여 나가면서 이러한 수치를 유지하고 개선해야 합니다. 다른 산업에서는 디지털 트랜스포메이션이 효율성과 선제적 대응에 있어 패러다임의 전환을 가져온다는 사실이 입증되었습니다. 이러한 새로운 출발점에서 물 산업도 마찬가지입니다.

Published 2022년 9월 21일

상하수도 및 폐수 처리
상하수도 및 폐수 처리
상하수도 및 폐수 처리
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
주제: 지속 가능성 상하수도 및 폐수 처리 폐수

Alaa Awinat
Alaa Awinat
매니저, EMEA 지속 가능성 및 스마트 워터 전략 계정, Rockwell Automation
Alaa Awinat은 전기 및 컴퓨터 공학 학사 학위를 보유하고 있으며, 현재 지속 가능성 연구에서 대학원 학위를 취득 중입니다. 그는 석유 및 가스, 상하수도 및 폐수, 금속, HVACR 등 다양한 산업 분야에서 산업 자동화 분야 13년의 경력을 가지고 있습니다. 현재 역할에서는 Rockwell Automation의 EMEA 지역 지속 가능성 전략 계정을 관리하고 있습니다. Alaa는 특히 물 산업에서 지속 가능성과 디지털 혁신을 결합하는 데 열정을 가지고 있습니다.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 수자원 산업 효율성 향상을 위한 물꼬 트기