Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

디지털 제조가 Daimler Trucks의 혁신을 주도합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
디지털 제조가 Daimler Trucks의 혁신을 주도합니다. hero image

혁신적인 제조업체들은 즉각적인 비즈니스 가치와 결과로 이어지는 사용 사례를 계획함으로써 산업용 사물인터넷(IIoT)의 가치를 실현하고 있습니다.

실제로, Cisco가 최근 실시한 분석에 따르면 제조업은 민간 부문에서 “디지털 가치가 걸려 있는” 가장 큰 글로벌 산업으로, 약 USD6100000000000의 가치가 있는 것으로 추정됩니다. Rockwell Automation과 Cisco의 제휴는 고객이 디지털 여정을 통해 제조 운영을 혁신하여 이러한 가치와 비즈니스 성과를 포착할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.

디지털 제조는 Daimler Trucks North America(DTNA)의 운영을 혁신했습니다. DTNA에게 성공은 단순히 비용을 통제하는 것만이 아닙니다.

오늘과 내일 시장의 요구를 정확히 충족할 수 있는 민첩한 회사를 구축하는 것입니다. DTNA는 Daimler의 자회사로서 북미 최대의 중장비 트럭 제조업체이며, Freightliner, Western Star, Freightliner Custom Chassis, Thomas Built, Detroit와 같은 상징적인 브랜드를 포함한 중형 트럭 및 특수 상용 차량의 선도적인 생산업체입니다.

Portland 제조 시설에서는 Western Star 트럭의 네 가지 모델을 포함한 다양한 상용 차량을 생산합니다. 각 모델은 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화되고 모든 고객의 요구에 맞게 조정되는데, 이는 대량 생산 환경에서는 쉽지 않은 일입니다.

DTNA는 현재와 미래에 걸쳐 트럭 맞춤화와 유연하고 효율적인 운영을 더 잘 조정하기 위해 Western Star 생산 시설의 네트워크를 업그레이드해야 한다고 결정했습니다.

또한 이 회사는 자산 추적을 위한 RFID를 포함하여 혁신적인 생산 애플리케이션 및 자동화 시스템의 기반이 될 새로운 네트워크를 원했습니다.

Western Star의 공장 관리자 Paul Erdy는 “우리는 모든 부품을 하나의 트럭에 조립합니다. 라인에서 내려오는 각 트럭은 눈송이와 같아서 똑같은 것이 없습니다. 우리는 휠베이스, 액슬, 색상, 에어 클리너 및 기타 옵션을 다양하게 구성하고 각 트럭을 고객의 요구에 맞게 맞춤 제작합니다.”라고 말했습니다.

공장 내 생산 실시간 가시성 향상

DTNA는 이 작업에서 전략적 파트너로서 두 회사를 선택하여 공동 개발한 CPwE 검증 설계 가이드에 따라 새로운 네트워크를 설계하고 배포했습니다.

팀 리더와 감독자가 생산 환경에서 무선 전화로 안정적으로 통신해야 했기 때문에 공장 전체에 걸쳐 안전하고 원활한 Wi-Fi 연결이 매우 중요했습니다.

새 네트워크를 설치한 후에는 iPad와 같은 무선 장치를 사용하여 트럭 구성을 확인하고, 부품 공급 수준을 확인하고, 창고에서 부품을 검색하고, 트럭 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

안전하고 수상 경력에 빛나는 공장-비즈니스 네트워크

DTNA 관리자는 IT와 자동화 네트워크를 하나의 안전하고 관리 가능한 융합 환경으로 결합함으로써 생산 및 운영 전반에 걸쳐 실시간 가시성을 확보했습니다. 데이터는 관리자에게 안전하게 전송되어 공장을 효율적으로 운영할 수 있도록 더 빠르고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 또한 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)은 장비 유지보수 또는 수리가 필요할 때 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 원격 문제 해결을 지원합니다.

이 아키텍처는 모든 규모나 구성으로 확장할 수 있어 DTNA는 Western Star 공장을 템플릿으로 사용하여 North Carolina와 Mexico를 포함한 다른 공장에 적용할 수 있습니다.

이 프로젝트의 배포는 최근 Portland 트럭 제조 공장 프로젝트로 2016년 Manufacturing Leadership Award의 Enterprise Technology Leadership 부문에서 수상했습니다.

비즈니스 결과가 비즈니스 가치로 전환

경쟁이 치열한 트럭 운송 업계에서 비즈니스 가치, 품질 및 납품에 대한 고객의 기대를 충족하는 것이 핵심입니다.

이를 달성하기 위해 DTNA의 CIO인 Dieter Haban은 “트럭 조립 과정에서 현재 위치를 파악하기 위해 방대한 양의 데이터를 생성하고 수집합니다. 이제 경영진에게 대시보드 정보를 제공하고, 부품 부족에 대한 정보를 파악하며, 언제든지 실시간 가시성을 통해 차량 상태를 알 수 있습니다.”라고 말합니다.

DTNA가 진정한 디지털 제조업체가 되기 위한 여정을 계속하는 동안 앞으로도 오랫동안 DTNA와 파트너로 협력하기를 기대합니다. 읽어 주셔서 감사합니다.

공동 저자: Joe Kann, Rockwell Automation 글로벌 비즈니스 개발 부사장

Published 2016년 3월 22일

주제: 자동차 및 타이어

Chris White
Chris White
Senior Vice President, Internet of Things & Internet of Everything, Cisco
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 디지털 제조가 Daimler Trucks의 혁신을 주도합니다