Loading
블로그 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

부유식 선박을 디지털화해야 하는 4가지 좋은 이유

무엇이 당신을 방해하고 있습니까?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
석유 및 가스 공급 보트가 들어 올린 바구니로 갑판 위의 작업자에게 화물을 전달합니다. 작업자는 흰색 안전모와 장갑을 착용한 주황색 작업복을 입고 있습니다.

저는 McKinsey1의 설문조사를 읽었는데, 가공 산업의 프로젝트는 예산과 일정을 평균 30 %~45 % 초과한다고 합니다. FPSO(부유식 생산 저장 및 하역) 분야에서는 다양한 유형의 과제에 대해 듣습니다. Rystad Energy에 따르면, 비최적화된 운영, 계획되지 않은 가동 중단 및 운영 사고로 인해 전 세계적으로 오일 및 가스 산업의 업스트림 부문은 연간 약 USD5000억의 수익이 지연되고 있습니다. 이는 엄청난 금액입니다. 그러나 초기 비용이 막대한 FPSO의 경우, 디지털 기술을 도입하여 운영을 최적화하고 이러한 선박의 지속적인 운영과 관련된 OpEx 비용을 제한할 수 있습니다.

플로팅 선박을 디지털화하고 커넥티드 선박의 비전을 실현해야 하는 네 가지 이유를 소개합니다.

1. 더 빠른 첫 번째 원유 생산

좋습니다. 현실을 직시해 봅시다. 이해관계자들은 가능한 한 빨리 첫 번째 원유를 생산하기를 원합니다. 이를 위해 계획을 세우는 것이 여러분의 역할입니다. 이 경우, 처음부터 전담 파트너를 두어 전체 전략을 설계하고 배포하는 것은 게임 체인저입니다. 첫 번째 원유를 더 빨리 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 효과적인 프로젝트 실행을 통해 위험을 완화하고 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다. 어떻게 가능할까요? 완전히 디지털화된 접근 방식에 기반합니다. 선박을 디지털 방식으로 연결하면 모든 영역에서 실시간 데이터를 얻을 수 있어, 팀이 선박 위에 있든 육상에 있든 원활하게 협력할 수 있습니다. 통합된 디지털 계획은 선박이 운영되는 20년 이상 동안 시스템 설계, 시운전, 스타트업 및 지속적인 운영 효율을 통합합니다.

2. 위험을 줄이면서 건강, 안전, 보안 및 환경(HSSE) 개선

부유식 생산 환경이 도전적인 환경이라는 것은 의심의 여지가 없습니다. FPSO에서 일하는 경우, 작업장에 가기 위해 헬리콥터를 이용합니다. 일단 도착하면, 당분간 집에 가지 못합니다. 동료들과 함께 생활합니다. 기상 상황은 육상 사무실보다 작업에 더 큰 영향을 미칩니다. 실제로 바다 한가운데에 있습니다. 자격을 갖추고 참여도가 높은 직원을 찾는 것은 어려운 일입니다. 변경할 수 없는 조건이 있지만, 완전히 연결된 원격 운영 센터가 있다면 선상 직원의 필요성을 최소화할 수 있습니다.

완전히 연결된 육상 운영 센터는 선박 운영에 필요한 인력을 줄여 위험을 줄이고 운송 및 기타 운영 비용을 절감합니다. 전 세계의 주제 전문가를 현장에 오지 않고도 활용할 수 있습니다. 또한 원격으로 교육을 진행하여 시간과 운송 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 선상 인원이 줄어들면 사고 발생 가능성이 줄어듭니다. 선상 근로자가 줄어들면 안전 위험, 신체적 사고, 운송 비용, 하우징 비용 등이 줄어듭니다.

3. 실시간 가시성 제공

실시간 가시성이 중요한 이유는 무엇일까요? 모든 사람이 지금부터 몇 시간 또는 며칠 후가 아니라 실시간으로 운영 상태를 아는 것이 더 낫다는 데 동의할 것입니다. 이것은 해저의 저수지 및 유정 흐름 상태에서 선박 상부의 해수 처리 또는 CO₂ 제거와 같은 생산 모듈에 이르기까지 모두에게 해당됩니다. 선상 제어실과 육상 운영 센터가 동일한 정보에 액세스할 수 있는 능력은 사고 대응 시간을 최소화하고 안전 및/또는 문제 해결 시간을 극대화합니다. 예를 들어, 재정 계량을 들 수 있습니다. 선박 내부와 외부에서 무엇이 흐르고 있는지 아는 것은 프로젝트 수익에 중요할 뿐만 아니라 국가 규정 준수에도 중요합니다. 최신 기술을 사용하고 연결된 선박을 보유하면 저수지에서 생산 유닛에 이르기까지 최대한의 생산, 실시간 가시성 및 흐름 보증을 보장할 수 있습니다. 

커넥티드 선박 대화형 환경을 참조하십시오.

4. 선박 운영 최적화

검증된 방법론을 보유한 파트너와 함께 커넥티드 선박을 구축하면 고유한 자산의 전체 라이프사이클에 대한 종단간의 전략을 수립할 수 있습니다. 커넥티드 선박은 저장소에서 상부 생산에 이르기까지 모든 것을 다룹니다. 다음을 포함합니다.

  • 저장소 생산, 해저 작업 관리 및 유정 흐름
  • 스위치기어 및 모터 제어와 같은 전력 관리 시스템
  • 브릿지 관리를 포함하는 선체 및 해양 애플리케이션
  • 프로세스 및 안전 생산 시스템
  • 상부 생산 모듈 및 해저 모듈 관리
  • 온보드 및 원격 운영 센터에 대한 네트워킹 및 연결성

해양 시설에서 석유 및 가스 생산의 20 %~30 %가 이루어지고 올해 10개의 새로운 FPSO 프로젝트가 시작될 것으로 예상되는 상황에서 완전히 연결된 선박의 영향을 이해하기에 이보다 더 좋은 시기는 없습니다. 우리는 부유식 선박을 디지털화해야 하는 네 가지 좋은 이유를 제시했지만, 그 외에도 많은 이유가 있습니다! 프로젝트 관리, 실행, 시스템 설계 및 구현을 간소화하여 선박의 수명을 최적화할 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너와 함께 디지털 여정을 시작하십시오.

1 Why the time is right to reinvent capital-project delivery

Published 2022년 6월 23일

주제: Accelerate Digital Transformation 디지털 트랜스포메이션 오일 & 가스

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 부유식 선박을 디지털화해야 하는 4가지 이유