Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

이상적인 과부하 릴레이를 설명하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
이상적인 과부하 릴레이를 설명하십시오. hero image

전기 모터는 오늘날 현대 산업의 중추입니다. 대부분의 제조 공정에 필요한 기계적 에너지를 제공합니다. 정부 기관은 1마력 이상의 모든 전기 모터에 대해 일종의 열 과부하 보호를 구현하도록 엄격한 요건을 부과했습니다. 다양한 옵션이 있는 상황에서 모터 스타터 애플리케이션에 적합한 과부하 릴레이를 어떻게 선택해야 할까요?

전전압 모터 스타터에 적합한 과부하 릴레이를 설명하려면 과부하 릴레이의 다음 측면을 고려해야 합니다.

• 보호 기능
• 진단 기능
• 통합 기능

최소한 과부하 릴레이는 열 과부하 보호 기능을 제공해야 합니다. 이 보호 방식은 전기 모터가 소비하는 전류를 측정하고 이를 열 과부하 모델에 적용하여 전기 모터 내부의 열 함량을 시뮬레이션합니다.

과부하 모델에는 I2T와 Two Body Model의 두 가지 유형이 있습니다. I2T는 가장 일반적인 모델이며, 대부분의 바이메탈, 공융 및 전자식 과부하 릴레이에서 사용됩니다.

Two Body Model은 전기 모터의 시동 및 운전 특성을 고려합니다. 이 모델은 특히 대형 또는 고압 전기 모터의 경우 전기 모터 내부의 열 함량을 더욱 정확하게 시뮬레이션합니다.

두 번째로 중요한 보호 기능은 상 손실 보호입니다. 상 손실은 모터 고장의 주요 원인입니다. 상 손실은 전류의 한 상이 0A가 될 때 발생하며, 퓨즈가 끊어져서 발생합니다. 과부하 보호 알고리즘이 상 손실을 감지하는 데는 30분 이상이 걸립니다. 상 손실에 장기간 노출되면 전기 모터가 손상되며, 전자식 과부하 릴레이만이 3초 이내에 상 손실 상태를 감지할 수 있습니다.

사전 예방적 모터 및 장비 보호를 위해 고려해야 할 기타 보호 기능으로는 접지 고장 전류, 걸림, 정지, 저부하, 불균형, 전압 및 전력 보호가 있습니다. 대형 고가 모터는 이러한 추가 보호 기능의 이점을 누릴 수 있으며, 이는 과부하 보호 알고리즘보다 먼저 전기 모터를 정지시켜 손상을 방지합니다. 이러한 추가 보호 기능은 전자식 과부하 릴레이만 제공할 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 설계 기능은 과부하 릴레이가 제공하는 진단 정보입니다. 전자식 과부하 릴레이는 제어 시스템 또는 작업자에게 정보를 표시하거나 전달할 수 있습니다. 최소한 전자식 과부하 릴레이는 열 용량 사용률(%TCU)과 전 부하 전류(%FLA)를 전달해야 합니다. 이 두 가지 진단 파라미터는 전기 모터의 실시간 열 함량과 소비 전류를 보고하며, 모터 작업자에게 과부하가 언제 트립될지 예측할 수 있는 정보를 제공합니다. %TCU가 100%에 도달하면 전자식 과부하 릴레이가 과부하 트립을 강제로 실행합니다.

고급 전자식 과부하 릴레이는 트립 시간, 리셋 시간, 전류 RMS, 접지 고장 전류, 전압 RMS, 전력, 이력 및 에너지 진단 정보를 제공할 수 있습니다. 이 정보는 고가의 모터나 공정에 중요한 모터를 보호할 때 유용합니다. 이 진단 정보는 과부하가 트립될 시점을 예측하여 운영자가 중요한 비즈니스 운영 결정을 내릴 수 있도록 하며, 모터 문제 발생 시 유지보수 직원에게 유용한 정보를 제공하여 수리 시간을 최소화하는 데 사용할 수 있습니다.

고려해야 할 마지막 설계 기능은 과부하 릴레이가 제공하는 통합 기능입니다. 전자식 과부하 릴레이는 넓은 전류 범위를 지원하여 다양한 모터를 보호하는 데 필요한 부품 번호의 수를 최소화할 수 있습니다. 일부 과부하 릴레이는 컨택터의 부하 측에 직접 장착되어 설치 시간, 공간 및 배선을 절약할 수 있습니다. 일부 과부하 릴레이는 교체 시간을 최소화하기 위해 탈착식 단자대를 제공합니다. 일부 전자식 과부하 릴레이는 모듈형으로, 사용자가 특정 모터 스타터 애플리케이션에 필요한 보호 및 통합 기능을 선택할 수 있습니다. 또한 일부 과부하 릴레이는 기계식 액세서리를 제공하여 전전압 스타터에 필요한 추가 제어 배선을 줄일 수 있습니다.

통신 및 I/O 옵션이 있는 전자식 과부하 릴레이는 몇 번의 마우스 클릭만으로 해당 브랜드의 제어 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 시스템은 전자식 과부하 릴레이를 분산 I,O 장치로 사용하여 통신 네트워크 명령을 통해 컨택터 코일을 제어합니다.

이상적인 과부하 릴레이를 어떻게 설명하시겠습니까? 이 질문에 대한 답은 특정 전기 모터 애플리케이션에 따라 달라집니다. 프로세스에 중요하지 않은 작업을 제어하는 간단한 모터 제어 시스템에는 기본적인 바이메탈 또는 공융 과부하 릴레이가 적합합니다. 프로세스에 중요한 작업을 제어하는 크고 복잡한 모터 제어 애플리케이션의 경우, 설계자는 제어 시스템의 복잡성을 줄이고 진단 정보를 제공할 수 있도록 전자식 과부하 릴레이를 고려해야 합니다.

산업 제어 컴포넌트의 최신 정보에 대해 자세히 알아보려면 웹 사이트를 방문하십시오.

Published 2014년 10월 20일


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 상품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 이상적인 과부하 릴레이에 대해 설명해 보십시오.