Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

디지털 트랜스포메이션 이해하기: 미래를 위한 준비

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
디지털 트랜스포메이션 이해하기: 미래를 위한 준비 hero image

디지털 트랜스포메이션 여정에서 얻을 수 있는 상당한 가치와 실질적인 생산성 향상이 있지만, 이 여정에서 대부분의 제조 조직이 훌륭하고 지속 가능성 있는 결과를 달성하는 것을 방해하는 문화적 및 기술적 제약을 면밀히 살펴봐야만 가능합니다.

생산 현장의 자동화 네트워크가 보편화된 지 20년이 지난 지금도 생산 현장 장비와 이로부터 새로운 가치를 창출할 수 있는 사람 및 시스템 간의 정보 접근성은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.

예측 분석, 머신 러닝, 디지털 트랜스포메이션과 같은 기술 혁신을 진정으로 활용하려면 제조 기업 전체에 걸쳐 실시간 정보 흐름을 가능하게 하는 새로운 패러다임이 필요하다는 사실은 분명합니다.

이 현상의 근본 원인을 면밀히 살펴보겠습니다.

일반적으로:

  • OT(제조 운영 리더)는 IT 직원과는 동기 부여와 인센티브가 다르기 때문에 운영에서 정반대의 행동 / 이니셔티브를 유발하는 경우가 많습니다.
  • OT는 “지금 여기” 사고방식이 특징입니다. 미래 / 지속 가능성에 대해 생각할 여지가 거의 없이 어떤 대가를 치르더라도 생산을 계속 유지해야 합니다(예: 지금 이 문제를 해결하되, 가능한 한 적은 비용으로 표준, 시스템 지속 가능성, 보안 영향 등을 거의 고려하지 않고 해결해야 합니다).
  • OT는 당면한 문제를 해결하기 위해 필요한 최소한의 투자에 기반하여 소프트웨어 기술을 선택하는 경향이 있습니다. 이는 종종 IT 표준을 준수하지 않고 IT의 관할 범위를 벗어난 맞춤형 솔루션(섀도우 IT)입니다.
  • IT(정보 기술 경영진)는 표준, 프로세스 엄격성 및 시스템 지속 가능성 준수가 가장 중요한 환경에서 활동합니다. OT는 이를 공장 / 운영의 요구를 충족하는 데 너무 오랜 시간이 걸리는 것으로 인식합니다.
  • IT는 운영에서 시스템, 공급업체 및 “섀도우 IT”의 수를 줄이기 위해 동기를 부여받으며, 이는 공장의 직원들과 갈등을 빚게 만듭니다.
  • IT는 공장 운영에서 회의적이고 경계하며, 종종 환영받지 못합니다. OT는 IT가 비용 효율적이고 시기 적절하게 도움을 줄 수 있다고 믿지 않습니다.

저는 디지털 트랜스포메이션이 이러한 필수 요소인 문화와 기술을 가치 창출을 위한 기반적 촉진자로 정렬하는 촉매제가 될 수 있다고 주장합니다.이를 통해 OT와 IT라는 두 이해관계자 그룹이 협력하여 생산 현장에서 발생하는 “현재의” 문제와 예상되는 생산성 향상을 달성하는 데 필수적인 장기 전략적 이니셔티브를 해결할 수 있습니다.

이 여정의 첫 번째 목표는 생산 현장 장치 및 시스템에 액세스하는 데 필요한 복잡성과 도메인 전문 지식을 제거하는 것입니다.

센서, 가변 주파수 드라이브, PLC, 히스토리언 등에 접근하는 것은 프린터에 연결하는 것만큼 쉬워야 합니다. 이렇게 하면 기업 전체의 생산 현장 데이터 속도가 크게 향상되어 누구나 새로운 통찰력을 생성하고 가치를 창출할 수 있으며, 중요한 제조 문제를 효과적으로 해결하는 데 필요한 시간과 기술이 크게 줄어듭니다.

이는 모든 OT 및 IT 실무자가 필요한 모든 생산 현장 장치 및 시스템에 액세스하고 이미 익숙한 도구(Cortana 분석, Power BI, Azure 머신 러닝 등)를 사용하여 데이터와 상호 작용하고 원하는 결과를 생성할 수 있도록 하는 것입니다.

Rockwell Automation은 이 분야에서 매우 혁신적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 자동화 네트워크의 생산 현장 장치(센서, 컨트롤러, 드라이브, 과부하 등)를 자동으로 검색하고, 광범위한 장치 객체 라이브러리(디지털 트윈)에 접근하며, 다음으로 구성된 장치에 대한 풍부한 데이터 모델을 생성하도록 설계된 장치 분석 어플라이언스를 구축했습니다.

  • 각 장치에서 수집할 수 있는 모든 데이터에 대한 지식
  • 각 장치에서 가장 유용한 데이터를 즉시 수집/저장할 수 있는 능력
  • 각 장치에 대해 임박하거나 실제적인 고장에 대한 주요 이벤트 및 알림을 자동으로 구성
  • 각 장치의 관련 KPI 및 요약 데이터를 포함한 사전 구축된 대시보드, 직관적이고 쉽게 실행할 수 있는 시각화
  • 모든 관련 매뉴얼 및 문서
  • Microsoft Cortana를 기반으로 한 "BOT"으로, 사용자가 "자연어"를 사용하여 생산 현장 장치 및 시스템과 상호 작용할 수 있도록 지원

흥미로운 결과는 이러한 장치의 주요 속성을 캡슐화하고 디지털화할 수 있었으며, 잘 문서화된 데이터 모델을 통해 해당 장치에 대한 모든 관련 콘텐츠를 노출할 수 있었다는 점입니다.

즉, 완전히 새로운 이해관계자 집단이 표준화되고 잘 이해된 기술을 사용하여 이러한 장치의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이는 디지털 트랜스포메이션으로 가는 여정에서 큰 진전입니다!

Published 2017년 4월 11일


John Dyck
John Dyck
Director, Software Business Development, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 디지털 트랜스포메이션 이해하기: 미래를 위한 준비