Loading
블로그 | Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

탈중앙화된 생산: 위기 대응 그 이상

생산을 분산하면 기업이 팬데믹의 도전에 대응하는 데 도움이 됩니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
생산 현장에 있는 남성

지난 몇 달 동안 중앙 집중식 생산의 단점과 유럽 연합을 포함한 전체 지역의 자급자족을 보장하는 데 수반되는 약점이 명확하게 드러났습니다.

글로벌화가 비용 절감과 생산 효율성 측면에서 명확한 이점을 제공한다는 사실에도 불구하고, 지구상의 몇몇 장소에만 주요 제품 제조를 집중하는 것이 오늘날의 세계에서 가장 이상적인 해결책이 아닐 수 있다는 사실이 너무나도 명확해졌습니다. 불과 몇 달 전만 해도 원자재와 최종 제품을 전 세계로 운송하는 데 따른 기후 변화에 몰두하고 있었지만, 글로벌화는 다른 이유로도 한계에 도달했다는 것이 분명합니다. 그리고 이것은 기본 의료 용품의 생산을 보장하는 데 있어 대부분의 국가가 자급자족을 할 수 없다는 사실을 드러낸 COVID-19 팬데믹 때문만은 아닙니다. 미국과 중국 간의 정치적 분쟁과 같은 국가 간의 정치적 분쟁은 팬데믹을 훨씬 넘어 지속될 수 있으며, 그 결과 제재, 금수 조치 또는 기술 접근 차단이 발생할 수 있습니다.

고급 자동화 시대의 분산 생산

중앙 집중식 생산의 위에서 언급한 이점 외에도 중앙 집중화에 찬성하고 분산화에 반대하는 다른 측면이 있습니다. 예를 들어, 중앙 집중식 생산 프로세스 제어, 통합 인적 자원 관리, 공급업체-구매자 관계의 중앙 집중식 처리 등이 있습니다. 그러나 이미 많은 산업에서 높은 수준의 자동화와 오늘날의 인터넷 연결 기회를 고려할 때, 기술적인 관점에서 볼 때, 예를 들어 10개의 생산 라인이 있는 공장 하나를 제어하는 것과 각 라인에 하나씩 있는 10개의 공장을 제어하는 것 사이에는 큰 차이가 없는 것으로 보입니다.

이와 같이 생산을 분산화하고 소비자에게 더 가까이 이동시키며 지리적 분포로 인한 지역적 영향을 방지하려면 몇 가지 전제 조건을 충족해야 합니다. 무엇보다도 개별 공장 수준에서 높은 수준의 자동화가 필요합니다. 이렇게 하면 원격으로 생산을 제어할 수 있습니다. 또한, 전 세계 어디에서나 원격으로 공장 제어를 실행할 수 있는 신뢰할 수 있고 이상적으로는 이중화된 연결을 확보해야 합니다. 또한, 이미 널리 사용되고 있는 클라우드 기반 기술을 활용하면 데이터를 지리적으로 더 먼 데이터 센터로 분산 및 복제하여 전체 원격 제어 시스템의 견고성을 높일 수 있습니다.

원격 제어 제조

그러나 현대의 원격 공장 제어는 단순히 운영 제어 패널 또는 완전한 제어실의 가상화와 지리적 제한 없는 접근성을 의미하지 않습니다. 현대 기술은 이와 관련하여 훨씬 더 큰 변화를 가능하게 하여 예를 들어 가상 현실 측면에서 장치와 그 작동을 나타냅니다. 그런 다음 인공 지능 및 머신 러닝 기술은 인간의 개입 요구 사항이 점점 줄어들면서 제어 자동화 및 의사 결정을 완전히 새로운 수준으로 전환합니다. 그 위에, 현지 공장 운영자는 서비스 작업뿐만 아니라 원격 유지보수를 크게 용이하게 할 수 있는 증강 현실 장치를 갖출 수 있습니다.

인적 자원에 관해서도 생산 분산은 일정한 이점을 제공합니다. 많은 제조업체가 자격을 갖춘 직원의 심각한 부족에 직면해 있는 반면, 여러 위치로 생산을 분산하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 실제로 우리는 COVID-19 팬데믹 기간 동안 분산된 팀의 관리 및 협력을 철저히 평가했습니다.

공장 경계를 넘어

생산 분산의 정도가 높아지면 현재의 팬데믹과 같은 위기 상황에서 이익을 창출할 수 있을 뿐만 아니라, 생산을 여러 지역에 분산함으로써 지역 자연재해, 운송 제한 또는 지정학적 갈등이 발생할 경우에도 주요 제품의 제조를 보장할 수 있습니다.

이 모든 것을 고려하더라도, 높은 수준의 자동화와 분산화만으로는 어떤 지역도 완전히 자급자족하거나 독립할 수 없다는 사실을 인식할 필요가 있습니다. 일반적으로, 전 세계적인 팬데믹이 발생할 경우, 최종 제품의 물류, 특히 위험한 위치로의 운송을 포함하여 제조를 위한 원자재 및 기타 필수 자원의 공급을 보장하는 것은 매우 어려운 일입니다. 그러나 여기에서도 자율주행 차량과 실제 교통에서의 배치 형태로 희망의 빛이 비치기 시작하고 있습니다.

보시다시피, 이미 더 높은 수준의 생산 분산화를 목표로 하는 많은 기술이 사용 가능하며, 더 많은 기술이 개발 중입니다. 현재의 팬데믹과 각국이 경제 회복을 지원하기 위해 막대한 투자를 하고 있는 상황은 분산화 프로세스를 가속화할 수 있는 기회가 될 수 있으며, 이를 통해 향후 유사한 위기가 발생할 경우 더 잘 대비할 수 있을 것입니다.

Published 2020년 10월 5일


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Rockwell Automation 연구 개발 책임자
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 탈중앙화된 생산: 위기 대응 및 그 이상의 가치