Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

새로운 솔루션은 최고의 기술 트렌드를 제공합니다.

FactoryTalk DataMosaix와 FactoryTalk Energy Manager는 함께 작동하여 ROI와 지속 가능성을 높입니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
풍력 터빈 근처에서 디지털 태블릿을 보고 있는 하드햇을 쓴 두 사람

최근 발표된 제9차 연례 스마트 제조 현황 보고서에 따르면, 1500개 이상의 제조업체를 대상으로 한 글로벌 설문조사에서 품질을 희생하지 않고 수익성 있는 성장을 달성하는 것, 데이터의 진정한 잠재력에 대한 접근을 강조하는 것, 그리고 회복력 구축, 민첩성 지원 및 지속 가능성 향상을 위한 기술 채택 증가가 중요한 트렌드로 나타났습니다.

또한 보고서는 지속 가능성과 ESG가 제조업에 필수적이라는 사실을 밝혀냈습니다. 응답자의 98% 이상이 어떤 형태로든 지속 가능성 및/또는 ESG 정책을 언급했으며, 이 중 약 50%는 전사적 공식 정책을 보유하고 있습니다. 특히 모든 응답자의 83%는 2024년에 생성형 인공 지능(GenAI)을 운영에 사용할 것으로 예상하고 있습니다.

효율성 향상은 이러한 추세의 주요 이유 중 하나로, 지속 가능성이 이제 운영 개선 능력, 수익에 미치는 영향 및 긍정적인 사회적 영향으로 인정받고 있음을 시사합니다.

인플레이션 압력과 에너지 비용 상승에 대응하기 위해 제조업체들은 위험을 상쇄하기 위해 기술 투자를 강화하고 있습니다. 전년도 23%에 비해 30%의 운영 예산이 기술에 투입되었습니다. 가장 인기 있는 두 가지 기술 투자인 클라우드/SaaS와 생성형 인공 지능은 가장 높은 수익을 창출하고 있습니다.

이때 Rockwell 오토메이션의 산업용 DataOps 솔루션인 FactoryTalk® DataMosaix™가 등장합니다. FactoryTalk® Hub™에 호스팅된 새롭고 혁신적이며 정교한 툴인 이 솔루션은 OT, IT 및 ET 데이터 소스를 표준 및 유연한 데이터 커넥터로 연결하여 전사적 데이터 집약적 솔루션을 구현하는 클라우드 기반 솔루션입니다.

이 솔루션은 pdf, 비디오, 이미지, CAD 파일, zip 파일 등 다양한 소스에서 나오는 대량의 데이터를 처리할 수 있습니다. 이러한 모든 데이터는 추출기를 통해 온프레미스 또는 클라우드 소스에서 FactoryTalk DataMosaix로 가져올 수 있습니다. 원 데이터는 자산, 시계열, 이벤트, 파일 및 기타 데이터 객체로 변환됩니다. 데이터를 추출한 후에는 데이터를 맥락화할 수 있으며, FactoryTalk DataMosaix는 사용자의 필요에 맞게 데이터를 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

데이터는 풍부하지만 정보는 부족한 상황에서 기업은 이제 의미 있는 데이터를 식별할 수 있습니다

이 흥미로운 새로운 제품을 통해 제조업체는 데이터를 탐색하고 더 나은 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 통찰력을 찾을 수 있습니다. 데이터 간의 관계와 강력한 시계열 그래프를 전달하기 위해 산업 지식 그래프를 생성할 수 있습니다. 여기에서 제조업체는 내장된 데이터 커넥터, SDK 또는 API를 사용하여 데이터를 소비하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

제조업체는 내장된 차트 및 쿼리 기능을 사용하여 데이터와 모델을 확인할 수도 있습니다. 또한 FactoryTalk DataMosaix는 Power BI 및 Grafana와 같은 필수 커넥터를 제공합니다. 사용자는 코드를 작성하거나 기술적 배경 지식 없이도 대시보드를 생성하고 다른 시각화 도구를 사용할 수 있습니다.

FactoryTalk DataMosaix는 다양한 배경과 지식 수준을 가진 사람들이 의미 있는 데이터를 활용하여 통찰력을 창출하고 그 어느 때보다 심층적으로 데이터를 분석할 수 있도록 함으로써 경쟁 우위를 제공합니다. 이제 개발자, 관리자 및 이해 관계자 모두가 데이터를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 협력할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다.

이점

  • 디지털 트랜스포메이션 가속화
  • 인력 생산성 향상
  • 생산 최적화
  • 유지보수 비용 절감
  • 경쟁 우위 확보

기능

  • OT, IT 및 ET 데이터를 집계하기 위한 표준 및 유연한 커넥터
  • 중앙 집중식 액세스 제어, 데이터 거버넌스 및 추적성
  • 인공 지능 기반 데이터 맥락화
  • 검색, 자산 계층 구조, 대화형 다이어그램 또는 3D 모델을 통한 데이터 탐색
  • 유연한 데이터 모델링
  • 차트 작성 및 코드 없는 분석
  • 업계 표준 시각화 및 데이터 과학 도구에 대한 내장된 커넥터

새로운 에너지 솔루션, FactoryTalk® Energy Manager™ 추가

FactoryTalk DataMosaix를 기반으로 하는 FactoryTalk Energy Manager는 공장, 프로세스 영역, 라인 및 장비 수준에서 기본 프로세스의 에너지 플랜트 모델을 기반으로 에너지 및 생산 정보를 제공하는 새로운 IT/OT 융합 플랫폼 기반 에너지 모니터링 및 최적화 애플리케이션입니다. 제조업체는 시설이 에너지를 사용하는 위치, 시기 및 방법을 이해하여 에너지 절감 노력의 필요한 범위를 설정하고 주요 지표를 정의할 수 있습니다.

제조업체가 알고 싶어하는 내용:

  • 이 제품을 생산하는 데 얼마나 많은 에너지가 소비됩니까?
  • 에너지 집약적인 프로세스는 무엇입니까?
  • 비용이 많이 드는 에너지 수요 요금을 어떻게 피할 수 있습니까?
  • 가동시간을 달성하고 에너지 비용을 절감하려면 어떻게 해야 합니까?
  • 에너지 사용량을 줄이면서 처리량을 늘리려면 어떻게 해야 합니까?
  • 더욱 에너지 효율적인 장비를 만들려면 어떻게 해야 합니까?

에너지 사용량이 제조에 얼마나 투입되었는지 파악하는 것 외에도 에너지 관리의 생산 비용에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인을 살펴보는 데 추가적인 기회가 있습니다. 올바르게 최적화된 산업용 DataOps를 통해 이용 가능한 데이터의 깊이는 다음과 같은 다양한 요소를 살펴볼 수 있습니다.

  • 전기가 밤에 더 저렴해지지만 “3교대” 근무 시 인건비가 더 많이 드는 경우 순수 비용은 얼마일까요?
  • 전기 요소와 천연가스 옵션이 모두 있는 하이브리드 오븐을 사용하는 제조업체가 특정 시간에 어떤 옵션을 사용할지 균형을 맞추려면 어떻게 해야 할까요?
  • 공장의 주변 조건을 살펴보면, 여름에 에어컨을 더 낮은 온도로 작동할 때 품질이 더 높아지나요, 아니면 전기 비용에 영향을 미쳐서 품질 향상을 오프셋하나요?

FactoryTalk DataMosaix 솔루션의 유연하고 확장 가능한 도구를 통해 도메인 전문가와 분석가가 데이터 활용도를 높일 수 있게 되면서 제조업체는 이제 관련성 있고 맥락화된 데이터에 대한 제어된 액세스를 통해 에너지 소비를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

데이터 및 통찰력에 대한 액세스를 통한 ROI 증가

고객은 이제 FactoryTalk DataMosaix 및 FactoryTalk Energy Manager가 제공하는 데이터 통찰력을 통해 상당한 에너지 절약의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 이 소프트웨어는 의미 있는 데이터를 식별하는 데 시간을 할애하는 대신 리소스와 직원을 자유롭게 활용할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 이제 고객은 손쉽게 통찰력에 액세스하고 필요한 변경 사항을 도입할 수 있습니다.

당사 웹 사이트에서 FactoryTalk DataMosaix 및 FactoryTalk Energy Manager에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2024년 5월 7일

주제: 지속 가능성 FactoryTalk Energy Manager FactoryTalk DataMosaix
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 새로운 솔루션은 최고의 기술 트렌드를 제공합니다.