Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

모터용 크루즈 컨트롤

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
모터용 크루즈 컨트롤 hero image

오늘은 휴가를 떠나는 날입니다. 몇 시간 거리에 있는 작은 휴양지로 말이죠. 아직 이른 시간이고 도로는 한산하며 날씨도 좋습니다.

크루즈 컨트롤을 켜면 자동차를 계속 움직이기 위해 페달에 발을 올려놓을 필요가 없습니다. 차량의 전자 장치와 기계 장치가 모든 작업을 처리합니다. 이제 편안하게 운전을 즐기십시오!

소프트 스타터에 바이패스 컨택터를 사용하는 것도 매우 유사합니다.

소프트 스타터가 모터를 시동하고, 모터가 최대 속도에 도달하면 제어를 바이패스 컨택터로 전환하여 모터가 최대 속도로 계속 작동할 수 있도록 합니다.

이는 소프트 스타터를 위한 크루즈 컨트롤과 같습니다. 바이패스 컨택터가 활성화되면 프로세스가 실행되도록 할 수 있습니다!

오늘날 많은 소프트 스타터에는 내부 바이패스 컨택터가 있습니다. 이것은 하이브리드 소프트 스타터로, solid-state 스타터의 전원 구조와 내부 바이패스 컨택터를 가지고 있습니다.

통합 바이패스 소프트 스타터는 전원 및 제어 배선만 필요하므로 추가 장치를 구입할 필요가 없습니다. 소프트 스타터의 통합 바이패스는 모터가 속도에 도달한 후 전류와 속도를 변경할 필요가 없는 컨베이어, 팬, 펌프 및 기타 애플리케이션에 이상적입니다.

통합 바이패스의 장점은 다음과 같습니다.

  • 설치 공간 감소
  • 배선 감소
  • 발생 열 감소
  • 총 설치 비용 절감

소프트 스타터에 내부 바이패스 컨택터가 없는 경우, 외부 바이패스 컨택터를 추가할 수 있습니다. 외부 바이패스 컨택터는 애플리케이션의 필요와 요구 사항에 따라 NEMA 또는 IEC 정격일 수 있습니다. 이러한 완전 solid-state 소프트 스타터는 열악하고 먼지가 많으며 진동이 심한 애플리케이션에 적합합니다.

외부 바이패스의 장점은 다음과 같습니다.

  • 전문적인 제어 가능
  • 시간당 더 많은 동작 횟수
  • 수명 연장, 기계적 수명 제한 없음
  • 열악한 환경에서 중요한 성능에 이상적

내부 바이패스 컨택터와 외부 바이패스 컨택터를 언제 사용해야 하는지 어떻게 알 수 있습니까?

바이패스 제어에 대한 자세한 정보는 Soft Starter Bypass Technology in Smart Motor Controllers 백서를 다운로드하십시오.

Published 2016년 8월 22일


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 모터용 크루즈 컨트롤