Loading
블로그 | CPG
Recent ActivityRecent Activity

SaaS가 CPG 운영에 도움이 되는 5가지 방법

제조업체와 장비 제조업체는 클라우드 및 엣지 기반 SaaS의 가치를 실현하고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
안전 안경을 착용하고 태블릿을 사용하며 패키지와 제조시설 앞에 서 있는 남성.

현재 위치에서 원하는 곳으로 가기 위한 만남대부분의 산업과 마찬가지로 소비재 산업도 엄청난 디지털 트랜스포메이션을 겪고 있습니다. 수요를 따라잡기 위해 제조업체와 장비 제조업체는 더 적은 비용으로 더 많은 일을 하도록 지속적으로 요구받고 있으며, 물론 그 과정에서 마진을 개선해야 합니다. 이것은 쉬운 일이 아니지만, 디지털 투자는 장기적으로 더 큰 수익을 제공할 가치가 있습니다. 확장 가능하고 안전한 기술을 구현하기 위해 올바른 솔루션 제공업체와 협력하면 디지털 트랜스포메이션 여정을 진행하면서 자원을 극대화할 수 있습니다. 지난 5년 동안 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 증가했으며, 엣지 컴퓨팅으로 알려진 데이터를 생성하는 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하는 추세가 증가했습니다. 이는 모두 정당한 이유가 있습니다. 조직의 규모에 상관없이 엣지 및 클라우드 SaaS 솔루션을 채택하여 CPG 운영에 도움이 되는 다섯 가지 방법에 대해 논의해 보겠습니다.

1. 어디서나 액세스 제공
글로벌 이벤트와 디지털화는 우리의 업무 방식을 변화시켰습니다. 원격 근무 옵션은 많은 부문에서 인기를 얻었으며, 이는 당분간 변하지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 우리가 목격하고 있는 변화는 전 세계 다양한 분야의 기술과 근로자 간의 보다 효과적인 연결에 대한 필요성이 증가하고 있다는 것입니다. 클라우드 또는 중앙 집중식 엣지 관리 SaaS는 안정적인 인터넷 연결만으로도 모든 장치에서 생산 시스템에 액세스할 수 있도록 합니다. 번거로운 워크스테이션이나 현장의 연결의 필요성을 없애고, 근로자는 어디서나 자신이 작업하는 소프트웨어와 시스템에 액세스할 수 있습니다. 이제 비상 상황이 발생하면 현장 또는 원격으로 해결할 수 있어 비용을 더욱 절감하고 가동 중단 시간을 방지/최소화할 수 있습니다.
 

2. 협업 강화
원격 근무가 증가하고 많은 제조업체가 자원 부족에 직면함에 따라, 위치, 파트너 및 직원 간의 협업은 필수입니다. SaaS를 통해 조직의 단일 진실 소스가 될 수 있는 최신 소프트웨어를 배포할 수 있습니다. 보다 정확한 데이터에 대한 접근성이 향상되면서 생산성이 증가하고 문제 해결 속도가 빨라집니다. 또한 SaaS 기반 협업은 팀이 시스템에 보다 효율적으로 액세스하여 솔루션을 설계하고 테스트할 수 있는 방법을 제공함으로써 혁신을 가속화하는 동시에 현장 회의 및 비용이 많이 드는 현지 소프트웨어/하드웨어의 필요성을 줄여줍니다.

3. 필요에 따라 확장
소규모 배치 시설을 운영하든 다중 공장 운영을 하든, 혁신적인 SaaS 기술은 비즈니스에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 대부분의 SaaS 솔루션은 소수의 사용자로 시작하여 적절한 시기에 애플리케이션을 확장할 수 있습니다. SaaS의 기능을 완전히 활용하면 IT에 대한 설치 및 유지보수 의존도가 줄어들어 CAPEX 및 유지보수 비용을 절감할 수 있으며, 인프라가 비용 효율적으로 성장할 수 있습니다.
    

4. 성능 향상

소프트웨어 및 시스템에 대한 더 나은 액세스를 제공하는 것 외에도 SaaS를 통해 이미 보유하고 있는 데이터에서 더 많은 것을 얻을 수 있습니다. 직원과 파트너는 가장 복잡한 프로젝트에 필요한 신뢰성과 대규모 컴퓨팅 규모를 갖춘 항상 최신 소프트웨어의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이력 데이터에 액세스하는 기능은 유용하지만, 신속한 문제 완화나 데이터 기반 의사 결정을 지원할 수는 없습니다. 엣지 인프라를 통해 데이터에 더 쉽게 액세스할 수 있으며, 오늘날의 빠르게 변화하는 제조 환경에서 필요한 실시간 의사 결정을 위해 팀을 준비시킬 수 있습니다. 

5. 보안 지원
SaaS의 가장 중요한 장점과 핵심 차별화 요소 중 하나는 제공하는 보안 지원입니다. 많은 기업이 사이버 보안 위험을 완화하고 데이터를 보호하는 데 집중하고 있기 때문에 소프트웨어가 동일한 표준을 충족하는 것이 중요합니다. SaaS 지원 조직을 통해 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 단일 버전 소프트웨어 유지 관리
  • 종단 간 암호화
  • 역할 및 정책 기반 액세스 제어
  • 액세스 관리를 위한 인증

도달 방법SaaS 제품의 적응성과 비용 효율적인 옵션을 통해 그 어느 때보다 쉽게 가치를 실현할 수 있습니다. 제조업체가 계속해서 인력 문제와 급증하는 수요에 직면함에 따라 전 세계 작업자를 더 잘 지원하고 더 안전하게 지원해야 할 필요성이 증가할 것입니다. SaaS가 운영에 도움이 될 수 있는 몇 가지 방법만 논의했지만, 더 많은 방법을 발견할 수 있습니다. Rockwell의 제조 소프트웨어 솔루션과 인텔리전트 엣지 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2022년 12월 15일

식품 포장
식품 포장
식품 포장
Rockwell Automation의 식품 포장 자동화 플랫폼은 생산 장비와 운영 관리 시스템을 일관성 있게 연결합니다.
자세히 알아보기
주제: Optimize Production 디지털 트랜스포메이션 식품 포장 클라우드 제조 소프트웨어

Andy Stump
Andy Stump
비즈니스 개발 이사
25년 이상의 경력을 가진 숙련된 리더인 Andy Stump은 현재 Rockwell Automation의 비즈니스 개발 이사입니다. 그는 제조 산업을 위한 새로운 가치를 창출하기 위해 새로운 기술과 전략적 포트폴리오 제품의 성장 및 채택을 추진하는 책임을 맡고 있습니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left SaaS 솔루션의 이점을 누리는 CPG Operations