Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

현대적인 DCS로 운영을 업그레이드한 구리 제련소

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
현대적인 DCS로 운영을 업그레이드한 구리 제련소 hero image

연간 350000미터톤의 구리를 생산하는 것도 인상적이지만, 거의 70년 된 공장에서 20년 된 프로세스 제어 시스템으로 이를 달성했다는 사실은 더욱 놀랍습니다. 그러나 이렇게 오랜 기간 충실히 서비스를 제공한 후에는 가장 내구성이 뛰어난 프로세스 제어 시스템도 업그레이드가 필요합니다.

예를 들어, 칠레 코피아포에 있는 Empresa Nacional de Minería(ENAMI)가 운영하는 Hernan Videla Lira(HVL) 구리 제련 공장은 새로운 분산 제어 시스템(DCS)이 필요했습니다.

ENAMI의 계획 및 유지보수를 담당하는 수석 컨설팅 엔지니어인 Manuel Parra에 따르면, ENAMI의 Bailey 제어 시스템과 구식 산업 자동화 네트워크는 예비 부품이 부족했고, 생산 데이터에 대한 액세스를 제공하지 못했으며, 지원을 받을 수 없었습니다. 칠레의 건조한 아타카마 사막 지역에 위치한 HVL은 2015년에 마이그레이션 프로젝트를 시작하여 2018년에 완료했습니다.

ENAMI의 프로세스 제어 영역은 기존의 Bailey 시스템으로 운영되었으며, 전기 제련로, 상하수도/폐수 처리장, 슬래그 청소용 teniente 컨버터 등이 포함되었습니다. Parra는 프로세스 제어 영역이 사일로화되어 운영상의 문제에 직면했다고 설명했습니다. 8000개의 I/O 포인트는 중요한 정보를 처리하기 위한 데이터 베이스 수준이 아니라 HMI 수준에서만 연결되었습니다.

100년 이상의 산업 자동화 경험을 바탕으로 고객의 과제를 해결할 수 있는 다양한 프로세스 솔루션을 제공합니다. 배치, 프로세스 최적화, 안전 시스템 솔루션 및 서비스 분야의 프로세스 전문성을 통해 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

사양에서 설치까지

2010년부터 ENAMI의 업그레이드 팀은 기존 Bailey 제어 시스템을 대체할 수 있는 프로세스 제어 시스템(PCS) 솔루션과 공급업체를 조사하기 시작했고, 결국 HMI, 데이터 베이스 및 히스토리언을 포함한 PlantPAx® DCS를 선택했습니다.

Rockwell Automation Argentina S.A.의 프로세스 산업 매니저인 Andrés Sammartino는 ENAMI가 유지보수가 용이하고, 강력한 진단 및 알람 기능, 비즈니스 의사 결정을 지원하는 데이터 관리, 그리고 운영 개선을 지원하는 현대적인 제어 시스템이 필요했다고 설명했습니다.

이들은 이러한 요구 사항을 기반으로 프로젝트에 대한 기술 사양을 개발하여 모든 공급업체가 동일한 정보를 공유하도록 했습니다. 사양에는 운영 스테이션, 캐비닛 및 데이터 처리 제어 장치(DPCU), 히스토리언 교체, 엔지니어링 도면 및 서비스, 공장 인수 테스트(FAT), 현장 인수 테스트(SAT), HMI 및 제어 구성, 광섬유의 네트워크 설치, 시운전 및 스타트업, 운영 및 유지보수 교육 등이 포함되었습니다.

3단계 접근법

HVL 구리 제련 공장의 DCS 현대화는 세 가지 주요 단계로 진행되었습니다.

1단계에서는 기존 HMI를 제거했지만, 일정 기간 동안 새로운 HMI와 병행하여 운영할 수 있도록 하여 작업자가 새로운 HMI에 익숙해질 수 있도록 했습니다. 이 단계에서는 DCS 준비를 위해 광섬유의 네트워킹을 추가했습니다.

2단계는 9개의 이중화 ControlLogix® 컨트롤러와 PlantPAx DCS 및 공장에서 여전히 사용 중인 일부 Bailey 장비 간의 OPC 기반 통신을 포함하는 DCS 구현으로 구성되었습니다.

3단계에는 더 많은 레거시 장비의 제거, DCS로의 전환 완료, 모든 제어 시스템 구성요소를 이중화 이더넷 링에 연결하는 작업이 포함되었습니다.

ENAMI는 모든 Bailey 캐비닛과 배선을 식별하고, 새로운 PlantPAx 캐비닛과 배선을 추가했으며, 시운전 중 실제 운영을 수행했습니다.

Para는 이제 모든 것을 Rockwell Automation Library of Process Objects를 사용하여 시운전할 수 있으므로 사용자와 시스템 통합업체가 각기 다른 방법을 사용하는 대신 표준화된 방식으로 작은 변경을 할 수 있다고 설명했습니다.

IT 배경을 가진 Para는 마이그레이션이 7계층 Open Systems Interconnect(OSI) 모델과 일치하도록 하여 IT 유지보수를 더 쉽게 하고 문제를 더 신속하게 해결할 수 있도록 했습니다.

보기는 최적화입니다

PlantPAx DCS를 기반으로 하는 ENAMI의 통합 제련 작업은 다음을 제공합니다.

  • 프로세스, 실시간 데이터, 핵심 성과 지표(KPI) 및 대시보드에 대한 공장의 전체적인 관점;
  • 자산 관리, 예방/예측정비 및 유지보수 비용 절감을 포함한 유지보수 효율성;
  • 표준화된 산업 자동화 프로젝트, 올바른 기술 적용 및 효율적인 투자 수익(ROI)과 같은 표준 애플리케이션.

Sammartino는 현대적 DCS는 모든 것을 볼 수 있는 보다 포괄적인 공장 뷰를 제공하고, 유지보수를 더욱 효율적이고 비용을 절감하며, 모든 제어를 동일한 플랫폼으로 통합한다고 덧붙였습니다.

Published 2019년 7월 31일

주제: 채광, 금속 및 시멘트

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 현대적인 DCS로 운영을 업그레이드한 구리 제련소