Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

실시간 생산 데이터를 고객과 연결

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
실시간 생산 데이터를 고객과 연결 hero image

헨리 포드의 리버 루즈 단지는 포드 자동차 회사가 일을 제대로 하려면 스스로 해야 한다는 그의 신념을 증명하는 사례였습니다.

미시간주 디어본에 있는 이 시설은 1927년에 개장했으며 자체 발전소, 용광로, 제강소 및 평로, 유리 공장, 철도 시스템을 갖추고 있었습니다. 이 회사는 공급업체 없이 현장에서 모든 것을 생산했기 때문에 구식 수직적 통합의 모범 사례였습니다.

구식 수직적 통합은 오래 전에 사라졌지만, 새로운 버전이 빠르게 등장하고 있습니다. 한 지붕 아래 한 소유자에 의한 물리적 통합 대신, 이제는 사물인터넷을 사용하여 생산을 디지털 방식으로 통합할 수 있습니다.

운영 인텔리전스는 모든 기능, 프로세스 및 장비에서 수집된 다음 공급업체 및 고객과 실시간으로 공유되어 여러 회사에 걸친 확장된 생산 프로세스의 각 단계를 조정합니다.

이러한 정보 기반 통합을 통해 모든 산업 동맹이 실시간으로 변경되는 일정에 적응할 수 있는 수요 기반 제조가 가능해집니다. 향상된 투명성과 가시성을 통해 공급망이 협력하여 다음을 개선할 수 있습니다.

  • 배송 성능: 고객은 배송 지연 없이 여러 생산 작업 흐름에 걸쳐 수요 신호가 원활하게 전달된다는 사실을 알고 현재의 요구에 맞게 주문을 변경할 수 있습니다.

  • 품질: 결함에 대한 공유된 정보는 더 나은 제품 설계, 작업 흐름, 프로세스, 툴링, 공급업체 구성요소 또는 재료, 또는 개선된 고객 사양으로 이어질 수 있습니다.

  • 안전: 관리자는 실시간으로 아차 사고와 안전 위반을 모니터하여 부상이 발생하기 전에 프로세스를 수정하고, 장비를 업그레이드하고, 교육을 개선할 수 있습니다.

  • 생산성: 경영진은 글로벌 생산 포트폴리오를 최적화하여 변화하는 수요 패턴을 충족하고, 공장 간 주문을 이전하고, 물류 계획을 수정하여 최대 수익성을 보장할 수 있습니다.

  • 장비 신뢰성: 수요 정보는 예측 및 예방정비 솔루션과 조정되어 장비 고장 전에 유지보수가 이루어지도록 합니다. 제조업체는 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지하고 생산성을 향상시킵니다.

  • 공급업체 성과: 공장 성과 기준이 공급업체에 전달되어 구성요소 또는 자재 품질 문제, 사양 변경 및 재고 수준에 대한 경고를 제공합니다.

제조 실행 시스템 및 ERP와 같은 기술 솔루션과 통합된 실시간 운영 인텔리전스는 기업 전반에 걸쳐 전례 없는 생산 제어를 가능하게 합니다. 비즈니스 분석을 추가하면 공급망 전반의 경영진이 더 나은 의사 결정을 내리고 더 큰 수익을 창출할 수 있습니다.

귀사도 디지털 기반의 수요 기반 제조를 시도할 때가 아닐까요?

 

Published 2018년 4월 9일


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 실시간 생산 데이터를 고객과 연결