Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

커넥티드 밀 — 펄프 및 제지 회사가 새로운 트랜스포메이션 시대에서 앞서 나갈 수 있는 방법

지난 20년 동안 펄프 및 제지 산업은 변화의 연속이었습니다. 다행히도 현대적인 제어 시스템과 자동화 도구를 통해 펄프 및 제지 제조업체는 효율성과 생산성을 극대화할 수 있는 현대적이고 연결된 공장을 구축할 수 있습니다. 이 블로그에서는 펄프 및 제지 공장이 업계의 미래를 대비하기 위해 오늘날 할 수 있는 주요 투자를 살펴봅니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
럼포드 공장은 미국 메인 주 럼포드 타운의 안드로스코긴 강을 따라 위치한 펄프 및 제지 공장입니다.

지난 20년 동안 펄프 및 제지 산업은 변화의 소용돌이 속에 있었습니다. 2000년대 초반 신흥 글로벌 시장의 강력한 성장으로 그래픽 용지에서 포장 및 티슈 생산으로의 전환이 이루어지면서 펄프 및 제지 제조업체는 진화할 수밖에 없었습니다. 

오늘날 그린필드 공장은 거의 수동 입력 없이 운영되는 세계에서 가장 진보된 중공업 공장 중 하나이지만, 기존 공장은 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 노후화된 자산과 긴장된 인력은 구형 공장의 효율성을 제한하여 계획되지 않은 가동중단 및 생산성 감소를 초래합니다. 그리고 투자자들이 지속 가능성에 더 집중함에 따라 기존 공장은 효율성을 극대화하고 배출량을 줄이는 방법을 찾아야 합니다.

다행히도 현대적인 제어 시스템과 자동화 도구는 펄프 및 제지 제조업체가 현대적이고 연결된 공장을 구축하여 효율성과 생산성을 극대화하는 동시에 더욱 환경적으로 책임감 있고 지속 가능하게 운영할 수 있도록 도와줍니다. 자산 현대화, 디지털 트랜스포메이션, 사이버보안 및 지속 가능성에 집중함으로써 펄프 및 제지 제조업체는 새로운 트랜스포메이션 시대에 앞서 나갈 수 있습니다.

이 블로그에서는 펄프 및 제지 공장이 업계의 미래를 준비하기 위해 오늘날 할 수 있는 주요 투자를 살펴보겠습니다.

가시성, 효율성 및 생산성을 향상하기 위해 자동화되고 연결된 공장 구축

펄프 및 제지 공장에서는 가시성이 처리량을 극대화하고 가동중단 시간을 줄이는 데 매우 중요합니다. 펄프 및 재고 생산에서 건조, 롤링, 제지 제품 마감에 이르기까지 공장 운영자는 필요할 때 필요한 장소에서 고품질 자원을 확보해야 합니다. 

그린필드 공장은 종종 운영 전반에 걸쳐 완전한 가시성을 제공하지만, 많은 구형 공장은 시간이 지남에 따라 수집된 레거시 시스템과 이질적인 하드웨어를 연결하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 시스템과 장비 전반에 걸친 명확한 가시성이 없으면 운영자는 섬유 원료에서 모롤(parent roll)까지 생산을 조정하는 데 어려움을 겪습니다.

현대적인 제어 시스템은 펄프 및 제지 제조업체에 기존 장비를 최대한 활용하고 효율적이고 생산적인 운영을 지원하는 데 필요한 공장 간 가시성을 제공합니다. 중앙 집중식 지능형 제어 시스템에 레거시 장비를 연결함으로써 공장 운영자는 향상되고 읽기 쉬운 대시보드를 통해 제공되는 통합되고 맥락화된 정보에 액세스할 수 있습니다.

데이터를 최대한 활용하여 처리량을 극대화하고 예기치 않은 가동중단 시간 제거

효율적인 운영을 위해 가시성은 필수적이지만, 지능형 제어 시스템의 진정한 이점은 통합 데이터 플랫폼의 구축에서 비롯됩니다. 섬유 원료에서 재고, 그리고 종이로 이동하는 과정은 에너지와 자원을 많이 소모하는 과정입니다. 이러한 과정에서 적절한 혼합이 이루어지지 않거나 예상치 못한 중단이 발생하면 펄프와 재고 품질이 떨어져 종이 생산량이 제한됩니다.

펄프 및 제지 회사는 통합 제어 시스템, 자동화 도구 및 지능형 장치를 채택하여 제지 공정 전반에 걸쳐 고품질과 일관된 가동시간을 보장하는 데 도움이 되는 의미 있는 실시간 인사이트를 얻습니다. 연결된 제어 시스템을 통해 조직은 데이터를 생성, 통합 및 분석하여 제지 공정 및 펄프와 재고 혼합물에 대한 실행 가능한 인사이트를 확보할 수 있습니다. 조직은 이러한 실시간 인사이트를 사용하여 위험 자산을 식별하고 사전적으로 유지보수 일정을 잡아 고장을 방지하고 생산 단계별로 처리량을 극대화할 수 있습니다.

시스템을 안전하게 유지하여 공장과 지역 사회를 보호

그러나 펄프 및 제지 회사가 새로운 기술에 투자함에 따라 위험이 증가하지 않도록 주의해야 합니다. 사이버보안 공격은 조직에 엄청난 비용을 초래합니다. 2023년 데이터 유출의 평균 비용은 USD4450000이었으며, 이 수치는 계속 증가하고 있습니다. 더 나쁜 것은 사이버 공격이 더욱 복잡해짐에 따라 2025년까지 사이버 공격자가 운영 기술을 무기화하여 사람들에게 해를 끼칠 것이라고 Gartner는 예측하고 있습니다.

제지 공장은 다양한 화학물질과 중장비를 관리하고 보관하기 때문에 펄프 및 제지 회사는 이러한 위협을 심각하게 받아들이지 않으면 수익성뿐만 아니라 직원과 지역 사회 전체가 위험에 처할 수 있습니다. 단계적이고 의도적인 투자를 통해 펄프 및 제지 회사는 위험을 최소화하면서 새로운 기술의 이점을 극대화할 수 있습니다. 

신뢰할 수 있는 업계 파트너와 협력하면 투자를 통합하고 위협 벡터를 줄이는 동시에 타사 지원을 활용할 수 있습니다. 적절한 파트너는 신뢰할 수 있고 탄력적인 네트워크를 구축하여 사이버 공격을 더 쉽게 예방, 감지, 대응 및 복구할 수 있도록 도와줍니다. 

공장 운영을 최적화하여 효율성을 극대화하고 환경 관리자가 되십시오

제지 공장에는 시설 내에서 물을 이동시키고 완제품 종이를 건조하기 위한 대규모 펌핑 시스템, 산업용 팬 및 송풍기가 필요하며, 이 모든 것에는 많은 에너지가 필요합니다. 또한 제지 공정은 폐기물, 배출물 및 오염물질을 생성하는데, 공장 운영자가 주의를 기울이지 않으면 민감한 생태계와 지역 사회에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

수익성을 극대화하고 지역 사회의 환경 관리자로서 역할을 수행하기 위해 공장은 효율적이고 지속 가능한 방식으로 운영되어야 합니다. 펄프 및 제지 회사들은 이러한 필요성을 인식하고 있으며, 환경, 사회 및 지배구조(ESG)와 BSR 이니셔티브를 우선시하고 있습니다. 다행히도 기술은 공장이 폐기물을 제한하면서 생산을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. 

현대식 공장 제어 시스템을 통해 운영자는 장비 상태와 성능을 추적하여 자산을 효율적으로 운영하는 동시에 회수율과 자원 활용도를 극대화하여 폐기물을 제한할 수 있습니다. 또한 자동화된 보고 도구와 가변 속도 드라이브를 사용하여 배출량이 규제 한도를 초과하기 전에 스마트 알림을 받고, 펌프 및 팬 작동을 자동화하여 에너지를 절약할 수 있습니다.

빠르게 진화하는 산업에서 앞서 나가기 

펄프 및 제지 회사는 변화에 익숙합니다. 지난 20년 동안 공장은 적응하고 대응해야 했지만, 새로운 기술을 통해 기업은 미래를 스스로 주도하고 새로운 혁신의 시대를 준비할 수 있게 되었습니다. 

Rockwell Automation은 세계의 끊임없이 진화하는 종이 수요를 충족하는 데 필요한 종단간의 제품과 서비스를 제공합니다. 이는 보안, 지속 가능성 및 규정 준수를 극대화하면서 가능합니다. 새로운 기술과 기존 기술에 대한 수년간의 업계 경험, 강력한 파트너 네트워크를 바탕으로 고객의 위치에서 처리량, 효율성 및 가동시간 증가와 같은 실제 비즈니스 성과를 제공합니다.

자세한 내용은 웹 사이트를 방문하거나 지금 문의하십시오.

Published 2024년 2월 22일

주제: 펄프 및 제지

구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 커넥티드 밀