Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

적합성 감사란 무엇입니까?

안전 라이프사이클의 점프스타트

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
감기 장비에 있는 대형 갈색 크라프트지 롤에는 직원의 안전을 위해 고정식 가드가 설치되어 있습니다.

시설 내 특정 장비 또는 여러 장비에 대해 안전 평가를 요청하는 제조업체는 일반적으로 안전 사고가 증가했거나 업그레이드를 계획 중이거나 기타 다양한 안전 문제를 가지고 있기 때문입니다. 자세한 위험 평가를 완료하기 전에, 어떤 장비를 우선적으로 평가해야 하는지 신속하게 파악할 수 있는 적합성 감사를 고려할 수 있습니다.

적합성 감사는 장비의 안전 위험과 관련하여 어떤 결함이 있을 수 있는지 확인하기 위한 위험 평가 프로세스의 광범위한 검토입니다. 감사는 각 질문에 대해 낮음, 중간, 높음 위험 등급을 제공하고 각 장비에 대한 전체 등급을 제공합니다. 위험 평가보다 덜 상세하며 권장 사항을 제공하지 않지만 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 적합성 감사는 안전 기능을 검토하고, 시설 전체에서 문제 영역이 될 수 있는 부분을 강조합니다. 예를 들어, 특정 장비의 가드가 위험 에너지를 방지하기에 불충분하다는 사실이 드러나면, 이는 다른 장비에서도 가드 문제를 시사할 수 있습니다.

이것이 safety lifecycle에 어떻게 들어맞습니까? 적합성 감사는 전 단계이며, safety lifecycle은 생산성 향상 기회를 고려하면서 안전을 극대화하기 위해 장비의 전체 수명을 포괄하는 연속적인 프로세스입니다. safety lifecycle은 사용자가 프로세스를 따라갈 수 있도록 일련의 단계를 구성합니다.

  1. 위험 또는 위험 평가 수행 – 위험을 식별하고 관련 위험을 추정합니다. 위험 평가는 각 안전 기능에 필요한 Performance Level(PLr)을 결정합니다.
  2. 기능적 안전 시스템 요구 사항 결정- 업계에서 수용 가능한 솔루션을 기반으로 보호 옵션을 평가하고 완화 기술을 선택합니다.
  3. 시스템 설계 및 검증- 시스템 아키텍처를 설계하고, 안전 회로 설계를 문서화하고, 자재를 조달하며, 각 안전 기능의 Performance Level이 위험 평가에서 지정한 PLr 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
  4. 시스템 설치 및 검증- 시스템이 정의된 파라미터 내에서 작동하는지 확인하고, 장비의 정상 및 비정상 조건에서 해당 표준이 충족되었는지 테스트합니다.
  5. 시스템 유지보수 및 개선- 장비 수명 동안 시스템 요구 사항이 지속적으로 유지되는지 확인합니다. 장비에 변경 사항이 있는 경우 장비를 재평가해야 합니다.

모든 장비에 대해 이 프로세스를 처음 구현하는 것은 벅차 보일 수 있습니다. “내 시설에서 이 프로세스를 어떻게 시작할 수 있을까?” 또는 “어떤 유형의 장비에 집중해야 할까?”라고 궁금해할 수 있습니다. 많은 시설에는 복잡성, 안전 장치, 심지어 안전 라이프사이클의 현재 단계가 서로 다른 수백 가지의 다양한 산업 자동화 장비가 있습니다. 이때 적합성 감사 수행 프로세스가 유용한 도구가 됩니다.

적합성 감사 프로세스에는 Rockwell Automation 안전 컨설턴트가 시설의 모든 장비에 대한 안전 구성요소, 보호 장치, 비상 정지 및 록아웃/태그아웃/격리 장치를 분석하는 작업이 포함됩니다. 안전 라이프사이클의 시작 단계로서, 이 예비 단계는 모든 장비에 대한 고수준 개요를 제공하고 위험도가 높은 장비에서 낮은 장비로 순위를 매깁니다. 예를 들어, 적합성 감사에서 위험 점수가 높은 장비는 위험 평가의 우선 순위에 적합한 후보입니다. 시설 규모에 따라 평가가 필요한 장비가 수백에서 수천 대에 이를 수 있지만, 적합성 감사의 목적은 초기 평가 대상인 가장 중요한 장비로 이 목록을 좁히는 것입니다.

다음으로 고려해야 할 사항은 이러한 장비의 위험 등급을 높음에서 낮음으로 평가하는 방법입니다. 장비가 공장 직원에게 위험을 초래하는지 여부를 결정하는 정확한 지침은 무엇입니까? 숙련된 컨설턴트는 다음을 포함하는 핵심 장비 안전 기준에 대해 개별 장비를 검토합니다.

  1.  가드:
    • 위험한 동작에 접근할 수 없도록 장비 주변에 고정 가드를 적절히 사용
    • 고정 가드가 적절히 장착되고 고정되었는지 확인
    • 이동식 가드에 인터록을 적절히 사용
  2. 존재 감지:
    • 해당 애플리케이션에 적합하고 위험한 모션에 대한 인력 접근을 허용하지 않는 존재 감지 장비의 적절한 사용
    • 장비의 크기와 장착이 올바른지 확인
    • 전신 접근이 필요한 애플리케이션 고려
  3. 비상 정지:
    • 비상 정지가 장비의 필요한 영역 주변에 있는지 확인
    • 모든 비상 정지가 물리적으로 규정을 준수하는지 확인
  4. 록아웃/태그아웃:
    • 록아웃/태그아웃 절차는 OSHA 1910.147에 따라 정확하며 직원이 쉽게 사용할 수 있습니다.
    • 장비가 록아웃/태그아웃을 활용할 수 있는 적절한 기능을 가지고 있고 격리 지점이 올바른 위치에 있는지 확인
  5. 아크 플래시:
    • 장비에 현재 아크 플래시 요구 사항에 따라 라벨이 부착되어 있는지 확인하고 문서화
  6. 인식:
    • 경고 표지판이 올바르게 게시되어 있는지 확인하고 문서화
    • 임시 방벽과 청각/시각 경고가 적절하게 사용되는지 확인

이러한 기준을 사용하여 적합성 감사를 수행하는 컨설턴트는 각 장비에 숫자 점수를 할당합니다. 실제 위험 평가 전에 이러한 신속한 평가를 통해 직원 부상을 가장 많이 유발할 가능성이 있는 장비가 위험 평가를 시작할 때 가장 우선 순위가 높은 장비임을 직원이 더 잘 파악할 수 있도록 도와줍니다.

모든 장비에 대해 단순히 많은 위험 평가를 시작하지 않는 이유는 무엇일까요? 적합성 감사의 시작 지점이나 시작할 장비를 알면 더 쉽게 소화할 수 있는 작업량으로 이어질 수 있습니다. 또한 예산 책정 목적으로 우선 순위가 높은 장비의 초기 단계를 나열할 수 있습니다. 장비가 적합성 감사로 평가된 후에는 위험 평가를 위한 더 논리적인 시작 지점을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 대기업은 10 개의 위험 평가를 수행할 수 있지만, 나머지 장비에 대해 적합성 감사를 수행하여 다음에 어디로 가야 하는지 추천할 수 있습니다. 위험 점수가 높은 장비는 더 위험한 것으로 간주됩니다. 위험한 장비는 잠재적으로 시설에서 더 심각한 사고를 초래할 수 있습니다.

시설 내 여러 장비에 영향을 미칠 수 있는 한 장비에서 흔히 발견되는 문제의 예는 다음과 같습니다.

  • 비상 정지가 표준을 준수하지 않거나, 올바른 색 구성표를 사용하지 않거나, 표준을 준수하지 않는 불법 장치가 부착되어 있음
  • 안전 장치에 잘못된 애플리케이션을 사용하거나 일반적으로 잘못된 장치를 사용함
  • 여러 장비에 걸쳐 잘못 장착된 라이트 커튼
  • 고정 가드에 틈이 있어 직원이 위험한 모션에 접근할 수 있음
  • 아크 플래시 라벨 누락

평가 활동의 범위가 제한적이기 때문에 적합성 감사는 표준 기반 방법론에 따른 완전한 장비 안전 평가 프로세스에 대한 모든 요구 사항을 충족하지 못한다는 점에 유의해야 합니다. 프로세스의 많은 측면이 유사하더라도 위험 평가는 장비에 대한 새로운 분석으로 시작됩니다.

요약하면, 적합성 감사는 장비의 결함을 파악하기 위한 위험 평가 프로세스에 대한 광범위한 개요입니다. 이는 즉각적인 평가가 필요한 고위험 장비의 우선순위를 정하기 위해 다양한 장비 안전 기준의 측면을 살펴봅니다. 적합성 감사에서 어떤 항목이 지속적으로 기준을 충족하지 못하는 경우, 유사한 장비에 대해서도 우려 사항으로 간주됩니다. 시설에서 이 프로세스를 올바르게 사용하면 안전 라이프사이클을 시작하고 더 안전한 작업 환경을 제공하는 데 도움이 됩니다.

도움이 필요하면 Rockwell Automation 안전 서비스 전문가가 도와드릴 수 있습니다. RACSMSAFETY@ra.rockwell.com으로 문의하시면 TÜV Rheinland 인증 안전 전문가가 장비 안전, 절차 생성, 교육 등을 지원해 드립니다.

위스콘신주 그린 베이에 있는 Green Bay Packaging 통합 제지 공장의 사진.

Published 2024년 5월 29일

주제: 안전 솔루션 Machine Safety 라이프사이클 서비스

Shane LeBlanc
Shane LeBlanc
Functional Safety Consultant, Machine Safety Services, Rockwell Automation
Shane은 2019년에 Rockwell Automation에 합류했으며 안전 라이프사이클 및 록아웃/태그아웃 서비스 모두에서 고객에게 솔루션을 제공한 경험이 있습니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

안전 서비스
안전 서비스
기능
기능
안전 서비스
글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다.
자세히 알아보기
안전 솔루션
안전 솔루션
역량
역량
안전 솔루션
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
자세히 알아보기
Best Practices: Proactive Machine Safety Program
Best Practices: Proactive Machine Safety Program
블로그
블로그
Best Practices: Proactive Machine Safety Program
Consider two tactics as you create a machine safety warehouse program: mitigating risks on an ongoing basis & building a lockout/tagout (LOTO) program.
지금 읽기
지식 테스트
2021년 5월 27일 목요일 오하이오주 하이럼에 있는 Great Lakes Cheese 공장
역량
지식 테스트

일반적인 위험은 항상 이해되는 것이 아닙니다. 일반적인 위험에 대한 최선의 시정 조치를 파악하여 machine safety에 대한 지식을 테스트해 보십시오.

시작하기
안전 라이프사이클
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 적합성 감사란 무엇입니까?