Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

유연성과 품질을 희생하지 않고 생산 가속화

콜드 체인 추적과 같이 출시 기간을 단축하는 도구를 통해 생산 효율성을 높이십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
의료 실험실에서 근무하는 아시아계 여성 의사

품질 및 규정 준수를 개선하려는 제약 및 바이오제약 회사는 필요에 따라 발전할 수 있는 현대적인 디지털 솔루션이 필요합니다. 목표는 품질 및 규정 준수를 개선하는 데 도움이 되는 더 높은 가시성과 실시간 통찰력을 제공하는 솔루션입니다.

이는 특히 온도에 민감한 물질을 적절하게 취급해야 하는 회사에 해당됩니다. 번거롭고 오류가 발생하기 쉬운 종이 기반 추적 시스템에 의존하는 회사는 불리한 위치에 있습니다.

생산 속도 향상

규정을 준수하면서 생산 속도를 높이려면 디지털화된 규정 준수 절차를 사용하여 실시간 생산 데이터를 확보해야 합니다. 적절한 제조 실행 시스템(MES)을 선택하면 생산 중 디지털화된 프로세스를 통해 인적 오류를 대폭 줄이고, 예외에 대한 실시간 검토를 통해 오류 여지를 줄여 품질 유지 비용을 절감할 수 있습니다.

해결책: 콜드체인 추적

생명과학 산업을 위해 특별히 개발된 MES 솔루션의 일부인 Cold Chain Tracking을 통해 기업은 온도에 민감한 자재를 올바르게 취급하여 제품과 성분의 낭비를 줄일 수 있습니다. 운영자는 유통기한이 임박한 자재에 대해 사전에 통보를 받게 되어 제품의 품질을 보장할 수 있습니다.

Cold Chain Tracking을 통해 운영자는 다음을 자동으로 수행할 수 있습니다.

  • 사용 중인 모든 온도 민감성 재료에 대한 온도 및 시간 요구 사항을 정의합니다.
  • 각 온도 범위에서 하위 로트가 소비한 시간의 양을 추적합니다.
  • 하위 로트가 사용 가능한 한도에 도달할 때 운영자에게 알립니다.
  • 콜드체인 추적 속성 상속을 관리합니다.

콜드체인 추적 간소화

FactoryTalk® PharmaSuite®와 같은 MES는 추적 및 알림을 자동화하여 자재를 적절히 관리함으로써 품질을 보장하여 콜드체인 추적을 간소화합니다. 이 MES는 모든 단계에서 품질을 개선하고 제품을 환자에게 더 빠르게 전달할 수 있도록 지원합니다.

프로세스, 시설, 비즈니스 시스템 및 공급업체 간에 정보를 공유하면 품질 관리를 개선하고 규정 준수를 간소화하며 수율을 극대화하고 이익 마진을 높일 수 있으며 시장 변화에 더 신속하게 적응할 수 있습니다. FactoryTalk PharmaSuite는 생산 비용을 최대 18% 절감하고, 최초 통과 품질을 최대 12% 개선하고, 손실을 최대 10% 최소화하면서 수율을 개선하는 것으로 입증되었습니다.

적절한 MES가 위치에 관계없이 모든 프로세스를 연결하여 데이터 기반 운영, 생산성 향상 및 수익성 개선을 어떻게 지원하는지 알아보십시오. 웨비나인 Cold Chain Tracking with FactoryTalk PharmaSuite에 지금 등록하십시오. 자세한 내용은 웹 사이트를 방문하십시오.

Published 2024년 5월 3일

주제: 생명과학

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Rockwell Automation의 수석 상업 포트폴리오 관리자
제조 및 물류 IT 솔루션 분야에서 25년 이상의 경험을 보유한 Alberto는 FactoryTalk MES 제품 관리팀에서 수석 상업 포트폴리오 관리자로 활동하고 있습니다. 그는 직접적인 컨설팅뿐만 아니라 멀티미디어 정보 콘텐츠 제작을 통해 전 세계 영업팀을 지원합니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 품질을 희생하지 않고 생산 가속화