Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

혁신이 에너지에 대해 물에 했던 것과 같은 일을 할 수 있을까?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
혁신이 에너지에 대해 물에 했던 것과 같은 일을 할 수 있을까? hero image

위스콘신주 밀워키에 새로운 에너지 혁신 센터(EIC)를 착공하면서 제 마음에 한 가지 의문이 떠올랐습니다. 혁신이 에너지에 대해 물에 하는 일을 할 수 있을까요?

물에 집중함으로써 우리는 이 자원을 처리하고 산업에 활용하는 방법에 대해 더 많이 알게 되었습니다. 우리는 물 사용을 측정하고 관리하는 기술을 개발했으며, 그 결과 제조업체들은 이 자원을 활용하고 소비를 줄이며 비용을 절감하는 새로운 방법을 찾았습니다.

이제 관심은 에너지와 전력으로 옮겨가고 있습니다. 미국에서 에너지 비용이 상대적으로 낮기 때문에 에너지는 우선순위가 아니었습니다. 그러나 미래를 내다보는 사람들은 에너지가 자재 명세서에서 더 큰 비중을 차지하는 시기가 올 것임을 알고 있습니다. 미국에서 이들 기업이 전력의 3분의 1 이상을 사용하고 있기 때문에 많은 기업에게 지금이 바로 그 시기입니다.

EIC의 위치는 Rockwell, 존슨 컨트롤스, A.O. 스미스 등 많은 에너지 혁신 기업과 가깝습니다. 이들 기업은 제조업체의 경쟁 우위가 될 수 있는 신뢰할 수 있는 전력의 비용 효율적인 공급원을 찾는 데 도움이 되는 연구에 정기적으로 기여하고 있습니다.

위스콘신이 글로벌 물 기술 허브가 된 것처럼, EIC를 통해 중서부는 산업과 학계 과학자, 엔지니어, 비즈니스 리더 간의 협업을 가속화하여 에너지 및 전력 관련 혁신의 중심지가 될 수 있습니다.

EIC에서 이루어진 발견은 전 세계 에너지를 사용하는 모든 제조업체의 제품 혁신을 촉진하고 지속 가능성을 향상시켜 궁극적으로 이러한 기업이 비용과 소비를 보다 성공적으로 관리할 수 있도록 하여 소비자에게 이익을 제공합니다.

에너지는 산업과 상업을 움직이는 원동력이며, 세계 자원의 좋은 관리자로서 우리 모두는 에너지, 전력 및 제어 산업에서 혁신적인 기술 개발을 가속화할 방법을 찾아야 합니다.

EIC에서 이루어진 발견이 전 세계의 기업과 사람들에게 영향을 미칠 것이라는 생각은 매우 흥미롭습니다.

Published 2014년 12월 1일


Mary Burgoon
Manager, Competency, Business Development, Rockwell Automation
Mary is the Business Development Manager for the Academy of Advanced Manufacturing at Rockwell Automation. She is responsible for the development of strategies that address customer workforce challenges in Advanced Manufacturing.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 혁신이 에너지에 대해 물에 했던 것과 같은 변화를 가져올 수 있을까?