Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

Agility 4.0으로 스마트 팩토리 실현

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Agility 4.0으로 스마트 팩토리 실현 hero image

자동화, 사이버-물리적 장비 및 데이터 수집과 처리를 위한 컴퓨터화된 시스템의 사용이 증가하는 개념인 Industry 4.0에 대해 많은 논의가 있습니다.

그러나 실제로 이를 실현하기 위해 어떤 기술이 실제로 사용 가능할까요?

포장 비즈니스를 위한 선도적인 장비 및 서비스 제공업체로서, 우리는 생산자가 Industry 4.0의 모든 이점을 실현할 수 있도록 지원해야 할 의무가 있습니다.

이에 Sidel과 함께 Agility 4.0이라는 그룹 프로그램을 수립했습니다. Industry 4.0의 기회를 보완하고 강화하는 동시에, 포장 제조 공장이 더욱 연결되고 유연하며 대응력이 향상되어 스마트 공장을 구현하고, 포장 대량 맞춤화 및 제품 다양성에 의해 주도되는 더 큰 선택과 독특한 소비자 경험을 창출할 수 있도록 설계되었습니다.

생산자는 적응하고 변화해야 합니다

오늘날의 소비자는 점점 더 선택적이 되어가고 있으며, 더 큰 개성, 다양성 및 편의성을 갖춘 상품을 요구하고 있습니다. 동시에 유통은 다양한 구매 행동과 새로운 소매 모델에 의해 주로 주도되는 더욱 맞춤화된 배송 방법과 향상된 대응력을 찾고 있습니다.

이러한 압박이 커짐에 따라 생산업체는 속도, 효율성, 유연성 및 다목적성 측면에서 라인 운영을 개선할 새로운 방법을 찾아야 합니다. 이들은 장비 효율성과 제어 시스템 성능을 모니터하여 라인 전반의 가동시간을 극대화하려고 합니다. 또한 에너지, 원자재 및 기타 자원의 소비를 줄이면서 비용을 최소화하기 위해 지속 가능성 조치를 구현해야 합니다.

궁극적으로, 이는 제품에 관계없이 라인 성능을 향상시키면서 총 소유 비용(TCO)을 최적화하는 것입니다. 이러한 모든 요소는 대량 생산에서 대량 맞춤화로의 전환을 촉진하고 있지만, 이러한 전환은 전체 장비 효율(OEE), TCO 및 지속 가능성과 같은 성능 기준을 훼손해서는 안 됩니다.

이상적인 목표는 “확장된 공장”으로, 생산업체가 추가 용량과 향상된 유연성을 위해 기술적으로 진보된 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 이렇게 하면 자산이나 인력 측면에서 투자 기준을 높일 필요 없이 더 많은 재고 관리 단위(SKU)를 생산할 수 있습니다.

지속 가능한 생산 및 최적화된 에너지 사용

에너지 소비와 탄소 발자국은 이제 구매 결정의 중심 요소이므로 친환경성은 모든 프로그램의 핵심 요소가 되어야 합니다. 더 작은 배치를 생산하고 소비자 센터에 더 가까이 접근할 수 있는 능력은 장거리 재고 분배의 필요성을 줄여 보다 지속 가능한 접근 방식을 가능하게 합니다.

에너지 소비 시뮬레이션 도구를 사용하여 기존 설치를 감사하거나 새로운 설치 설계를 지원하여 생산업체가 다양한 구성을 테스트하고, 설계를 검증하고, 에너지 절약 제안을 최적화할 수 있습니다.

비디오, 오디오 및 증강 현실

또한 원격 위치에서 실시간으로 생산 라인의 문제를 더 잘 이해할 수 있도록 비디오, 오디오 및 증강 현실 기술을 배포하는 원격 비디오 지원 서비스도 큰 성공을 거두었습니다.

이를 통해 신속한 문제 해결을 위한 실시간 및 능동형 기술 지원, 수리 시간 단축 및 생산 재개 시간 단축, 운영 가용성 향상을 제공합니다. 증강 현실은 문제에 대한 완전한 설명을 제공하고 해결 방법에 대한 지원을 제공하여 음성 지침이 오디오 시설을 통해 제공되는 동안 정확한 시각적 지침을 제공합니다.

Interpack 2017에서 우리는 Agility 4.0 프로그램을 기반으로 한 포트폴리오를 시연하여 생산자가 Industry 4.0 기회를 수용할 수 있도록 지원하겠다는 약속을 강조했습니다. 이 포트폴리오에는 사실상 모든 로봇 또는 기존 케이스 포장 또는 수축 포장 솔루션에 맞는 범용 모듈형 병 모양의 투입 시스템인 CareSelect™가 포함되었습니다.

Rockwell Automation iTRAK 인텔리전트 트랙 솔루션을 활용하는 CareSelect는 무버가 병과 접촉하는 시간이 0.3초에 불과한 획기적인 병 그룹화 방법을 제공합니다. 이는 스크류 접근 방식보다 20 × 적은 시간입니다.

또한, 우리는 뒤셀도르프에서 열린 Rockwell Automation 주최의 제1회 Best Future Machine Awards에서 모듈형 장비 부문 수상자로 선정되어 기뻤습니다.

Published 2017년 10월 16일


Ludovic Tanchou
Ludovic Tanchou
Gebo Cermex 전략, 제품 및 혁신 부문 부사장
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left Agility 4.0으로 스마트 팩토리 실현