Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

빅 데이터에는 대규모 시각화가 필요합니다

스마트 장치와 상호 작용하는 방식을 바꾸고, iPhone이 이동성에 미친 영향만큼 제조업에 영향을 미칠 증강 현실.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
정장을 입고 모바일폰을 들고 있는 남자.

데이터에 대한 전례 없는 접근은 대형 공장에서 하루에 1TB에 달하는 정보를 보는 방식을 문자 그대로 바꿔야 한다는 것을 의미합니다. 

이 1TB에는 제품 매뉴얼, 코드, P&ID 다이어그램, 사용자 매뉴얼, 레시피, 유지보수 매뉴얼 및 협업 토론이 모두 다중 공급업체 환경에서 포함됩니다. 

오늘날 우리가 가지고 있는 디스플레이가 미래의 이러한 요구를 충족할 것이라고 가정하는 것은 비현실적입니다.

빅 데이터에는 빅 비주얼라이제이션이 필요합니다.

 

증강 현실, 무한한 가능성

산업용 사물인터넷(IIoT)을 위해 구현된 헤드 마운트 장치와 증강 현실(AR)이 제공하는 가능성은 생산성 향상을 위한 엄청난 기회를 제공합니다.

증강 현실 기술은 컴퓨터로 생성된 이미지를 사용자의 실제 세계 시야에 겹쳐 보여줍니다. 그리고 산업용 사물인터넷에 대한 많은 논의가 연결된 장치 데이터와 이를 통해 가능해진 의사 결정에 초점을 맞추고 있지만, 많은 기업은 여전히 이것을 미래의 상태로 보고 있습니다.

AR은 이러한 기업들이 The Connected Enterprise®의 이점을 더 빠르게 실현할 수 있도록 도와줍니다. 그 이유는 물리적 세계와 디지털 세계의 융합이 산업 활동, 현장 작업, 심지어 교육 방식까지 변화시킬 것이기 때문입니다.

스마트 제조를 가능하게 하는 스마트 장치에 대해 이야기할 때, 이것이 바로 가상 세계와 현실이 만나는 지점입니다. 장비 또는 라인의 상태를 평가하거나 작업을 수행하는 능력은 문자 그대로 눈앞에 나타나며 핸즈프리로 작동합니다.

 

AR과 iPhone

AR은 iPhone이 이동성에 미친 영향만큼 제조업에 큰 영향을 미칠 것입니다.

태블릿과 휴대전화라는 이동성의 기반조차도 진단과 수리가 필요한 장비 앞에 있는 기술자에게는 제한적입니다. 생산 라인이 중단되면 매분 수만 USD의 비용이 발생하는데, 이때는 두 손이 자유로워야 빠르고 효과적으로 작업할 수 있습니다.

AR을 통해 서비스 기술자는 사전 전문 교육 없이도 모든 연결된 장치로 걸어가 상태를 평가하고 수리 방법을 보여줄 수 있습니다.

지침, 체크리스트 또는 동영상 지침은 필요할 때 필요한 장소에서 제공될 수 있어 효과적인 “적시 교육”이 가능합니다. 이를 통해 기업은 The Connected Enterprise®의 가치를 실현할 수 있습니다.

우리의 대화는 더 나은 의사 결정을 위한 데이터 생성 및 분석에서 사용자가 기대하는 방식으로 데이터를 더 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것으로 계속 이어질 것입니다.

미래의 인력에게 있어 이것은 사람들이 교육받는 방식, 운영 방식, 할 수 있는 일, 그리고 얼마나 빠르고 정확하게 일을 수행할 수 있는지를 변화시킬 것입니다.

가장 좋은 소식은 이것이 특정 산업에 국한된 기술이 아니라는 점입니다. 모든 제조업체는 스마트 제조 세계에서 AR의 혜택을 누릴 수 있습니다.

Published 2017년 6월 9일


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
연결:
스마트 제조의 미래에 초점을 맞춘 이 팟캐스트는 이 블로그의 저자가 진행하며, 파괴적 기술의 영향, 인력 문제, 글로벌 비즈니스 트렌드를 탐구합니다. Apple iTunes에서 구독할 수 있습니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 빅 데이터에는 대규모 시각화가 필요합니다