Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

저항 부하에서 소프트 스타터의 이점

소프트 스타터가 저항 부하에서 위상각 제어를 활용하는 방법을 알아보세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
우유 저온살균 탱크와 파이프가 있는 유제품 공장

많은 저항 부하 애플리케이션은 solid-state 컨택터 또는 경우에 따라 적절한 크기의 표준 컨택터를 사용하여 제어를 수행합니다.

 

표준 컨택터의 단점은 컨택터 자체의 듀티 사이클 마모입니다. 전기 기계식 컴포넌트는 solid-state 장치에 비해 듀티 수명 주기가 유한하며, solid-state 장치는 기계 부품이 거의 없거나 전혀 없기 때문에 수명이 훨씬 깁니다.

프로세스를 특정 온도로 유지하려면 컨택터를 켜고 끄는 사이클을 제어하는 일종의 제어가 필요합니다.

이 제어는 PLC, 온도 단일 루프 컨트롤러 또는 그 중간의 어떤 것에서 나올 수 있습니다.

표준 실리콘 제어 정류기(SCR)는 일반적으로 제로 크로스라고 알려진 제어 형태를 사용하여 기본적으로 사인파의 제로 크로스에서 켜고 끕니다.

켜고 끄는 기능은 한 사이클에 대해 수행되거나 때때로 제로 크로스 시간 기반 기능을 사용할 수 있습니다. 시간 기반 기능은 SCR이 "x" 시간 동안 작동한 다음 "y" 시간 동안 꺼졌다가 아래 그림과 같이 반복합니다.

저항 가열 애플리케이션에 사용되는 경우, 이 방법은 온도를 유지하기 위해 타이밍을 조정해야 합니다.

이 방법은 저온 대비 고온 비율이 낮은 경우에 가장 적합합니다. 예를 들어, 니켈-크롬, 크롬철, 알루미늄 합금과 같은 저항 부하는 온도가 변할 때 저항이 거의 변하지 않습니다. 제로 크로스 기능의 장점은 다음과 같습니다.

  • SCR을 켤 때 부하 전류를 최소화합니다.
  • 전원 라인과 공기 중에 방출되는 노이즈를 줄입니다.
  • 일정한 저항 부하 타입의 요소에 적합합니다.

저항 부하를 제어하는 또 다른 옵션은 위상각 스위칭 또는 파이어링입니다. 이 유형의 제어는 필요할 때 정밀한 전압 제어를 제공하여 일관된 출력을 제공합니다.

저항 부하 제어를 사용하면 아래 그림과 같이 명령어로 켜고 제로 크로스 전압에서 끌 수 있습니다.

위상각 제어의 장점은 다음과 같습니다.

  • 온도 히스테리시스 제어를 위한 가장 빠르고 정확한 응답 시간 제공
  • 다목적 저항 부하 시동 방법
  • 사인파의 각 반주기마다 SCR 파이어링 제어
  • 높은 돌입 전류 애플리케이션 특성에 가장 적합
  • 저항이 변하는 에이징 부하

다양한 저항 부하가 존재하기 때문에 가장 범용적인 제어 방법은 위상각 제어입니다.

위상각 제어에 가장 적합한 저항 부하는 다음과 같습니다.

  • 오토클레이브의 가열 저항기
  • 액체 용기를 가열하는 히터 요소
  • 고온 대비 저온 비율이 높은 애플리케이션
  • 온도 상승 시 저항이 증가하는 텅스텐, 몰리브덴, 석영 또는 기타 요소

이것이 소프트 스타터와 어떻게 연결됩니까?

IEC 사용 범주 AC-53A를 가진 소프트 스타터는 모터를 시동할 때처럼 저항 부하에서 위상각 제어를 사용하여 히터에 충분한 제어를 제공할 수 있습니다.

알고리즘이 허용하는 경우, 소프트 스타터는 모터를 시동하는 대신 전체 전압의 1~100% 범위에서 특정 출력 전압을 유지할 수 있습니다.

백서를 다운로드하여 Allen Bradley SMCTM-50 소프트 스타터가 다양한 통합 제어 옵션과 함께 위상각 제어를 사용하여 저항 부하 애플리케이션을 공식적으로 수행하기 위한 파라미터 설정을 제공하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2017년 10월 9일


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
연결:
백서: 저항 부하 관리를 위한 SMC-50 solid-state 스마트 모터 컨트롤러
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 저항 부하에서 소프트 스타터의 이점