Loading
블로그 | 자동차
Recent ActivityRecent Activity

배터리 재활용 프로세스 규제

배터리 재활용 및 지속 가능성에 대한 변화하는 규제를 파악하고, 글로벌 영향을 분석하며, 에너지 효율적인 조치를 구현하고, 재활용의 미래에 영향을 미치다

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
전기차 엔진의 배터리 분해

배터리 제조업체 여러분, 배터리 재활용 프로세스의 우선순위를 정하고 구현하는 방법에 대해 고민하고 있다면 혼자가 아닙니다.

고객들로부터 가장 많이 듣는 문제 중 하나는 무엇일까요? 지속적으로 변화하는 규제와 복잡한 보고 표준입니다.

사용할 수 있는 여러 보고 프레임워크가 있습니다. 비즈니스에 적합한 프레임워크를 어떻게 선택해야 할까요?

실제로 로이터에 따르면 기업의 56%가 UN이 설정한 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 측정하지 못했습니다.

앞으로 기업이 지속 가능성을 운영하는 방식에 영향을 미칠 다양한 프레임워크와 다가오는 규제가 있습니다.

규제가 실제 운영과 직접적으로 연결되어 있다는 점이 점점 더 명확해지고 있습니다. 그리고 규제는 계속해서 진화할 것입니다. 예를 들어, 하버드 로스쿨에 따르면

미국 상장 기업의 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 공시는 미국 증권거래위원회(SEC) 내에서 잠재적으로 극적인 변화를 맞이하고 있습니다.

제조업체가 현재 규정을 이해하고 다가오는 규정을 앞서 나가려면 어떻게 해야 할까요? 계속 읽어보세요.

 

경제 탈탄소화를 위한 지속적인 환경 및 비즈니스 필요성

배터리 재활용 프로세스와 기타 에너지 효율적인 방법은 지구와 인류의 건강, 그리고 제조업체의 장기적인 생존 가능성에 매우 중요합니다.

●      산업 제조는 전 세계 에너지 사용의 40%와 온실가스 배출의 30%를 차지합니다(World Economic Forum).

●      전 세계적으로 매년 20.1억톤의 생활폐기물이 발생합니다(World Bank).

●      평균 제조업체에서 에너지 효율적인 조치를 도입하면 에너지 비용의 10~30%를 절감할 수 있으며, 이는 일반적으로 총 비용의 최소 5%를 차지합니다(World Economic Forum).

이러한 통계가 우리에게 알려주는 사실은 더 순환적인 경제를 창출할 수 있는 기회가 매우 중요하고 의미 있다는 것입니다.

 

배터리 재활용 프로세스 및 기타 지속 가능성 방법에 대한 글로벌 규정 개요

 

미국

미국은 연방 차원에서 인플레이션 감축법(IRA)을 통과시켰습니다. IRA의 목표는 북미와 자유무역 친화 국가에 현지화된 배터리 공급망을 구축하는 것입니다. 

IRA가 하는 일에 대한 몇 가지 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

●      인센티브의 대상이 변화했습니다. 이전에는 XEV, BEV, PHEV 등을 생산하는 제조업체가 인센티브의 혜택을 받았습니다. IRA는 EV의 현지화된 공급망을 촉진하기 위해 북미에서 EV의 소싱 및 최종 조립에 인센티브를 집중합니다. 또한 소비자에게 최대 약 USD7500의 세금 공제를 제공합니다.

●      배터리 셀 제조에 대한 투자를 가속화합니다. 2023년까지는 50%, 2027년까지는 80%의 부품이 규정을 준수해야 합니다.

●      양극재 생산 및 음극재 생산과 같은 배터리 셀 제조를 위한 공급망 현지화 추진

●      채굴에서 재활용에 이르기까지 EV와 배터리 가치 사슬 간의 상류 및 하류 파트너십을 장려합니다. 이를 통해 미국 내 EV 배터리 재활용 투자가 중요한 부품의 원천으로 증가합니다. 예를 들어, 중국에서 생산되어 미국에서 재활용된 배터리에서 추출된 광물은 이제 미국산 부품으로 간주됩니다.

 

캘리포니아

다음으로 주 차원에서 살펴보겠습니다. 캘리포니아에서는 EV 및 배터리 공급망 개발을 위해 USD1500000000이 승인되었습니다.

또한, 리튬 이온 자동차 배터리 재활용 자문 그룹, 캘리포니아 미국 환경보호국, 유해물질통제국, 자원재활용 및 회수국은 100%에 가까운 회수율을 포함한 구체적인 배터리 재활용 및 추적성 조치를 제안했습니다. 그러나 당시 이 제안은 다수의 지지를 받지 못했습니다.

 

캐나다

캐나다의 현재 배터리 재활용 법률에는 다음이 포함됩니다.

●      2023년까지 70%의 필수 회수율.

●      재활용 및 배터리 폐기 교육을 포함하는 청정 기술 투자 자금

 

유럽

유럽 연합은 북미와 유사한 요건을 가지고 있습니다.

●      배터리 공급망 재활용을 위한 구체적인 재활용 효율성 및 자금 지원.

●      재활용 재료 함량의 규정 준수를 확인하고 원재료 채굴에 아동 노동이 없도록 하며 배터리 폐기에 대한 공교육을 제공하기 위해 디지털 제품 여권을 통한 추적 및 추적 기능을 제공합니다.

 

중국

리튬 이온 배터리의 대부분이 생산되는 곳은 중국입니다. 중국의 법률에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다.

●      2018년 이후 80% 이상의 회수율을 요구합니다.

이러한 규정을 준수하기 위해서는 지역 기반으로 보는 것을 자제해야 합니다. 그 이유는 무엇일까요?

유럽의 규정은 유럽에 제품을 판매하는 기업에 영향을 미칠 수 있기 때문에 많은 규정이 기업의 글로벌 운영에 영향을 미칠 것입니다.

 

배터리 재활용 프로세스에 관한 입법에 영향을 미칠 수 있습니다

배터리 재활용 및 재사용에 관한 법률은 끊임없이 변화하고 있습니다. 이에 대해 의견을 제시하고 싶으신가요? 그렇다면 최근 웨비나인 The Battery Lifecycle: Recycling & Sustainability를 시청해 보십시오.

Rockwell Automation 전문가가 배터리 재활용 프로세스, 방법, 비용, 사례 연구, 그리고 지속 가능한 제조 및 재활용 관행에 대한 글로벌 대화에 영향을 미칠 수 있는 구체적인 방법을 자세히 설명합니다.

Published 2023년 7월 6일

주제: 엔터프라이즈 운영 인텔리전스 자동차 및 타이어

Stephanie Van Kirk
Stephanie Van Kirk
업계 리더, 배터리, Rockwell Automation
Stephanie Van Kirk는 EV, 고정식 저장 및 특수 애플리케이션용 납산, 니켈 금속 수소화물 및 리튬 이온 화학에 중점을 두고 배터리 업계에서 20 + 년의 경험을 쌓았습니다. 그녀는 배터리 시장 전략 및 배터리 사업 개발을 담당하고 있습니다.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 배터리 재활용 프로세스 규제