Loading
블로그 | Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

신뢰할 수 있는 자재 취급 통신 구현

자재 취급 애플리케이션에 5G 또는 Wi-Fi 6 중 어떤 것을 선택해야 할까요? Rockwell Automation 기술 파트너인 ProSoft Technology와 함께 신뢰할 수 있는 Wi-Fi 6를 선택하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
공장 안전 장비를 착용한 남성이 견고한 태블릿을 들고 있는 백발의 여성과 대화를 나누고 있습니다. 이들은 Rockwell Automation 직원이며, Rockwell 위치에서 촬영된 이미지입니다. Brand ID 사진의 일부입니다.

자동화된 자재 취급 및 물류 애플리케이션의 경우, 지난 몇 년 동안 이동 장비로 가득한 바쁜 시설에는 신뢰할 수 있는 무선 통신이 필수라는 사실이 그 어느 때보다 분명해졌습니다. 팬데믹 기간 동안 거의 모든 유형의 소비재에 대한 수요가 줄어들지 않았습니다. 한편, “아마존 효과”는 대부분의 소비자가 온라인 상점에서 결제한 후 가능한 한 빨리 상품을 받기를 기대한다는 것을 의미합니다. 이러한 요인으로 인해 상품은 자재 취급 및 물류 시설을 통해 가능한 한 빨리 이동해야 하며, 많은 기업이 신뢰할 수 있는 연결을 통해 이러한 신속한 이동을 보장하고 있습니다.

자동화된 유도 차량(AGV)과 같은 장비가 추가됨에 따라 네트워크를 쉽게 확장할 수 있기 때문에 이러한 경우에 무선 연결이 더욱 많이 채택되었습니다. 무선 기술은 또한 자동화된 저장 및 검색 시스템과 운반 시스템과 같은 물류 주축을 위한 신뢰할 수 있는 통신을 가능하게 합니다.

5G 옵션

5G는 한동안 뜨거운 주제였습니다. 그러나 시설에서의 사용은 복잡한 전망을 가지고 있습니다. 산업용 5G를 탐구하기 위해서는 기술과 실제 채택이라는 두 가지 별도의 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

5G의 기능은 유망하고 흥미롭습니다. 그래서 몇 년 전 5G 마케팅이 큰 호응을 얻었습니다. 그러나 5G의 도입은 또 다른 이야기입니다. 5G 기능은 본질적으로 세 가지 출시 단계로 나뉩니다.

  • 사용자가 지리적 위치에 따라 4G에서 업그레이드함에 따라 스마트폰 속도가 빨라지는 대규모 모바일 공용 통신
  • 대규모 기계형 공용/사설 통신
  • 초고신뢰 저지연 사설 통신

마지막으로 나열된 두 단계는 CIP Safety 프로토콜 또는 이동 장비와 관련된 애플리케이션에 특히 낮은 지연 시간이 필요한 자동화된 자재 취급 및 물류 시설에 관심이 있을 것입니다. 우리가 목격한 현실은 이러한 유형의 애플리케이션에 필요한 연결 장치가 부족하고 비용이 더 많이 든다는 것입니다. 일반적으로 4G 산업용 애플리케이션에 사용되는 것보다 5 × 10배 더 비쌉니다. 현재 시장 예측에 따르면 칩의 부족과 비용은 당분간 요인이 될 수 있으며, 2023년 말 또는 2024년 초에는 공급이 증가하고 칩 가격이 저렴해질 것으로 예상됩니다.

강력한 업데이트로 등장한 Wi-Fi 6

따라서 5G는 현재 산업용으로 비용 효율적이고 상대적으로 접근 가능한 옵션이 아닙니다. 그러나 Wi-Fi는 자동화된 자재 취급 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 통신 수단으로 남아 있으며, 최신 버전인 Wi-Fi 6는 산업용 애플리케이션에 유리한 점이 있습니다. Wi-Fi 6 칩은 Wi-Fi 5 장치에 사용되는 칩과 가격대가 비슷하며, 공급은 5G 칩만큼 문제가 되지 않습니다.

Wi-Fi 6E는 최대 60개의 채널을 지원하는 6GHz 주파수 대역을 추가하여 주요 Wi-Fi 업데이트를 제공합니다. 현재 2GHz 대역에서는 3개의 채널만, 5GHz 대역에서는 25개 중 9개의 채널만이 미션 크리티컬 통신에 적합합니다. 이는 데이터 통신 용량을 5 × 증가시켜 자재 취급 애플리케이션에 큰 이점을 제공합니다.

일반적으로 Wi-Fi는 과거에 약자로 여겨졌으며, 일부는 Wi-Fi를 강력한 네트워크 기술로 보기보다는 가정용 인터넷과 더 많이 연관시켰습니다. 사실 Wi-Fi는 입증되고 신뢰할 수 있으며 다양한 산업 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

설정 및 관리 측면에서 Wi-Fi는 현재 5G에 대한 훌륭한 대안입니다.

하나는 외부 지원의 가용성과 관련이 있습니다. 무선 기술은 케이블 대안이 가진 1 - 1 연결과 달리 공유 매체이기 때문에 대부분의 시설은 무선 애플리케이션을 미세 조정해야 합니다. Wi-Fi 연결을 위한 시장에는 다양한 제품이 있으며, Rockwell Automation 네트워크 및 보안 서비스와 같은 많은 무선 지원이 있습니다. 고객은 5G 또는 4G에 관해서는 지원 생태계가 제한적이라는 사실을 알게 될 것입니다.

고려해야 할 또 다른 측면은 주파수 접근성입니다. Wi-Fi는 전 세계적으로 사용 가능한 공용 주파수에 의존하며, 기본 지침으로는 주파수 접근을 독점하지 않고 이미 사용 중인 채널에 간섭하지 않는 것이 있습니다. 반면에 5G는 대부분 국가에 따라 다른 라이선스 주파수를 사용하지만, 더 많은 제어를 제공합니다. 예를 들어, 시설의 안전에 우선순위를 두고, 그 다음으로 중간 우선순위 애플리케이션에 우선순위를 줄 수 있습니다. 그러나 이 옵션은 더 높은 지원 요구를 가질 수 있습니다.

저는 이렇게 두 가지를 비교하는 경향이 있습니다. Wi-Fi는 상대적으로 저렴하지만 공정성을 유지합니다(신뢰성을 유지하면서). 반면 5G는 독점 클럽과 같습니다. 비용이 많이 들지만 자신의 개인 채널을 조정할 수 있습니다.

이 두 옵션 모두 자동화된 자재 취급 애플리케이션에 필요한 신뢰할 수 있는 무선 연결을 제공합니다. 5G가 미래 애플리케이션에 대한 가능성을 보여주고 있지만, 연결 장치 부족과 높은 비용으로 인해 Wi-Fi 6는 현재와 미래의 산업용 무선 연결에 훌륭한 옵션입니다.

Published 2022년 8월 31일

신뢰할 수 있는 자재 취급 통신 구현
생산을 보고 있는 화면을 들고 있는 손
신뢰할 수 있는 자재 취급 통신 구현

자동화된 자재 취급 애플리케이션에서 연결성은 핵심입니다. Wi-Fi와 최신 기술이 여전히 최고의 선택인 이유를 알아보십시오.

자세히 알아보기

프리드리히 하우스만(Friedrich Haussmann)
프리드리히 하우스만(Friedrich Haussmann)
ProSoft Technology 무선 제품 관리자
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 신뢰할 수 있는 자재 취급 통신 구현