Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

자산 전기화를 통한 CO₂ 감축

자산의 전기화는 석유 및 가스 회사의 주요 에너지 전환 전략으로 입증되고 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
산업 구역의 펌프용 디젤 발전기

배출 감소를 주제로 한 이전 블로그에서 탄소 포집과 CO₂ 배출을 줄이면서 수익성 향상에 대해 언급했습니다. 이 블로그에서는 전기화를 통해 탄소 배출을 줄이는 방법을 살펴봅니다.

전기화는 석유 및 가스 회사의 주요 에너지 전환 전략으로 입증되고 있습니다. National Rural Electrical Cooperative Association에 따르면 미국에는 300000마일 이상의 송전 파이프라인이 있으며 90% 이상이 천연가스로 구동됩니다. 이 그리드 내에는 약 9000개의 압축기를 포함하는 1500개 이상의 압축기 스테이션이 있습니다. 이러한 압축기를 가스 동력에서 전기로 전환하면 회사의 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.

이는 하나의 예일 뿐이며 전기화의 전반적인 더 큰 전략의 일부가 될 수 있습니다. 단계적 접근 방식은 프로젝트를 더 관리하기 쉽게 만들고 단계 간에 지금까지의 접근 방식의 효율성을 평가할 수 있는 시간을 허용합니다. 

최근 사례 연구에서 Rockwell Automation은 글로벌 통합 석유 및 가스 회사의 탄소 배출 감소 노력을 중심으로 한 전기화 전략을 운영의 한 영역에 적용했습니다.

주요 탈탄소화 노력

회사가 2050년까지 넷제로 목표를 달성하기 위해 취하고자 했던 첫 번째 단계는 직접적인 천연가스 소비, 도망 배출 및 플레어링으로 인한 CO₂ 배출을 줄이는 것이었습니다. 이 모든 과정에서 부하 유연성을 유지하는 것이 중요했습니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 1단계에서는 고객이 엔진 구동식 압축기의 절반을 전기식으로 전환할 예정입니다. 부하 유연성을 유지하고 나머지 압축기의 절반을 전환하기 전에 평가 기간을 허용하기 위해 절반만 먼저 전환하는 것입니다. 부하 유연성은 전기 공급에 맞게 부하 또는 에너지 사용량을 조정하는 것을 의미합니다. 단계별 접근 방식을 통해 기업은 이러한 변화의 효율성을 평가할 수 있습니다.

이 회사의 ESG 전략을 살펴보면 Rockwell Automation의 지속 가능성 목표와 밀접하게 일치한다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 솔루션과 전문성을 개발한 당사는 이 고객을 지원하기에 적합한 회사입니다. 

제공 솔루션

Rockwell Automation은 저압 및 고압 스마트 모터 제어와 현장 또는 전사적 차원에서 타사 장비와 연동되는 프로세스 제어 시스템을 결합한 프리미어 통합 제품을 제공합니다. 각 솔루션은 개별적으로 전기화 시나리오에서 가치를 제공하지만, 결합하면 전사적으로 운영 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이러한 솔루션에는 Logix 컨트롤러 및 통합 안전 시스템(ICSS)과 가변 속도 드라이브(VSD), 에너지 최적화 솔루션이 포함됩니다. 이러한 솔루션을 결합하면 원격 모니터링, 제어 및 최적화를 통해 새로운 시스템 내에서 효율적이고 안전한 운영을 보장합니다.

목표는 오일 및 가스 회사의 운영자가 중요한 장비 및 프로세스 진단에 더 쉽고 빠르게 액세스하여 유지보수를 개선하고 장비 가동시간과 생산성을 높일 수 있도록 하는 것입니다. 에너지 사용에 대한 통찰력은 부하 분포를 결정하고 에너지 비용에 대한 통찰력을 제공합니다.

이론에서 실천으로

고객에게 권장한 제품 조합을 통해 고객은 전기화의 이점을 확인할 수 있었습니다. 수집한 데이터는 전기식 압축기로의 전환이 가스 또는 디젤식 압축기보다 얼마나 가치 있는지 보여주었습니다. 비용 절감, 효율성, 탄소 배출에 대한 넷제로 목표 달성 측면에서 첫 번째 전기식 압축기 그룹은 진전을 보여주었습니다.

데이터 분석 결과, 이 회사는 Scope 1 배출에서 Scope 2 배출로 전환함으로써 이익을 얻었고 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 올바른 방향으로 나아가고 있었습니다. 이 정보는 에너지 전환 전략의 주요 부분으로 전기화를 확고히 하는 데 도움이 되었습니다. 

좋은 파트너의 가치

Rockwell Automation은 전 세계의 혁신적인 기업과 파트너가 되어 보다 지속 가능한 미래를 가능하게 하는 기술과 솔루션을 제공함으로써 이러한 오일 및 가스 회사와 같은 기업을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

우리는 상황에 맞는 완전한 솔루션을 만들고, 고객에게 도구와 교육을 제공하고, 이러한 도구에서 수집된 데이터를 해석하는 데 도움을 줄 수 있었습니다.

당사 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

Published 2023년 12월 12일

주제: 오일 & 가스

Mark Fauber
Mark Fauber
솔루션 컨설턴트, Rockwell Automation
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 자산 전기화를 통한 CO₂ 감축