Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

자동화를 넘어: 자율 공장이 자동차 제조를 변화시키는 방법

자동화에서 AI 기반 자율성으로의 전환은 자동차 제조의 새로운 표준을 제시하고 있습니다

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
로봇 팔 아이콘과 기타 자동차 제조 산업 제어를 보여주는 투명한 화면을 손가락으로 클릭하는 모습

자동차 산업의 AI 트렌드

  • 2026년에는 AI가 개념 증명에서 기초 기술로 전환되어 자동차 차량, 제조 및 엔터프라이즈 시스템 전반에 걸쳐 적용되고 있습니다.
  • AI 기반 검사 시스템은 품질 문제를 더 일찍 식별하는 데 도움을 주며,이상을 40~60% 감소시킵니다.
  • AI/ML을 사용하는 자동차 제조업체는 OEE가 5% 향상되는 것을 경험했습니다.


자동차 공장을 걸으며 로봇, 토크 공구, 경로를 따라 미끄러지는 AGV 및 AMR을 지나면 패턴이 형성되는 것을 볼 수 있습니다. 작업 뒤에 있는 꾸준한 리듬입니다.

좋은 모습, 소리, 느낌에 대한 본능이 생깁니다. 운영이 원활하게 흐를 때를 감지할 수 있고, 마찬가지로 무언가 이상할 때도 즉시 알아챌 수 있습니다. 라인이 느려집니다. 스테이션이 밀립니다. 또 다른 “왜 이게 또 멈췄지, 또 느려졌지, 또 막혔거나 자재가 부족하지?”라는 순간이 나타납니다. 모든 병목과 놓친 생산율 뒤에는 더 깊은 진실이 있습니다.

제조업에서 대부분의 AI 이니셔티브는 ROI를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 기술이 미성숙해서가 아니라, 업계가 여전히 AI가 진정한 가치를 창출하는 영역과 이를 목적에 맞게 적용하는 방법을 배우고 있기 때문입니다.

하지만 상황은 빠르게 변하고 있습니다.

AI는 이미 오늘날 자동차 제조를 재편하고 있습니다. 실험실이나 파일럿, 프레젠테이션 슬라이드에 머무는 것이 아니라, 실제 공장 현장에서 처리량, 가동시간, OEE, MTTR, 품질이 장비, 라인, 작업장, 전체 공장이 계획을 달성하고 일정을 준수하는지 결정하는 곳에서 AI는 일상 운영에 내장되어 중요한 결과로 그 가치를 입증하고 있습니다.

자동차 산업에 자동화 이상의 것이 필요한 이유

수십 년 동안 자동화는 마법의 단어였습니다. 장비를 프로그래밍하고, 시퀀스를 정의하고, 로봇을 추가하고, 안전을 위해 센서를 계층화했습니다. 라인은 가동되고, 시스템은 모니터링되며, 문제는 발생하기 전에 관리되었습니다.

그러나 자동차 산업은 빠르게 진화했습니다. 혼합 모델의 복잡성과 1개 단위 생산이 이제 표준입니다. 공장은 조건 변화에 따라 운영을 조정하고 재조정하여 진정한 생산 민첩성을 제공해야 합니다. 계획과 일정이 바뀌고, 규정과 관세가 변하며, 공급망 혼란이 시스템 전체에 파급됩니다. 인건비는 오르고, 인력은 줄고, 기술 격차는 커집니다. 동시에 EV, ICE, 하이브리드 플랫폼이 나란히 운영되며, 각각 수천 개의 접점, 더 빠른 갱신 주기, 오류의 여지가 거의 없는 제로 이상 기대치를 요구합니다.

오늘날의 공장은 단순한 자동화가 아니라 적응성, 인식, 학습할 수 있는 시스템, 기계, 인력이 필요합니다.

이것이 넘어야 할 격차입니다.자동화에서 자율성으로.

AI를 어디서부터 시작해야 할지 고민되시나요?

 여전히 세 가지 필수 요소, 즉 관리, 자재, 장비로 귀결됩니다.

이 프레임워크는 AI를 운영 현실에 기반하게 하여 모든 자동차 고객에게 공감을 얻습니다.

1. 관리(인력)

  • 복잡한 작업을 안내받는 작업자
  • AI 처방적 문제 해결로 기술자 온보딩 속도 향상
  • 인력 최적화 – 기술, 자격, 과거 성과, 품질 일관성을 활용해 교대 내에서 작업자를 기계, 라인, 영역에 동적으로 배치하여 경험 격차가 있어도 공장이 산출을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

2. 자재(흐름 및 가용성)

  • 라인 정지 방지 – 차단 및 자재 부족 상황 모두 예방
  • 택트 타임에 영향을 주기 전에 부족 예측
  • 자재 이동에 따라 일정과 경로를 동적으로 조정

3. 장비(프로세스 및 성능)

  • 장비 고장으로 인한 가동중단 발생 전에 예측
  • 프로세스 또는 토크 시그니처가 드리프트할 때 파라미터를 자율적으로 조정
  • 스테이션이 전체 라인을 느리게 만들기 전에 병목 파악

공장 현장에서의 자율성 모습

이 변화를 탐색하는 한 가지 방법은 자동차,타이어 및 EV 배터리 공장의 실제 생산 사례를 살펴보는 것입니다.

EV 조립에서 미연결 커넥터 제거 지원

배선 하네스 깊숙이 부분적으로 연결된 커넥터 하나가 차량이 공장을 떠난 후 몇 주 뒤에 고장을 일으킬 수 있습니다. AI와 X선 비전을 결합해 이러한 문제를 즉시 감지하고, 정확한 위치를 찾아내며, 작업자가 실시간으로 수정할 수 있도록 안내하여 비용이 많이 드는 재작업, 리콜, 보증 청구를 방지합니다.

타이어 스플라이스 품질 안정화

타이어 스플라이스 품질은 작업자가 인지하기도 전에 빠르게 허용 오차를 벗어날 수 있습니다. AI 시스템은 양호한 상태가 무엇인지 학습하고, 장비 설정을 지속적으로 조정해 사양을 유지하며, 스크랩을 줄이고, 가동중단을 최소화하고, 전반적 일관성을 개선합니다.

병목 및 품질 문제를 예측해 택트와 효율성에 영향을 주기 전에 해결

스테이션이 단 몇 초만 느려지기 시작해도 그 영향은 전체 라인에 파급될 수 있습니다. AI는 작업자나 로봇이 인지하기 전에 이러한 패턴을 조기에 인식하고, 작업을 사전에 조정하거나 재조정해 택트 타임과 효율성을 유지합니다.

사람이 볼 수 없는 품질 이상 감지

페인트 이상, 용접 불일치, 이음부 불규칙성, 갭·플러시·정렬의 드리프트는 인간의 검사 능력을 초월하는 속도와 규모로 발생할 수 있습니다. AI 비전 시스템은 이러한 이상 감지를 더 정밀하고 일관되게 수행해 즉각적인 수정과 더 높은 1차 통과 수율을 가능하게 합니다.

이것은 과장이 아닙니다. 실제 결과를 제공하는 실제 애플리케이션입니다.

자율 자동차 공장에서의 하루

자동차 산업 제조업체의 미래는 어떤 모습일까요?

공장에 들어가는 상황을 상상해 보십시오.

부츠가 바닥에 닿기도 전에 시스템은 이미 그날 누가 일하는지, 누가 아닌지 알고 있습니다. 오늘의 병목이 어디서 발생할지 파악하고, 자재 위험을 식별하며, 주의가 필요한 스테이션과 시스템을 강조합니다. 또한 제품 믹스 변화가 택트 타임에 어떤 영향을 미칠지 예측합니다.

생산 일정과 장비는 지속적으로 자체 최적화됩니다. 자재 배송 경로는 실시간으로 조정됩니다. 용접 셀은 모션 프로파일을 개선하고, 믹서는 스스로 조정되며, 로봇은 미세한 변화에 따라 궤적을 조정합니다. 품질은 하루 종일 꾸준히 향상되며, FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™가 문제를 즉시 표시하고, 근본 원인을 파악하며, 처방적 개선이 실행됩니다. 이는 후속 주기와 다음 교대가 시작되기 전에도 이루어집니다.

이것이 자율성입니다. 달 탐사가 아니라, 시스템 전반에 걸쳐 수천 가지 지능형 행동이 함께 작동하고 협력하는 것입니다.

모든 운영에는 고유한 로드맵이 있습니다. 그것이 핵심입니다.

모든 자동차 제조업체는 AI 기반 이상 감지, 장비 최적화, 계획 및 일정 개선, 자율 제어 루프, 커넥터 및 배터리 품질 등 EV 전용 요구사항 등 각기 다른 출발점에서 시작합니다. 핵심은 ROI가 가시적이고 의미 있는 곳에서 시작해, 공장 성숙도에 맞는 속도로 확장하는 것입니다. 이렇게 해야 자율성이 추진력을 얻고 지속적인 가치를 제공합니다.

자동차 제조업체가 과대광고에서 실질적 영향으로 전환하는 방법

AI는 내일의 빌드가 오늘보다 더 나아질 때만 의미가 있습니다.품질을 개선하고, 가동중단을 줄이며, 사람과 기계 모두가 더 효과적이고 효율적이며 자신 있게 업무를 수행할 수 있도록 지원해야 합니다. 이러한 핵심 결과는 자율성을 통해 실현됩니다. 단순한 기술 업그레이드가 아니라, 공장이 사고하고, 대응하고, 성과를 내는 방식의 혁신입니다. 과대광고에서 실질적 영향으로 전환할 준비가 되었다면, Rockwell Automation이 자율성 여정의 첫걸음을 내딛을 수 있도록 지원과 전문성을 제공합니다.

자동차 산업의 스마트 제조: 설치 및 영향
자동차 산업의 스마트 제조: 설치 및 영향
백서
백서
자동차 산업의 스마트 제조: 설치 및 영향
로크웰 오토메이션과 Center for Automotive Research가 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)이 제조업을 어떻게 변화시키고 있는지에 대한 최신 정보를 전해드립니다.
자세히 알아보기

Published 2026년 9월 18일

주제: Optimize Production 스마트 제조 Artificial intelligence 자동차 및 타이어 FactoryTalk Analytics VisionAI

Bill Sarver
Bill Sarver
Rockwell Automation 글로벌 산업 컨설팅 - 자동차 및 타이어 부문 이사
빌은 ISA 95(레벨 1-5)에 걸쳐 자동차 및 타이어 산업을 위한 기능, 아키텍처 및 디지털 전략을 주도합니다. 그의 관점은 차량 OEM, 자동차 부품 제조업체, 장비 제조 업체 및 유통업체에서 40년 이상의 글로벌 제조 경험을 바탕으로 형성되었습니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 자동화를 넘어: 자율 공장이 자동차 제조를 변화시키는 방법
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose