Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

디지털 트랜스포메이션 가속화

비주얼라이제이션 소프트웨어 및 HMI 기술을 통한 트랜스포메이션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Optix를 사용하는 Operator

제조 분야의 디지털 트랜스포메이션은 현대적인 시각화 소프트웨어와 HMI 기술에 의해 추진되고 있습니다. 이러한 새로운 기술은 운영 우수성, 프로세스 최적화 및 경쟁력 향상을 지원합니다. 이 기사에서는 시각화 소프트웨어와 HMI 기술이 협업과 커뮤니케이션을 촉진하는 개방적이고 독립적인 시스템을 통해 이러한 트랜스포메이션을 어떻게 가능하게 하는지 살펴봅니다.

기존 장벽

오늘날 기업은 디지털 트랜스포메이션과 관련된 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 상당한 문제 중 하나는 기존 기술 사일로, 서로 다른 데이터 형식, 상호운용성 부족으로 인한 연결성입니다. 예를 들어, 생산 현장의 장비에는 에어갭이 있을 수 있어 데이터를 추출하여 프로세스를 클라우드로 이동해 분석을 수행하고, 인텔리전스를 도출하고, 비즈니스 가치를 추가하기 어렵습니다. 많은 경우, 시스템이 서로 인터페이스할 수 있도록 하는 표준 및 API의 부족으로 인해 에어갭이 존재합니다.

비용은 디지털 트랜스포메이션의 또 다른 장애물입니다. 이러한 이니셔티브는 종종 기술, 엔터프라이즈급 라이선스, 전문 인력 및 인프라 개선에 상당한 투자를 필요로 합니다. 기술 부채는 이러한 시스템에서 마이그레이션하는 것이 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있기 때문에 종종 오래된 시설에 영향을 미칩니다. 인프라 개선 비용과 실제 제품 비용만 해도 상당하므로 이러한 비용과 예상 수익의 균형을 맞추는 것이 어려울 수 있습니다.

직원이 퇴사하면 지식 격차가 발생할 수 있습니다. 최신 HMI 시각화 기술은 온보딩 프로세스를 단축하고, 디지털 트랜스포메이션을 가속하며, 다양한 기술을 가진 신입 직원에게 기회를 제공할 수 있습니다. 또한, 기존 전문가를 대상으로 한 교육을 통해 새로운 제품과 기술에 완전히 익숙해질 수 있는 기회도 있습니다.

IT-OT 융합은 서로 다른 목표, 기술, 문화 및 보안 고려 사항을 조정해야 하기 때문에 고려해야 할 또 다른 일반적인 문제입니다. 이러한 제약을 극복하려면 IT와 OT 도메인 간의 격차를 해소하기 위한 신중한 계획, 협업 및 전략적 접근이 필요합니다. IT-OT 융합이 원활하고 팀 간 협업이 긴밀할수록 고객의 성공 가능성이 높아집니다.

확장성은 신중한 계획, 자원 할당, 비용 관리 및 기술적 고려 사항을 포함하기 때문에 또 다른 과제를 제시합니다. 조직은 이러한 요소를 해결하여 디지털 시스템의 확장성을 보장하고 증가하는 수요를 충족하며 장기적인 성공을 위해 높은 부하에서도 최적의 성능을 발휘해야 합니다.

디지털 트랜스포메이션 가속화

시각화 및 HMI 플랫폼의 경우, 제조업에서 디지털 트랜스포메이션을 가속화하는 데 중요한 몇 가지 특정 품질과 기능이 있습니다. 제조업체는 가동 중단 시간을 최소화하고 생산을 극대화하며 불량품과 폐기물을 제거하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

생산 측면에서 HMI는 작업자에게 장비, 생산 라인 또는 시스템에서 발생하는 상황에 대한 실시간 스냅샷을 제공하는 핵심 인터페이스입니다. HMI는 본질적으로 생산 현장, 장비, 시스템, 생산 라인 및 데이터 분석에 사용될 수 있는 상위 수준의 채널을 연결합니다. 이러한 연결을 추진하는 것은 시각화 소프트웨어입니다. 수집된 데이터는 작업자가 이해하고 실행할 수 있는 형식으로 제공되어야 하며, 특정 작업에 적합한 데이터를 제공하기 위해 맞춤형 출력이 필요합니다. 전통적으로 HMI는 디지털 트랜스포메이션과 관련하여 생산 현장에서 특정 기능이나 역할을 수행하는 것으로 여겨졌습니다. 그러나 완전히 통합된 시스템이 중요해지면서 커넥티드 엔터프라이즈의 등장과 함께 진화했습니다. 여기서 시각화 소프트웨어의 유연성, 확장성 및 확장성, 여러 컨트롤러 및 여러 시스템과의 통신 능력은 예를 들어 OPC UA 또는 MQTT와 같은 IoT 프로토콜을 사용한 디지털 트랜스포메이션을 위한 주요 촉진제가 됩니다.

과거 데이터에 대한 액세스는 런타임 측면에서 중요한 요소로, 본질적으로 생산 현장에서 수동으로 추적하던 것을 디지털화하는 것입니다. 시각화 소프트웨어를 선택할 때 핵심 고려 사항은 데이터를 디지털 방식으로 기록할 수 있는 통합 데이터 로거 또는 히스토리언입니다.

제조의 설계 측면으로 이동하면서 HMI 및 시각화 소프트웨어는 협업 개발 환경을 제공하고 SaaS 클라우드 기반 도구를 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 구현할 수 있는 기능을 통해 디지털 트랜스포메이션을 가속화합니다. 엔드 유저는 설계 개발 팀과 연결될 수 있으며, 이 팀은 종종 여러 디자이너로 구성되어 프로젝트를 동시에 진행하면서 위치에 상관없이 협업, 유연성, 보안 및 투명성을 보장합니다.

또한 HMI 툴을 사용하면 코드 협업을 하는 개발자들이 GitHub와 같은 중앙 저장소를 이용해 코드 관리 및 버전 제어를 할 수 있습니다. 사용자는 변경 사항을 원활하게 병합하여 중복 작업을 방지할 수 있습니다. 중앙 집중식 환경은 프로젝트 상태, 변경 이력 및 버전 제어에 대한 포괄적인 뷰를 제공하여 투명성을 높입니다. HMI 툴은 OEM이 고객 또는 파트너와 외부 협업을 통해 아이디어를 공유하고, 문제를 해결하고, 애플리케이션을 평가할 수 있도록 지원합니다. 디자이너는 이 저장소에서 재사용 가능한 코드 라이브러리를 생성하여 신뢰성과 효율성을 높일 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 코드 모듈을 애플리케이션에 쉽게 통합하여 차별화를 강화할 수 있습니다.

마지막으로, HMI 및 시각화는 장비 유지보수를 통해 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 원격 액세스를 통해 작업자를 지원합니다. 문제를 표시하고 유지보수 엔지니어에게 알림을 전송할 수 있으며, 통합 채팅 도구 및 화면 공유 기능을 통해 현장의 작업자와 원격 기술자를 연결하여 문제 및 유지보수 솔루션을 전달합니다. 

미래를 수용하기

앞으로 OEM과 시스템 통합업체가 비즈니스 모델을 조정하거나 새로운 모델을 만들고 클라우드 기반 연결을 지원하고 이를 수익화하기 위한 인프라를 구축하려고 함에 따라 자동화 솔루션 제공업체와 파트너가 될 수 있는 기회가 있습니다.

HMI 툴과 시각화 소프트웨어가 제조의 디지털 트랜스포메이션의 핵심이지만, 완전한 시스템을 구축하기 위해서는 다른 툴도 필수적입니다. 제조업체가 운영을 최적화하고, 품질을 향상시키고, 비용을 절감하며, 오늘날의 데이터 중심 세계에서 경쟁력을 유지하려면 이러한 기술을 수용해야 합니다.

Published 2024년 7월 26일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 디지털 트랜스포메이션 HMI

Susan Burtch
Susan Burtch
리드 상업용 포트폴리오 관리자, 비쥬얼라이제이션 소프트웨어, Rockwell Automation
HMI 베테랑인 수는 HMI 하드웨어 및 소프트웨어와 관련된 거의 모든 것을 경험했습니다. 소프트웨어 및 제어 사업의 핵심 팀원으로서 수는 비쥬얼라이제이션 포트폴리오의 방향과 시장 진출 방식을 설정하는 데 도움을 줍니다. 그녀의 주요 초점은 고객의 요구를 이해하고 해결하는 것입니다.
Paul Haikal
Paul Haikal
상업 포트폴리오 관리자, 비주얼라이제이션 소프트웨어, Rockwell Automation
Paul은 원격 지원, 활성화, 제품 및 포트폴리오 리더십에 걸쳐 20년 이상의 산업 자동화 경험을 보유하고 있으며, 직관적이고 연결된 운영을 제공하기 위한 비주얼라이제이션에 열정을 가지고 있습니다. 그는 고객 성과를 개선하고 대규모 배포를 가능하게 하는 프로그램을 이끌며, FactoryTalk View 및 FactoryTalk Optix와 같은 HMI 및 SCADA 제품 전반에 걸쳐 안전하고 확장 가능한 설계 및 데이터 기반 의사 결정 지원을 통해 팀이 운영 데이터에서 실행으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 디지털 트랜스포메이션 가속화