Loading
Blog

폐기물 감소와 고품질 제품을 위한 5가지 AI 비법

비전 검사를 위한 AI 머신 러닝 도구로 무엇을 놓쳤는지 확인하세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pallets of stacked products on a factory assembly line are being scanned with an AI artificial intelligence vision inspection camera, FactoryTalk Analytics VisionAI

품질 관리 방법은 산업별로 다르며 각 제조업체와 제품에 특화되어 있습니다. 하지만 실제 제품 검사를 할 때 대부분의 제조 품질 프로세스는 비슷한 모습을 보입니다. 숙련된 검사원이 각 단위를 육안으로 평가하여 합격 또는 불합격을 결정합니다.

물론 사람은 업무 효율이 뛰어나지만, 반복적인 작업을 수행할 때 의도치 않은 실수를 하거나 피로와 산만함에 빠지기 쉽습니다. 게다가 휴식을 취하거나 휴가를 가고 심지어는 퇴직하기도 합니다.

그래서 제조업체들은 수십 년 동안 품질 관리 프로세스를 자동화하고 카메라, 조명, 머신 비전 시스템으로 검사원을 보조해왔습니다. 많은 기계 보조 기술이 검사 속도 및 처리량을 향상시키지만 그 한계도 존재합니다.

그 결과, 제조업체들은 품질 검사 과정을 개선하기 위해 FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™와 같은 차세대 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 도구를 찾고 있습니다.

로크웰 오토메이션의 선임 제품 관리자 칼 루이스(Carl Lewis)는 “우리의 AI 기반 품질 관리 솔루션은 제조업체가 그동안 놓쳤던 부분을 볼 수 있게 해줍니다. 비전 검사를 위한 코드 작성이 필요 없는(no-code) 접근 방식을 구축해 품질을 향상시키고 수율을 극대화하며 실시간 생산 데이터에서 중요한 인사이트를 얻도록 돕습니다.”라고 말합니다. AI 비전 검사 시스템은 더 나은 품질의 제품 생산에 직접 도움을 주는 데이터를 제공합니다. 루이스는 “이를 통해 제조업체는 제품 결함과 폐기물, 생산 중단 및 운영 비용을 줄일 수 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

이 새로운 세대의 AI 기반 비전 검사 및 머신러닝 시스템은 변화하는 조건에 학습하고 동적으로 적응할 수 있으며, 품질 데이터를 항시 수집, 정리, 전달합니다.

이 데이터는 품질 담당자와 공장 운영자가 생산 문제를 신속히 이해하고 해결하는 데 도움을 줍니다. “그 영향력은 상당합니다. 자동차 조립 라인 결함부터 소비재 결함까지 식별해 리콜 문제를 예방할 수 있습니다. 또한 치수 결함, 포장 이상 혹은 출하 전에 발생하는 기타 품질 문제를 식별하는 등 수많은 산업적 활용 사례가 있습니다. 이 AI 및 머신러닝 비전 검사 도구는 엄청난 가치를 제공합니다.”라고 루이스는 말합니다.

AI 및 머신러닝 검사 시스템의 5가지 주요 장점

  1. AI는 인간처럼 학습하지만 피로를 느끼지 않음: AI 머신러닝 비전 시스템은 연중무휴 결함 감지를 제공합니다. AI 알고리즘은 수작업 검사보다 더 높은 정밀도로 결함과 오류를 감지할 수 있습니다. AI 검사 시스템은 생산 공정을 실시간으로 모니터링하여 문제를 빠르게 식별하고 수정함으로써 폐기물을 최소화하고 후속 문제를 예방합니다.
  2. 미세 결함과 흠도 찾아냄: 머신비전은 더 높은 검사 정확도를 제공합니다. 자동 검사 솔루션은 매번 동일한 방식으로 작업을 수행합니다. AI 비전 시스템은 아주 작은 흠집도 찾아내고, 이상 감지를 통해 새로운 결함을 발견하며, 매우 엄격한 허용오차 기준에 따라 제품을 평가할 수 있습니다.
  3. 데이터를 즉시 확인: 제조기업은 언제 어디서나 접근 가능한 실시간 생산 보고서를 받을 수 있습니다. 클라우드에 연결된 시각 검사 시스템은 전체 생산 공정에 추적 가능성과 투명성을 더해주며, 분쟁 해결이나 리콜 발생 시 폐기물 최소화를 위한 감사 추적 기록도 제공합니다.
  4. AI는 측정 가능한 투자 수익을 제공: 신속한 가치 실현이 가능합니다. 클라우드 기반 비전 검사 솔루션은 설치, 구성, 업데이트가 빠르며, 몇 시간 내에 제조 현장 여러 곳에서 재배치할 수 있습니다. 또한 직원들이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 하여 업무 효율성을 높여줍니다.
  5. 운영 비용 절감: 자동 검사에서 수집된 데이터는 모든 제조 팀에 유용한 인사이트를 제공하여 공정 개선에 도움을 줍니다. 또한 결함, 폐기물, 리콜을 줄여 큰 비용 절감으로 이어집니다.

최신 AI 기반 기술은 검사 과정을 개선하여 더 빠르고 더 나은 성과를 제공합니다. 제조기업에게 이는 더 높은 생산량, 향상된 품질, 가동 중지 시간 감소, 폐기물 감소 그리고 궁극적으로 더 높은 수익으로 이어집니다.

여기에서 차세대 AI 기반 시각 검사 시스템 도입에 대해 더 알아보세요.

FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAl is a vision inspection system to improve quality, maximize yield and gain critical insight from real-time production data.
자세한 정보
Close-up of a woman's eyeball with reflections of computer-generated colors and designs around and inside the eye

AI 기반 비전 검사 시스템으로 업그레이드하세요.

로크웰 오토메이션의 AI 기술은 제조업체가 제품 품질, 생산성, 그리고 영업 이익을 향상시키도록 돕습니다. 이것은 시작에 불과합니다. 지금까지 놓쳤던 것을 확인해보세요!

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 차이점은 무엇인가요?

인공지능(AI)과 머신러닝은 동일하지 않지만, 밀접한 연관이 있습니다. AI와 머신러닝의 차이점을 아래에서 확인하십시오:

  • AI는 기계나 시스템이 인간처럼 감지하고, 배우고, 추론하고, 상호작용하거나 적응하도록 하는 광범위한 개념입니다.
  • 머신러닝은 AI를 기계에 적용해, 기계의 데이터에서 지식을 추출하고, 그 데이터로부터 학습하도록 하는 것입니다.

제조업에서는 AI와 머신러닝을 품질 관리 검사 도구에 결합하여, 시각 검사 작업을 자동화하고 실시간으로 데이터를 생성함으로써 제품 품질, 생산 속도, 수익을 향상시킬 수 있습니다.

Published 2025년 4월 24일

주제: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Artificial intelligence 디지털 트랜스포메이션 Production Operations Management 가정용품 및 생활용품 식음료(F&B) 자동차 및 타이어 FactoryTalk 분석

Carl Lewis
Carl Lewis
Rockwell Automation의 수석 제품 관리자
Carl은 AI 및 머신 비전 기술을 전문으로 합니다. 그는 산업 자동화를 지원하는 지능형 비전 솔루션의 개발 및 상용화를 주도합니다. AI, 클라우드 기반 자동화 및 제조 시스템 분야에서 25 + 년의 경험을 바탕으로 제품 리더십에 전략적이고 기술적인 관점을 제공합니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천 콘텐츠
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
  5. Chevron LeftChevron Left 폐기물 감소와 고품질 제품을 위한 5가지 AI 비법