ThinManagerソフトウェアは生産性を向上

新しいThinManagerソフトウェアリリースによりオペレータの生産性が向上

更新されたシン・クライアント・ソフトウェアによって視覚化とモビリティが向上したため、作業者は生産情報にさらに簡単にアクセスできるようになりました

労働者はロックウェル・オートメーションの新しいThinManager v10.0ソフトウェアプラットフォームを使用して、必要な場所で必要な情報にアクセスすることができます。新たな視覚化、モビリティ、およびセキュリティ機能は、ロックウェル・オートメーションのソフトウェア製品ラインと産業用のシンクライアントを使用して、オペレータや技術者がダウンタイムを減らして多くを生み出すことに役立ちます。

新しいThinManagerソフトウェアリリースによりオペレータの生産性が向上

新しいThinManagerソフトウェアリリースによりオペレータの生産性が向上

新しい仮想スクリーニング機能により、ユーザは1行のコードを書き直すことなく、複数のソースからのアプリケーションとデータの表示方法をカスタマイズできるようになりました。この機能は、自分の仕事に最も関連する情報を表示するのに役立ちます。ウェアラブル技術の新たなサポートは、労働者が情報にアクセスする方法にも革命を起こす可能性があります。えば、保守技術者は、Microsoft HoloLensミクスト・リアリティ・ヘッドセットを使用するだけで、マシンの診断とトラブルシューティングを行なうことができます。

ロックウェル・オートメーションのThinManagerのマーケティング責任者であるトム・ジョーダンは次のように述べています。「ThinManagerソフトウェアは、視覚化とモビリティの向上により、企業がコネクテッドエンタープライズ環境を構築することをお助けします。このソフトウェアは、産業施設内のデバイス、ユーザ、または場所をあらゆる組み合わせでデータを視覚化し、コンテンツを分散することができます。この機能により、ユーザの操作をより詳細に把握し、管理することができるようになります。」

更新されたソフトウェアは、認証パススルーを導入して生産性を向上しています。これまでは、ユーザはThinManagerやその他のソフトウェアアプリケーションごとに別々にログインしなければならず、操作に時間がかかるだけでなく、コストもかかっていました。これで、ソフトウェアはFactoryTalk View Site EditionのようなサポートされているHMI製品にユーザの資格情報をネイティブに渡すことができるようになりました。

認証機能の改善により、オペレータのメンテナンス作業が軽減され、すべてのデバイスとユーザの管理が簡素化されるため、セキュリティが向上します。バージョン10.0では、オペレータがRFIDバッジや生体認証などの複数の認証形式を設定できます。新しいパスワードキャッシング機能により、管理者はシフト中にPIN認証の期間を設定できます。

モビリティソリューションであるRelevanceが組み込まれているため、プラットフォームはサポートされているソフトウェアコンポーネントを施設内の特定の場所にあるモバイルデバイスに直接配信できます。妥当性は、BluetoothビーコンやWi-Fiなどのロケーションレゾルバを使用しているため、モバイルユーザとデバイスは認可された地域でのみコンテンツを受信できます。この機能は、ユーザがより優れた運用セキュリティでより高い接続性を実現するのに役立ちます。

ThinManagerは、必要な場所でコンテンツを配信し、オペレータにコンテンツを表示する方法を提供します。これは、産業アプリケーションの配信および管理用に特別に作られたシンクライアント管理およびモビリティソリューションです。ThinManagerは、食品飲料、水/廃水処理などの多くの産業垂直市場に適用されます。詳細は、rok.auto/thinmanagerをご覧ください。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。