新しい醸造生産ソリューションにより、コストを削減しながら品質を保持

ロックウェル・オートメーションとマクレア・インテグレーション社が協力して、大手醸造業者用のFactoryTalk Brewソリューションを開発

今日の混沌とした市場で成功を収めたい醸造企業は、リスクを管理し、品質を維持し、コストを削減し、オペレーションの非効率性を減らす必要があります。ロックウェル・オートメーションの新しいFactoryTalk Brewソリューションは、醸造所がこれらの課題を管理し、競争力を獲得することをお助けします。

新しい醸造生産ソリューションにより、コストを削減しながら品質を保持

新しい醸造生産ソリューションにより、コストを削減しながら品質を保持

FactoryTalk Brewソリューションは、ロックウェル・オートメーションのPlantPAx分散制御システムをベースとしています。これによって、大規模な醸造業者は、生産の標準化と完全自動化、レポート報告とレシピ管理のための情報プラットフォームの獲得、オートメーション層からMES層への情報の結び付けることができるようになります。また、企業レベルのオートメーションと情報を統合してコネクテッドエンタープライズを実現し、ビジネス上の意思決定に役立てることもできます。この新しい製品は、オートメーションプラットフォーム上にソフトウェア層を構築するのに苦労していたり、オートメーションプラットフォームを最初から構築しなければならなかった醸造業者にソリューションを提供します。

生産時には、オペレータはどのデバイスからでもソリューションにアクセスでき、すでに存在するレポートパラメータを使用してデータを引き出すことができます。これにより、オペレータは発生する可能性のあるプロセスやバッチの問題に素早く対応することができるようになります。これは、エラーの余地の少ない大規模な醸造業者には不可欠です。

ロックウェル・オートメーションのグローバル・インダストリ・ディレクタであるデイブ・シャープは次のように述べています。「FactoryTalk Brewソリューションは、ロックウェル・オートメーションが10年以上にわたり醸造業界向けに設計してきたカスタムソリューションをベースにしています。当社は、マクレア・インテグレーション社と共同で、既存の最新のDCSプラットフォームを活用して、醸造業界の特定のニーズに対するソリューションを提供しました。」

醸造ソリューションは、ウェブアプリケーションを使用してオートメーションのシーケンス処理を構成し、レポートパラメータを定義することで、スタートアップや醸造所の稼動中の複雑さを減らします。スタートアップ時には、ソリューションはさまざまなタンク、穀物および穀物処理機器を使用して、醸造所の設定に対応することができます。これによって作業者の特定のスキルセットへの依存を減らし、生産に要する時間を短縮できます。また、オペレータがソフトウェア内部で設計し、実行前にテストできるようにすることで、プロジェクトのリスクを最小限に抑えることもできます。

ロックウェル・オートメーションのソリューションパートナであり、PartnerNetworkプログラムのメンバーであるマクレア・インテグレーション社の社長であるアンドリュー・ベントレー氏は次のように述べています。「市場で入手可能な限られたビール醸造制御製品は、以前は醸造所のためのカスタマイズされたソリューションを開発しなければなりませんでした。FactoryTalk Brewソリューションによって、私たちは生産に不可欠な情報に素早くアクセスできる、エンタープライズ対応の標準化された制御を提供します。これにより、お客様により多くの価値を提供し、ビールをより早く市場に投入できるようになります。」

世界的に支持されている醸造ソリューションは、必要な製品や大規模な醸造プロセスの知識を持つ、ロックウェル・オートメーションとその認定パートナであるシステムインテグレータまたは機械装置メーカ(OEM)が提供いたします。これは、ロックウェル・オートメーションとマクレア・ンテグレーション社の醸造業界における継続的な協力の結果であり、ロックウェル・オートメーションの既存のFactoryTalk Craft Brewソリューションを補完するものです。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。