上流オペレーションの接続、生産の最適化

上流オペレーションの接続、生産の最適化

石油&ガス産業は、世界的な競争の変革期に入っています。世界的な石油&ガスの状況は変化し続け、経済見通しは多大な不確実性を残しているため、この変革期は変動に満ち溢れています。

また、現在の業界の予想結果は、バレル当たりの国際価格の最新の変動をはるかに超えています。石油&ガスは間違いなく世界で最も資産集約型の業界であり、油井、ポンプ、およびコンプレッサを追加するたびに、会社の運用の複雑度が上昇します。

しかし、機器の故障や誤操作の潜在的なコストは上昇していません。1時間のダウンタイムが、会社にとって何千万ドル、さらには何百万ドルものコストとなる一方、海底油田掘削施設のディープウォーター・ホライズンでの石油流出のような大きな事故によって製造会社のバランスシートから何十億ドルもが消え去ることもあります。

現在の業界の本質が、石油&ガス業界の各部門に変革への新しい圧力を加えています。

高度に分散した生産資産に、締付けの厳しい環境規制および熟練した社内専門家の減少が組み合わされて、石油&ガス会社は生産の最適化、効率の向上、資源回収の強化、コストの抑制を行なうための新しい方法を見つけることを余儀なくされています。

コネクテッドエンタープライズの実現

他の主要業界と同様に、ソリューションの探索はデジタル技術のブームにつながっています。

現在、スマートデバイス(油井、コンプレッサ、およびポンプステーションに組み込まれた産業用モノのインターネット(IIoT)の要素)を含む制御および情報統合ソリューションによって、新しい豊富な情報を生み出す企業間の接続が可能になっています。

大手の石油&ガス会社は、産業用イーサネットベースの接続と高度な分析ソフトウェアの革新技術を利用して、自社の資産データの価値をさらにフル活用し、より高い運用パフォーマンスを達成しています。

コネクテッドエンタープライズの実現は、事業に必要不可欠なものです。オートメーション、通信、および情報技術のコンバージェンス(収束)から得られる利点の増大に伴い、石油&ガス会社はデジタル油田の作成を続けています。

無線技術、視覚化ソフトウェア、その他の進歩により、石油&ガス会社は資産にリアルタイムでアクセスしてモニタすることが可能になり、さまざまな油田データをすぐに使用できる情報のストリームに関単に統合できるようになりました(どこからでも、いつでも)。

例: リモートな油井、ポンプステーション、および貯蔵施設を手動でチェックするかわりに、オペレータは石油&ガスアプリケーション用に設計されたリモートモニタ技術を使用しています。

センサと携帯または無線接続を組み合わせたこの技術によって、製造会社は、油田やその他の操業を1つの一元管理され安全な場所から監視できるようになります。

上流パフォーマンスの改善

ロックウェル・オートメーションの高度な接続された技術は、上流の石油&ガス事業でタンクからできるだけ多くの石油とガスを取り出すのを支援する一方で、効率と安全を強化しています。

コネクテッドエンタープライズのこの業界固有のアプリケーションは、Rockwell Automation®のConnectedProduction™ソリューションと呼ばれています。

ガスリフトは、古いガス田からの回収の改善に使用される方法の1つです。このシステムは、ガスリフト生産施設のガス田変数を自動的に検知して制御するよう設計されています。

装置がガスリフトの噴射フローをオペレータが決定した流量に一致するよう調整し、推定したガス、石油および/または水の生産量をリアルタイムで計算します。

中央に配置されたコンピュータにより、例えば、油田の問題の早期の検出で特に有用なフローデータのトレンディングなどの、分析のための通信および結果を簡単に収集できます。

ロックウェル・オートメーションは世界最大の石油&ガス会社の1つと共同で、自律型掘削制御システムを開発中です。

このシステムは、従来とは異なった方法での低コストの地面の掘削を目的に設計されており、開発には何千という同じ種類の油田が関係しています。SCADA (監視制御データ収集)システムが掘削パラメータをモニタします。

ロックウェル・オートメーションのコントローラとソフトウェアを使用したこのシステムは、一元管理された場所に少数の高度な訓練を受けたオペレータしか必要としません。

サテライトリンクを介して、オペレータは掘削場所をコンピュータ画面で見ることができ、自動制御をオーバーライドして掘削効率を上げたり、その他の修正を行なうことができます。

油井を完成するのに必要な日数の削減のほかに、自律型掘削では作業員が現場で危険にさらされるのを減らすことができます。

ロックウェル・オートメーションのデジタル油田ConnectedProductionソリューションの詳細は、こちらをご覧ください。 

Helen Seifried
投稿日 2017-08-23 投稿者 Helen Seifried, Senior Solution Consultant, Rockwell Automation
  • お問い合わせ:

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。