システムインテグレータがよりスマートな電気制御システムを作るには

よりスマートな電気制御システムを作るには

企業は、新規またはアップグレードした工場の電気制御システムを含むあらゆる側面の可視性を期待します。今日、インテグレータは、これらのシステムを接続し、従業員がそれらのリアルタイムのデータを使用できるようにして欲しいというプレッシャーに晒されています。

しかし、従来の電気制御システムは接続されたオペレーションに簡単には組み込むことができません。これらのハード配線されたシステムは、工場のプロセス制御システムとは別に存在している場合が多いのです。さらに、それらのデータはプレハブ式電力モジュール、またはサブステーションのみで入手できます。つまり、データにアクセスするために、従業員は潜在的に危険な場所に立ち入らなければなりません。

このような困難に直面し、より多くのシステムインテグレータがインテリジェントなパッケージ型パワーソリューションを採用する道を選んでいます。これらのシステムは、工場のプロセス制御ソリューションに組み込むことができる最先端のデジタル技術を提供し、これら2つは単一のアーキテクチャに統合されます。これは、お客様が望む電気システム情報へのアクセスを提供し、エンドユーザとインテグレータの両者に幅広い事業上のメリットをもたらします。

エンドユーザにとって: よりスマートなシステム

ARCアドバイザリグループの調査によれば、新設される工場の約2/3で全体的な電気システムにスマートデバイスを使用しています。これらのデバイスすべてをデジタルで統合すると、エンドユーザは、フォルト、動作条件およびアラーム/イベントなどの情報にアクセスできるようになります。

この情報は、従業員がどこで、いつ、なぜ問題が発生したのかをより迅速に特定するのに役立ち、それによってその問題をより短時間で解決できるようになります。これには、電力品質の問題および予想外のエネルギー密度の上昇を観察する能力も含まれます。電気システムの可視性は、従業員が問題をより早期に、制御システムの下流に影響する前に特定する上でも役立ちます。例えば、電気配電システムの負荷が不均一である場合、触媒コンバータのファンが停止する可能性があります。

ネットワーク接続されたシステムでは、リモートアクセスを使用して電気システムの安全性を強化することもできます。従業員は、電気システム情報にアクセスでき、さらに高圧のサブステーションに立ち入ることなくリモートコンピュータやモバイルデバイスからブレーカをオン/オフすることができます。

インテグレータにとって: より短時間でより優れた統合

従来、インテグレータは電気制御システムごとにカスタムプログラミングを開発していました。しかし、インテリジェントなパッケージ型パワーシステムには、インテグレータが異なるプロジェクトで再利用することができる標準の作成済みのフェイスプレートを含むものがあります。これにより、プログラミング要件が軽減され、統合時間を短縮することができます。

また、優れたテクノロジベンダーは、インテリジェントな電気デバイス(IED)からのデータが確実にお客様のニーズに合った速度で配信されるようインテグレータをサポートすることもできます。IEC-61850およびEtherNet/IPなどの通信プロトコルと、旧式のネットワークとのインターフェイスを使って、ベンダーはすべてのIEDを接続し、装置および動作条件のリアルタイム情報へのアクセスを提供することができます。

システムを構築する前にパフォーマンスを特定する上で役立つ性能ガイドラインまで作成したベンダーもあります。これによって、インテグレータは設計および試験時間を節約できます。

スマートなビジネスモデル

インテグレータは、お客様がより接続されデータ主導となるための重要な役割を担っています。お客様がオペレーションを最適化するために必要としている情報に高い信頼性とコスト効率でアクセスできるようにするインテグレータが最も大きな成功を収めます。システムインテグレータにとって、インテリジェントなパワーと電気システムを納入できる能力を獲得することで、新たなプロジェクトと新たなビジネスチャンスへの扉が開きます。

ロックウェル・オートメーションは、電気制御とプロセス制御を統合し、リアルタイム電気制御システムデータのパワーを解き放つインテリジェントなパッケージ型パワーシステムを提供することで、インテグレータがこの競争力を得るためのお手伝いします。インテリジェントなパッケージ型パワーに関する詳細は、こちらをご覧ください。

Joe Matheys
投稿日 2018-07-30 投稿者 Joe Matheys, Product Specialist, Rockwell Automation
  • お問い合わせ:

お問い合わせ

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。