Loading

FAQ

製品登録プロセスについてご質問がありますか?よくあるご質問のリストをご用意しました。
製品を登録する
ゴーグルとヘルメットを着用した2人の製造業作業員がタブレットを見ている。
製品登録
  • プログラム規約
  • FAQ
  • 対象製品

今すぐ製品登録の特典を有効化しましょう

製品を登録してください

アカウントに関する質問

Rockwell Automationアカウントを作成するにはどうすればよいですか。

アカウントを作成するか、既存のナレッジベース資格情報を使用してログインしてください。詳細については、アカウントサポートセンターをご覧ください。

ログイン時にエラーが発生するのはなぜですか?

Rockwell Automationアカウントへのサインインに問題がある場合は、詳細については アカウントサポートセンター をご覧ください。

登録に関する質問

製品を登録するにはどうすればよいですか?

ControlFLASH Plusを使用してネットワークをスキャンして製品を登録する、独自の製品在庫をアップロードする、製品パッケージラベルのQuick Response Codeをスキャンする、またはこのリンクで製品のシリアル番号とカタログ番号を手動で入力してください。

Quick Response Codeを使用して製品を登録するにはどうすればよいですか?

Quick Response Codeをスキャンするには、お使いの携帯電話の標準カメラアプリまたはサードパーティのQuick Response Codeスキャナを開いてください。カメラをQuick Response Codeに合わせて、リンクをたどってください。

Quick Response Codeが見つからない場合はどうすればよいですか?

製品ラベルのQuick Response Codeにアクセスできない場合は、提供された入力フィールドを使用してシリアル番号とカタログ番号を手動で入力できます。 

自分の会社に登録すべきですか、それとも顧客に登録すべきですか?

エンドユーザのお客様は、アプリで製品を「My Company」に登録する必要があります。付加価値再販業者(OEM、SI など)は、アプリで製品を「My Customer」に登録し、エンドユーザのお客様の場所に割り当てる必要があります。付加価値再販業者は、それが実際に製品の最終設置場所である場合にのみ「My Company」に登録する必要があります 

なぜ自分の製品を登録する必要があるのですか?

製品の登録が正常に完了すると、標準製造メーカ保証に加えて保証期間の延長を受けられる場合があります。 

どの製品を登録できますか?

登録対象製品の完全かつ最新のリストをご覧ください。

Rockwell Automationは、お客様の情報を安全に保護するために何を行っていますか?

お客様の製品情報にアクセスするには、安全なRockwell Automationアカウントの資格情報が必要です。当社では暗号化された非リレーショナルデータベースを使用しています。データのローカライゼーションおよび冗長化プロトコルの適用により、お客様のデータを保護しています。 

保証に関する質問

いつ保証が延長されますか?

通常、2週間以内に保証状態の更新を確認するためのメールをお送りします。場合によっては、提出された情報の確認により長い時間がかかることがあります。 

なぜ私の製品が登録対象外または承認されない可能性があるのでしょうか?

登録時に製品が承認されない理由は多数あります。例えば以下のようなものがあります:

  • 提出時に提供された製品情報が正しくない。
  • 提出時に提供された製品情報を検証できない—この一般的な理由として、製品が古い、改ざんされている、または正規品でないことが挙げられます。
  • 製品が現在製品登録プログラムでサポートされていない。  製品登録の対象となる製品のリストはこちらにあります。

製品登録は、元の工場保証期間内の最近製造された製品を登録するお客様(システムインテグレーター、OEM、エンドユーザなど)を対象としています。 古い製品は登録できない場合があります。

なぜ私の製品が保証延長の対象外となる可能性があるのでしょうか?

製品の登録が承認されると、既存の保証が既に延長されている場合や保証期間が終了している場合、製品は保証延長の対象外となる可能性があります。保証延長は累積されません。

CVSアップロードに関する質問

登録を提出するためのCSVファイル用テンプレートはどこで見つけることができますか?

CSVファイルのテンプレートはこちらで見つけることができます。

CSVファイルが正しくアップロードされないのはなぜですか?

CSVファイルで製品を適切に送信するには:

  • 各製品についてASA番号(またはCIP ID)、またはシリアル番号(またはWIN)とカタログ番号の組み合わせのいずれかを必ず提供してください。

  • シリアル番号を入力する際は、特殊文字や空白を含めないでください。

  • 指定されたフィールドに「リスト名」を付けてファイルを必ず提供してください。 

  • ファイルの形式や列名を変更しないでください。 

  • 2MBを超えるファイルはアップロードしないでください。

CSVファイルで送信した製品の一部が、アカウントに登録済みとして表示されていません。

シリアル番号(WINとも呼ばれる)、カタログ番号、ASA番号(CIP IDとも呼ばれる)を照合して、すべての製品が登録可能で正規のRockwell Automation製品であることを確認しています。製品が登録できない場合は、Rockwellアカウントの「提出するリスト」または「登録履歴」の登録不可セクションに表示されます。 

ControlFLASH Plus に関する質問

ControlFLASH Plusの最新版はどこで入手できますか?

ControlFLASH Plusの最新版は こちらからダウンロードできます。また、Studio 5000 Logix Designerにも含まれています。 

ControlFLASH Plusがネットワーク上にインストールされた製品を検出しない場合はどうすればよいですか?

製品登録にはControlFLASH Plusバージョン5以降が必要です。

ControlFLASH PlusはCIP対応のRockwell Automation製品のみを検出できます。 Inventory Reportにネットワーク接続されたデバイスが表示されない場合は、CIP対応デバイスではない可能性があります。

CIP対応デバイスの場合は、そのデバイスを含むネットワークに対してFactoryTalk Linxドライバが正しく設定されていることを確認してください。 

また、ControlFLASH Plusのパフォーマンスはお使いのPCとネットワーク接続に依存します。 ネットワークを参照する際にパフォーマンスが遅い、またはデバイスが見つからない場合は、参照するデバイスの総数を350未満に制限してみてください。 デバイス数を制限するには、以下の方法があります:

  • 参照時に参照するレベル数を1に設定する。 これにより、最上位レベルのネットワークのみがスキャンされます。
  • FactoryTalk Linxショートカットドライバを設定して、ネットワーク全体のより小さな部分をスキャンする。必要に応じて追加のドライバを作成してください。 各ドライバには個別のInventory Reportが必要です。

ネットワークの複数レベルをスキャンする場合は、初回実行時にスキャンしたいすべてのノードを展開する必要があります。 FactoryTalk Linxはデバイスのキャッシュを作成し、このキャッシュは最初にすべてのノードを展開してFactoryTalk Linxがキャッシュを初期設定することで作成される必要があります。

Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 製品サポート
  4. Chevron LeftChevron Left 製品登録
  5. Chevron LeftChevron Left 製品登録に関するよくある質問
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。