ウィンドウによる制御

ウィンドウをモジュール出力に関連付けることができます。ウィンドウは、最大2つの出力に関連付けることができます。
構成可能なカウント/周波数/パルス幅/加速度の値の指定に基づいて出力をオンまたはオフに変更するようにウィンドウを構成できます。「オフからオン」または「オンからオフ」の状態の変化は10µsec以内に起こります。
ウィンドウの動作の例
重要:
出力タグを使用して出力をオーバライドできます。詳細は、出力のオーバライドを参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal