出力のオーバライド
出力モードをControlled by WindowまたはTriggered Pulse Outputとして構成すると、どのモジュール出力でも状態をオーバライドできます。これは、アプリケーションのトラブルシューティングや、通常の動作条件以外での制御システムの試験を行なう場合によく使われます。
出力状態をオーバライドするには、以下のタグを変更する必要があります。
- O.Outputxx.OverrideDataEn– タグを1にセットし、O.Outputxx.OverrideDataValueで出力状態をオーバライドできるようにします。
- O.Outputxx.OverrideDataValue– タグを目的の値にセットします。
ご質問やご意見