Counter – Inputビュー
Counter – Inputを使用して、さまざまな入力のオフ → オンおよびオン → オフフィルタ時間を構成します。
Counter – Inputビューの例

Counter – Inputビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Input A (入力A) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input A (入力A) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input B (入力B) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input B (入力B) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input A, B (入力A、B) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input A, B (入力A、B) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input Z (入力Z) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input Z (入力Z) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input00 (入力00) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 Device Definitionダイアログで 「Input00 Function (入力00の機能)」がNot Usedに
設定されている場合、このパラメータは表示されません。 |
Input00 (入力00) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 Device Definitionダイアログで 「Input00 Function (入力00の機能)」がNot Usedに
設定されている場合、このパラメータは表示されません。 |
ご質問やご意見