Counter – Fault/Program Actionsビュー
モジュールがプログラムモードまたはフォルトモードの場合、または通信フォルトが発生したときは、Counter – Fault/Program Actionsを使用してカウンタの動作を構成します。
Counter – Fault/Program Actionsビューの例

Counter – Fault/Program Actionsビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Counter State in Program Mode (プログラムモードでのカウンタの状態) | コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときのカウンタの動作を指定します。プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからのカウンタは無視され、カウンタは以下のように動作します。
|
Counter State in Program Mode (プログラムモードでのカウンタの状態) User-defined Value (ユーザ定義値) | 「Counter State in Program Mode (プログラムモードでのカウンタの状態)」でUser-defined
valueが 選択されているときに、カウントに設定する値を定義します。 |
Reset stored values in Program Mode (プログラムモードでの格納されている値のリセット) | コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときに、格納されている値をリセットするかどうかを指定します。 |
Counter State in Communication Fault Mode
(通信フォルトモードでのカウンタの状態) | 通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、カウンタをどうするかを指定します。
|
Counter State in Communication Fault Mode
(通信フォルトモードでのカウンタの状態) User-defined Value (ユーザ定義値) | 「Counter State in Communication Fault Mode
(通信フォルトモードでのカウンタの状態)」でUser-defined valueが
選択されているときに、カウントに設定する値を定義します。 |
Reset stored values in Communication Fault Mode
(通信フォルトモードでの格納されている値のリセット) | 通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、格納されている値をリセットするかどうかを指定します。 |
When Communication Fails in Program Mode (プログラムモードで通信が失敗した場合) | プログラムモードで通信が失敗した場合のカウンタの動作を指定します。
|
ご質問やご意見