Counter – Alarmsビュー
Counter – Alarmsを使用して、カウンタのアラームを構成します。
Counter – Alarmsビューの例

Counter – Alarmsビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Pulse Width Alarm Limit (パルス幅アラーム制限) | パルス幅アラームがトリガされるまでに許容される最大パルス幅を定義します。瞬間または平均パルス幅が最大パルス幅を超えると、パルス幅アラームがトリガされます。 |
Accel Alarm Limit (加速度アラーム制限) | 加速度アラームがトリガされるまでに許容される最大加速度を定義します。 瞬間または平均加速度が最大加速度を上回ると、加速度アラームがトリガされます。 値に0を指定すると、アラームは無効になります。 |
Decel Alarm Limit (減速アラーム制限) | 減速アラームがトリガされるまでに許容される最大減速度を定義します。 瞬間または平均加速度が最大減速度を下回ると、減速アラームがトリガされます。 値に0を指定すると、アラームは無効になります。 |
Frequency Alarm Limit (周波数アラーム制限) | 周波数アラームがトリガされるまでに許容される周波数制限を定義します。 瞬間または平均周波数がこの制限を上回ると、周波数アラームがトリガされます。 |
Zero Frequency Alarm Limit (ゼロ周波数アラーム制限) | ゼロ周波数アラームをトリガする値を示します。周波数または平均周波数がこの値を下回るとアラームがトリガされます。 |
Latch Zero Frequency Alarm (ゼロ周波数アラームをラッチする) | 明示的にアンラッチするまでクリアしないように、ゼロ周波数アラームをラッチするかどうかを指定します。 |
Enable Missing Pulse Alarm (欠損パルスアラームを有効にする) | 欠損パルスアラームを有効にするかどうかを指定します。 |
Missing Pulse Alarm Limit (欠損パルスアラーム制限) | 欠損パルスアラームがトリガされる前に次の連続パルスのリーディングエッジを検出するまでに経過する間隔を示します。 |
Latch Missing Pulse Alarm (欠損パルスアラームをラッチする ) | 明示的にアンラッチするまでクリアしないように、欠損パルスアラームをラッチするかどうかを指定します。 |
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
ご質問やご意見