Visual Studio Code をインストールおよび構成する
Visual Studio Code のインストール中に、IntelliSense の実装を有効にするために、複数のプログラミング言語をサポートする追加のコンポーネントを選択します。
Visual Studio Code のインストール方法については、オンライン ドキュメントを参照してください。
- Visual Studio Code をインストールした後、拡張機能カタログを参照し、[C#]プログラミング言語のサポートを追加します。ヒント: プログラミング言語のサポートを追加する方法については、Visual Studio Code のオンライン ドキュメントを参照してください。
- (オプション) コードの記述を高速化するためのクイック ツールを提供する C# スニペット プラグインを追加します。
- ファイル転送プロトコル (FTP) やその他のデバイス (バーコード リーダーなど) と通信するには、他のパッケージとパッケージ マネージャー (NuGet パッケージ マネージャー GUI など) のインストールが必要になる場合があります。
ご質問やご意見