IntelliSense のオプション ツール
FactoryTalk® Optix™
では、IntelliSense (Visual Studio や Visual Studio Code などのエディタから利用できる C# コード補完支援機能で構成される NetLogic ツール) を使用して、一部の埋め込みオブジェクトの機能、プロパティ、およびイベントを拡張できます。Visual Studio をインストールおよび構成する または Visual Studio Code をインストールおよび構成する デバイス上。
重要:
Notepad++ を使用してオブジェクト ファイルをオフラインで編集できますが、IntelliSense アクセサリは Visual Studio または Visual Studio Code エディターでのみ機能します。
- FactoryTalk® Optix™バージョン 1.4.0 以降を使用している場合は、デバイスに .NET SDK をインストールして、IntelliSense NetLogic のインストールと実装を有効にします。
- 設計デバイスに、デバイスのアーキテクチャに従って[.NET SDK 8.0]をインストールします。
- アプリケーションがデプロイされているデバイスに、デバイスのバージョンに応じて[.NET Runtime (Windows)]をインストールします。
ヒント: .NET SDK のインストール方法については、オンライン ドキュメントを参照してください。 - オブジェクトを編集する、FactoryTalk® Optix Studio™で、画面上部の
を選択します。ダイアログウィンドウが開きます。 - [優先コードエディタ]を選択します。Visual Studio または Visual Studio Code。
- [プロジェクトビュー]パネルで、[MainWindow]を参照し、[ラベル]を追加します。[ラベル1]が作成されます。
- [ラベル1]の名前を[MyLabel]に変更します。
- NetLogic を使用するタイミング (ランタイムまたはデザイン時) に応じて、 または を選択して、ランタイムまたはデザイン時 NetLogic を追加します。NetLogic オブジェクト (RuntimeNetLogic1という名前の NetLogic など) が、プロジェクトの下の[プロジェクトビュー]パネルに作成されます。
- [ランタイムNetLogic1]NetLogic をダブルクリックします。コード エディターで NetLogic が開かれます。
- Visual Studio または Visual Studio Code で、Insert code to be executed when the user-defined logic is startedの下に、「Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");」と入力します。
- [Enter]を押して新しい行を追加し、「myLabel.」と入力して開始します。IntelliSense では、ドロップダウン メニューを開くと、使用可能なmyLabel.メソッド、プロパティ、およびイベントが表示されます。
- [ラベル]のカスタマイズに追加するメソッド、プロパティ、またはイベントを、関連する構文、データタイプ、または引数とともに選択します。
ご質問やご意見