FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix ランディングページから
FactoryTalk® Optix Studio
をダウンロードしてインストールします。その後、資格を購入せずに使用を開始できます。
  1. [リリース]
    セクションで、
    [ダウンロード]
    を選択します。
    ヒント: このテーマの詳細については、「FactoryTalk Optix ランディングページ 」を参照してください。
  2. [FactoryTalk Optix Studio]
    の横にあるチェックボックスを選択し、右上隅で、上部の
    [今すぐダウンロード]
    の最初のインスタンスを選択します。
  3. スクロールして EULA を読み、
    [同意してダウンロード]
    を選択します。
    ダウンロードの進捗状況が
    [ダウンロードマネージャ]
    に表示されます。
  4. ダウンロードが完了したら、
    .exe
    ファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。
  5. [設定]
    ダイアログ ウィンドウで、
    [カスタマイズ]
    を選択します。
    1. [カスタマイズ]
      ダイアログ ウィンドウで、
      [次へ]
      を選択します。
    2. (オプション) 組織内で作成されたすべての
      FactoryTalk® Optix Studio
      プロジェクトが定義済みのセキュリティポリシーに準拠するようにするため、管理者はオプションで
      [セキュリティポリシー]
      ダイアログを使用してこれらのポリシーを構成および適用できます。この機能をアクティブ化するには、
      [セキュリティポリシーをカスタマイズする]
      チェックボックスをオンにします。
    3. [強制暗号化モード]
      の横で、次のいずれかのオプションを選択します。
      • [リモートキーストア]
        (デフォルト): プロジェクトシークレットリモートキーストアに保持します。
      • [ユーザー指定のパスワード]
        。プロジェクトシークレットをパスワードで暗号化します。
      • [なし]
        : プロジェクトシークレットを暗号化しないでください。
    注: このインストールは、
    [FactoryTalk Optix Studio オプション]
    に影響します。このトピックの詳細については、
    FactoryTalk® Optix Studio
    ヘルプのオンラインマニュアルの「オプションの設定」を参照してください。
  6. [インストール]
    を選択します。
  7. [契約に同意します]
    を選択してセットアップを完了し、
    FactoryTalk® Optix Studio
    をインストールします
FactoryTalk® Optix Studio
がインストールされ、使用できるようになります。
注: インストール、アンインストール、または変更のたびに、インストーラーは次の場所にログファイルを生成します。
C:/Program Files (x86)/Common Files/Rockwell/Install Logs
。これらのログは自動的に削除されないため、手動で削除してストレージスペースを解放できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal