リソース

クラウドでホストされるインタラクティブな
FactoryTalk® Optix
Runtime アプリケーションのデモにアクセスできます。
FactoryTalk® Optix
ランディングページの
[リソース]
セクションにアクセスするには:
デモは、ブラウザで開くか、ダウンロードして開くことができます。
  • [ブラウザで開く]
    を選択します。
    FactoryTalk® Hub
    が開いているのと同じブラウザでデモを再生します。
  • [ダウンロード]
    : デモをコンピュータにダウンロードします。
    パブリック
    FactoryTalk® Optix
    GitHub 組織が開きます。
  • [開く]
    [リモートから]
    を選択して、
    FactoryTalk® Optix
    を開き、GitHub ページにある URL を
    [コード]
    ボタンの下の貼り付けます。
    [コード]
    [ZIP をダウンロード]
    を選択して、GitHub からプロジェクトをダウンロードできます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal