デバイスサイジング

[デバイスサイジング]
カリキュレーターは、
FactoryTalk® Optix
アプリケーションを効率的に実行するための最適なデバイスを特定します。
FactoryTalk® Optix
ランディングページの
[デバイスサイジング]
セクションにアクセスするには、以下の手順に従います。
  1. [デバイスサイジング]
    タブを選択します。
  1. [概要]
    セクションを確認し、
    [次へ]
    を選択します。
  2. 完了:
    • [項目を選択]
      :
      FactoryTalk® Optix
      アプリケーションで使用する一覧表示された各項目の数量を入力し、
      [次へ]
      を選択します。
      ヒント:
      リスト項目を展開するには、項目の横にある矢印をクリックします。
      項目の説明を表示するには、項目にカーソルを合わせます。
    • [画面数]
      : プロジェクトに必要な画面密度の画面数を選択し、
      [次へ]
      を選択します。
      ヒント: 画面密度の画像をクリックして拡大します。
    • [推奨デバイス]
      : 選択した内容の概要と、
      FactoryTalk® Optix
      アプリケーションに推奨されるデバイスを表示します。
      ヒント: デバイスサイジングツールは、必要なデバイス メモリー領域とアプリケーションに必要な起動時間を推定します
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal