ランタイムで操作されるダイナミックリンクの最適化を無効化する

プロジェクトを最適化する場合は、ランタイムで操作されるダイナミックリンクの最適化を手動で無効化する必要があります
  1. [プロジェクトビュー]
    で、ダイナミックリンクを持つプロジェクト変数を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択します。
  3. [詳細]
    を選択し、次に
    [設定]
    を選択します。
  4. [ランタイム最適化]
    を選択し、次に
    [無効]
    を選択します。
    ヒント:
    [プロパティ]
    でダイナミックリンクを右クリックし、
    [最適化の無効化]
    を選択することもできます。最適化を有効にするには、
    [最適化の有効化]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal