プロジェクトを最適化する
プロジェクトを最適化することで、ランタイム時のパフォーマンスを改善します。最適化されたダイナミックリンクとタグにより、FactoryTalk Optix アプリケーションおよびランタイム時のウィジェット間の画面ナビゲーション速度が向上します。タグはデフォルトでプロジェクト内で最適化されますが、ダイナミックリンクはデフォルトで最適化されません。
- プロジェクトのダイナミックリンクを最適化するには、[プロジェクトビュー]でプロジェクトノードを選択します。
- [プロパティ]で、[ランタイム最適化]カテゴリーを展開します。
- [ダイナミックリンク]で、[真]を選択します。
- デフォルトでは、タグは最適化されています。タグの最適化を無効化するには、[タグ]で[偽]を選択します。
ダイナミックリンクとタグはプロジェクト用に最適化されています。プロジェクトのダイナミックリンクを最適化する場合は、ランタイムで操作されるダイナミックリンクの最適化を無効化するする必要があります。
ご質問やご意見