検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
インターフェイスを設計する
HMI アプリケーションは、解像度や特性の異なるデバイス間で確実に動作するよう設計されています。スケーラブル、適応型、および応答性のあるユーザーインターフェイスを作成し、これらの概念間の違いを実例で明確化し、
FactoryTalk
®
Optix
™
に効果的に適用するための具体的指針を提示します。これらのインターフェイス戦略は、Web デザインとクロスプラットフォームアプリ開発に起源があります。
ベストプラクティス
主要なアプローチ
オブジェクトをコンテナに配置する
コンテナ内の要素を管理する
レスポンシブデザイン: ユースケース認識
モジュール性と構成可能性
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal