コラボレーションとバージョン管理
アプリケーションを開発する前に、明確に定義されたプロセス、追跡メカニズム、バージョン制御、ロールの明確な割り当てを含む作業環境を必ず設定してください。
コラボレーションワークフロー
プロジェクトに取り組む前に、ロールと権限を設定します。
- UI デザインおよびスクリプティングタスクに関与するグループメンバーのロールと責任を定義して、重複を防ぎ、タスクの所有権を明確にします。
- 実装および変更を追跡することで、チームメンバー間の明確なコミュニケーションを維持します。
- チーム全員が同じバージョンのFactoryTalk® Optix™を使用し、アップグレードが事前に通知されるようにします。
UI 変更のバージョン管理
- バージョン制御システムを使用して、Git などで変更を追跡します。
- 異なるコントリビュータからの更新をマージするためのプロセスを確立します。
ヒント:
このテーマの詳細については、「バージョン制御」を参照してください。
ご質問やご意見