オブジェクトを公開する

OPC UA サーバーを追加し、OPC UA メソッドを公開するオブジェクトを発行します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [OPC-UA]
    を右クリックし、
    [新規]
    [OPC UA サーバー]
    を選択します。
    [OPCUAサーバー]
    [OPC-UA]
    の下に表示されます。
  2. [プロパティ]
    [公開するノード]
    の横にある
    Add
    を選択します。
    公開するノードの構成が
    [公開するノード]
    の下に表示されます。
  3. [構成1]
    [ノード]
    の横にある
    Add
    を選択します。
  4. [プロジェクトビュー]
    から、
    [プロパティ]
    [ノード1]
    の横に
    [MyObject1]
    をドラッグします。
  5. (オプション)その他の OPC UA サーバー設定を調整します。「OPC UA サーバーを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal