CSV ファイルからのオブジェクトを作成する

デザイン時スクリプトを使用して、
CSV
ファイルに基づいてプロジェクト内にオブジェクトを作成します。
前提条件
  1. CSV ファイルからのオブジェクトを作成する
  2. [プロジェクトビュー]
    [AlarmImporter]
    を選択します。
  3. [プロパティ]
    [AbsoluteResourceUri]
    の横にある
    [参照]
    を選択します。
  4. オブジェクトに関する情報を含む
    CSV
    ファイルを選択します。
    alarms.csv
    を選択します。
  5. [プロジェクトビュー]
    [AlarmImporter]
    を右クリックし、
    [ImportAlarms の実行]
    を選択します。
  • 変数は
    [モデル]
    フォルダーにインポートされます。
  • アラームは
    [アラーム]
    フォルダーにインポートされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal