オブジェクトをインポートするためのソリューションを開発する

このデザイン時スクリプトは、
CSV
ファイルのデータに基づいてプロジェクト内にオブジェクトを作成します。
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
ObjectsFromCSV.zip
次の例では、
CSV
ファイルにアラームに関する情報と、これらのアラームで使用されるモデル変数が含まれています。
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
CSV
列の説明
#1 列
#2 列
#3 列
#4 列
プロジェクト変数 (キーワード
variable
) またはアラーム (キーワード
alarm
) を作成する必要があるかどうかを示します。
作成するノードの名前を示します。
変数の作成に使用するデータタイプを示します。
  • デジタル (キーワード
    digital
    )
  • 限度 (キーワード
    analog
    )
アラームを指す変数を示します。
ヒント: この
CSV
ファイルはサンプル プロジェクトの一部です。また、以下から
CSV
ファイルを個別にダウンロードすることもできます。 alarms.csv
  1. プロジェクトを開発するには
  2. プロジェクトを保存する。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal